Til alle pressemeldinger

WLAN-løsning for maskinteknikk

23.06.2017

WLAN-løsning til maskinteknikk  

WLAN-løsning for maskinteknikk

Den nye radiosignalmodulen WLAN 1100 fra Phoenix Contact forener tilgangspunkt og antenneteknikk i en og samme enhet.

I motsetning til det klassiske konseptet installeres den ikke i automatikkskapet, men direkte på maskinen, mobile kjøretøyer eller automatikkskap på samme måte som en antenne. To integrerte, ytelsessterke antenner med MIMO-teknologi sørger for mottak overalt der det trengs. Konseptet gir brukeren ikke bare en rimelig, men også en meget enkel WLAN-forbindelse til maskinen. Omstendelig WLAN-planlegging og installering av antenneteknikken bortfaller helt. Ettersom radiosignalmodulen ikke opptar plass i automatikkskapet, kan den ettermonteres helt uten videre. Den festes ved hjelp av etthullsmontering og tilkobles som vanlig via en pluggforbinder COMBICON og Ethernet-plugg RJ45. Radiosignalmodulen er også egnet for røffe industrielle omgivelser. Den er støtsikker etter IK08 og tåler dermed også større mekaniske belastninger.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00