トンネルと地下道向けインテリジェントなLED照明ソリューション

概要

Liefenshoekトンネル  

トンネル用LED照明ソリューションは多くの特長を兼ね備えています。

  • 照明システムの設置会社、オペレータ、および計画者は、適用可能な仕様を満たすトンネル用の一貫した照明ソリューションを作成し、一般的な状況に合うように光の強度を制御するという課題に対応しています。
  • ベルギーの協力パートナーであるSchréderと共に、フエニックス・コンタクトはイーサネットネットワークを介して制御システムに組込み可能ですぐにインストールできる照明ソリューションを提供します。
  • 制御盤とアプリケーションソフトウェアは事前にプログラムされており、設定とネットワーク化が簡単に行えます。

アプリケーション

Liefenshoekトンネル  

QPDでソリューションが簡単に設置

トンネルは技術的に要求の厳しい構造です。多くの既存トンネルに加えて、新しい設備の数が増えています。つまり最も多様な照明ソリューションが同時に稼働しているということになります。

古い照明技術に加えて、洗練されたLED技術がますます利用されています。また、部分的に改装されたトンネルもあり、古い照明技術と新しい照明技術が組み合わされていることになります。

ソリューション

フエニックス・コンタクトは、最先端のLED技術を備えたトンネルの照明ソリューションを開発してきました。LED照明は、直接またはいわゆるドライバボックスを介して制御することができます。ボックスには、ライトを制御するためのLEDドライバが含まれています。ライトとドライバーボックスの正確な位置は、その後のトンネル照明の測光分析に基づきSchréderの専門家により定義されています。準備作業と並行して、電源ケーブルとバスケーブルは建設現場にプリアッセンブリして出荷されます。これにより、ケーブル製造前に設置会社が一般的に直面する問題が解決されます。すべてのケーブルに自動位相回転が装備されているため、三相の電源接続が均等にロードされます。したがって、時間のかかるケーブルの連続性試験とそれに続く再配線は過去のものです。

lumgate起動電子機器およびLEDドライバの実際の制御は、50の異なるシナリオの形式で事前定義されています。また、緊急事態や危険なイベントなど、特別な状況で優先順位を付けることができる15の特別なシナリオもあります。トンネル内の最大許容速度もまた要求される光強度に影響を及ぼし、したがってコントローラ内でも考慮されます。アプリケーションプログラムに加えて、測光分析からの仕様もATSに入ります。他の一般的なパラメータとともに、コントローラが読み込んだコンフィグレーションファイルが自動的に照明制御の基礎を形成します。これにより、トンネルオペレータの仕様と適用の法的要件の両方が正確に満たされていることが保証されます。さらに、特定の時間に必要な光の分量のみ生成され、エネルギーコスト削減に役立ちます。

照明ソリューショントポロジ  

照明ソリューションの構造と要素

システムは、設置時間を最小限に抑え、事前定義された制御盤ソリューションと、現場とランプ内のQPD設置システムを維持します。トンネル照明ソリューションのさらなる特長は、システムのライフサイクルが計算されるときに明らかになります。

特長

  • あらかじめ定義されたパラメータと自動アドレス指定によるプラグアンドプレイ
  • 最大96kmの距離で240種類の異なる照明器具を薄暗くすることができる多彩なソリューションと、コントローラが1点のみ使用する1920台のLEDドライバ
  • 動作時間と電流消費のモニタリングによる診断状況の強化
  • 実際の稼働時間とメンテナンス要因による一定光出力

製品

説明型式
Advanced Tunnel System(ATS) - トンネル照明の無限調光用アプリケーションソフトウェアを含むプリアッセンブリの制御盤例:TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
Basic Tunnel System(BTS) - スイッチライト用のすぐに設置可能な制御盤例:TSL-SC-RTL-BTS
Tunnel Control System(TCS) - 複数のATSをネットワーク接続し、定義された通信プロトコルを使用してトンネル制御センターに接続するための制御盤ソリューション例:TSL-SC-RTL-TCS/D0S22

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: