Så fremtid Hva en felles lidenskap for teknologisk innovasjon har å gjøre med fremtidens landbruk, kan man se på meieriet Alztaler Hofmolkerei i Sør-Tyskland.
Kortversjon
Elektrisk drift over åkrene: Tadus-traktoren viser praktisk talt veien til en CO₂-nøytral fremtid. Den representerer også historien om mennesker som Dr. Thaddäus Baier, grunnlegger av Tadus GmbH, og Frank Bulmahn, Solution Engineer hos Phoenix Contact Deutschland GmbH, som er overbevist om at CO₂-nøytralt landbruk er mulig allerede i dag.
For Dr. Thaddäus Baier er fremtiden for landbruket elektrisk
Fossilt brensel er ikke engang nødvendig
En av dem har studert romfartsteknikk og jobber sammen med et dedikert team med å utvikle en produksjonsklar elektrisk traktor. Den andre er utdannet verktøymaker og har spesialisert seg på salg av kundespesifikke løsninger innen E-mobilitet hos Phoenix Contact i 14 år.
I det moderne landbruket er bruken av fossilt brensel til å drive maskiner, vanningssystemer og bygninger fortsatt utbredt. Må det være det? "Nei", sier Dr. Thaddäus Baier bestemt. Utvikleren av Tadus-traktoren er overbevist om at mange gårder allerede har den nødvendige infrastrukturen for å arbeide på en miljøvennlig og energieffektiv måte. Aktuelle tall fra det føderale statistikkbyrået viser dette: I 2023 produserte 26 % av de tyske bøndene fornybar energi. 94 % bruker solenergianlegg til dette formålet. 61.200 solcelleanlegg er installert på tyske gårder.
Etter prøvekjøringen tester Frank Bulmahn også lademodusen til Tadus
E-traktor tetter gapet til et bærekraftig landbruk
Solenergianlegget på taket, wallboxen på veggen - Tadus-traktoren kan være en avgjørende brikke i puslespillet for å tette gapet til et bærekraftig landbruk. Den utnytter, lagrer og frigjør energi som er produsert på en bærekraftig måte, og kan dermed gjøre All Electric Society til virkelighet på en gård. Dette gjør den også til et perfekt eksempel på sektorkobling, der energi produsert fra fornybare kilder brukes i takt med etterspørselen.
Den elektrisk drevne traktoren prøves for tiden ut som testkjøretøy ved meieriet Alztaler Hofmolkerei. Med en effekt på 100 kW er den perfekt for høsting av høy, og den får Frank Bulmahn, salgsekspert hos Phoenix Contact Deutschland GmbH, til å stråle etter en tur over beitemarken: "Den går av som Schmidts katt."
Denne prøvekjøringen er ikke Frank Bulmahns første besøk hos Dr. Thaddäus Baier og Tadus. De to forenes av sin entusiasme for tekniske nyvinninger og visjonære ideer. "Vi hadde et lite problem med ladekontakten da vi satte Tadus i drift. Det var bare å ta en rask telefon til Phoenix Contact, så var Frank Bulmahn på plass, full av entusiasme for prosjektet vårt", sier Baier. Han var imponert over den engasjerte og ukompliserte støtten. "Det er ingen selvfølge for et selskap av denne størrelsen."
Høytørkesystemet drives av solcelleanlegget og av Tadus når det ikke er i bruk på åkeren.
"Vi trenger folk med visjoner"
"Landbruket blir tenkt på nytt her", sier Frank Bulmahn om sitt engasjement i Tadus-prosjektet. "Vi trenger mennesker og ideer som dette for å drive All Electric Society fremover." For salgseksperten er den direkte kontakten med utviklere som Thaddäus Baier et av høydepunktene i arbeidet hans. "Å bringe de rette produktene sammen med de rette menneskene til rett tid og aktivt støtte dem - det er det jeg brenner for."
CCS-ladekontakten av type 2 fra Phoenix Contact er det riktige produktet for Tadus-traktoren. Den kan belastes med 250 A varig strøm og 500 A midlertidig. Med beskyttelsesklassene IP6K9K i frontområdet og IP67 er den spesielt godt egnet for de tøffe forholdene i landbruket.
Frank Bulmahn så det med egne øyne da han besøkte Alztaler Hofmolkerei. Den økologiske familiegården ligger 30 kilometer fra Chiemsee-sjøen. 60 kyr leverer økologisk høymelk til ulike produkter som smør, yoghurt og ost, som produseres direkte på gården.
Om vinteren kommer fôrhøyet fra gårdens eget høytørkeanlegg. Det er også en av selskapets største energiforbrukere. Den 30 kW sterke blåseren og den 25 kW sterke avfukteren går døgnet rundt for å sikre optimal tørking. I prinsippet tar gårdens eget solenergianlegg over energiforsyningen. Men når Tadus ikke trengs på banen, er det også her han kommer til sin rett. I tillegg til mobil bruk kan den også integreres i bygningsstyringssystemet som en energilagringsenhet. Takket være det utskiftbare batterisystemet er den alltid klar til bruk.
I fremtiden kan det å gå til ladekontakten bli like naturlig i landbruket som å gå til melkemaskinen
Sparepotensial opptil 80 %
"Hvis man tar i betraktning at en traktor bare kjøres mellom 500 og 1000 av 8000 timer i året, åpner dette for helt nye muligheter", sier Thaddäus Baier. Potensialet er enormt. Det tyske veitrafikktilsynet teller mer enn 300 000 traktorer i det tyske landbruket, og rundt 30 000 nye kommer til hvert år. Og presset på bøndene om å arbeide mer kostnadseffektivt øker, ikke bare på grunn av den forestående fjerningen av dieselsubsidiene. "Under slike forhold som på dette gårdsmeieriet kan driftskostnadene for traktoren reduseres med opptil 80 % bare ved å bruke solcelleanlegget. Og da har vi ikke engang tatt med merverdien av integrasjonen i bygningsadministrasjonen."
Tadus-teamet jobber for tiden på spreng for å få traktoren klar for serieproduksjon. En prototyp med en batterikapasitet på 200 kWh skal rulles ut på åkrene i midten av 2025, og den skal etter planen være klar for markedet i slutten av 2025. Frank Bulmahn hadde med seg den rette ladekontakten på sitt besøk i Sør-Tyskland, for han vet nøyaktig: "På veien mot en bærekraftig fremtid er det bare handling som hjelper, ikke prat."
Fasit
Samarbeidet mellom Dr. Thaddäus Baier og Frank Bulmahn viser på en imponerende måte hvordan tekniske innovasjoner kan bane vei for et CO₂-nøytralt landbruk. Tadus-traktoren, et symbol på bærekraftig landbruk, viser potensialet som ligger i fornybar energi og moderne teknologi. Forsøksdriften ved Alztaler Hofmolkerei er et eksempel på hvordan landbruksbedrifter kan redusere driftskostnadene sine betydelig gjennom bruk av solenergianlegg og elektriske traktorer og samtidig gi et viktig bidrag til klimabeskyttelsen. Visjonen og engasjementet til mennesker som Baier og Bulmahn er avgjørende for å gjøre fremtidens landbruk bærekraftig og effektivt og for å realisere ideen om All Electric Society.