Applikasjonseksempel
03.02.2025

Varmepumper for eksisterende bygninger Modernisering i brownfield: 500 000 kWh mindre naturgass pr. år i CO₂-regnskapet.

To personer i samtale på fabrikkområdet med en varmepumpe

Kortversjon

Hva skal til for å modernisere eksisterende bygninger med tanke på energieffektivitet? I utgangspunktet ikke så veldig mye. Phoenix Contact har som en del av sin avkarboniseringsstrategi satset på fornybar energi og har utstyrt de første bygningene ved hovedkontoret i Blomberg med varmepumper.

To personer går gjennom det tekniske senteret i en kjeller

Mens det første temperaturtrinnet var plassert utenfor bygningen, ga det tekniske senteret i kjelleren tilstrekkelig plass til den andre delen av systemet

Panelvarmesystemer gjør ettermonteringen enklere

Selskapet investerte rundt 600 000 euro i bærekraftig oppussing for å få to femetasjes flerbruksbygg bort fra naturgass som et første skritt. Dette tilsvarer en termisk energimengde på rundt 500 000 kWh pr. år.

Hva trengtes for å modernisere den såkalte brownfield? En energieffektiv klimaskjerm og et varme- og kjølesystem som fungerer med lave turtemperaturer takket være gulv- eller takvarme. Det er nettopp disse to egenskapene som også er kjent fra boligsektoren når det gjelder å bytte ut aldrende olje- eller gassbrennere med elektriske.

To personer snakker sammen i et teknisk rom

Hvis du måler energimengdene nøyaktig, er det gode muligheter for at bygningene kan ha tilstrekkelige reserver for alternative systemer

Sammenligningen mellom mål og virkelighet er alltid verdt det

Teknisk sett er varmepumper kjøleaggregater som fungerer med omvendt utnyttelse – som et kjøleskap. Systemene som er installert i Blomberg, kan levere både varme og kjøling. "Vi ønsker å kunne kjøle med systemene om sommeren," forklarer Stefan Gottschalk, som er Energy Manager hos Phoenix Contact.

Det faktiske behovet for varmeeffekt ble bestemt på forhånd ved hjelp av varmemålere. Resultatet var interessant. Stefan Gottschalk: "Vi ville vite hva vi faktisk brukte – og til slutt lå vi langt under de beregnede verdiene fra det tidspunktet bygningene ble satt i drift." På den tiden antok man at det var behov for en effekt på 500 kW. Men realiteten forble mer økonomisk: 350 til 400 kW.

Vær oppmerksom på ledningstverrsnitt

Dette betyr at den opprinnelige husteknikken var designet for å være termisk generøs og derfor har reserver til å holde de to bygningene på et ideelt temperaturnivå med en følelse av velvære. Stefan Gottschalk kan derfor godt tenke seg å koble flere bygninger til varmepumpene, spesielt siden ledningssystemet også er designet for overføring av 500 kW.

Generelt sett betyr denne sammenhengen at varmepumper absolutt kan levere lavere temperaturer i turledningen uten at det går ut over komforten hvis den overførte varmeenergien kan balanseres med en høyere volumstrøm. I dette tilfellet strømmer det mer vann gjennom ledningene med en lavere temperatur.

Container foran en blå himmel med nærliggende rørledninger

De eksterne varmepumpene er plassert i standardiserte beholdere

Vekk fra olje og gass: varmeovergang med strøm

Bygningene 23 og 24, som ble oppført for drøyt ti år siden, er begynnelsen på den termiske avkarboniseringen i Blomberg. Varmepumpene som er installert i containere utenfor de to bygningene, har fortsatt så mye strøm i ermet at flere bygninger i ensemblet skal kobles til.

"Varmepumpene er state-of-the-art. Man trenger altså ikke å være redd for modernisering. Det som alltid må avklares på forhånd for slike tiltak: Er rammebetingelsene og de eksisterende varmeoverføringssystemene egnet for den termiske utformingen? Planleggingskontorene for varme, ventilasjon og klimatisering hjelper til med dette", forklarer Stefan Gottschalk, og oppfordrer folk til å se nærmere på denne teknologien, som har vært etablert i flere tiår, til fordel for overgangen til oppvarming.

Forfatter: Thorsten Sienk

E-post:

Ta kontakt med ekspertene våre

Ekspertteam All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Vi gir deg gjerne råd om All Electric Society og sektorkobling."

Ytterligere bidrag