Verdt å vite ·
29.01.2025

Hva er grønt hydrogen? Grønt hydrogen er en energibærer som produseres ved elektrolyse av vann ved hjelp av utelukkende fornybar energi.

Utendørsbilde av fornybar energi med batteriakkumulator, vindhjul og hydrogentank

Kortversjon

I motsetning til grått hydrogen, som produseres av fossilt brensel, medfører produksjonen av grønt hydrogen ingen klimaskadelige CO₂-utslipp. Det kan også fungere som lagringsmedium for energi fra fornybare kilder. Grønt hydrogen gir mulighet til å transportere ren energi over lange avstander og utnytte den i ulike sektorer.

Applikasjonsobjekt elektrolysør

Hvordan produseres grønt hydrogen?

Grønt hydrogen produseres ved elektrolyse. I denne prosessen brytes vann ned i bestanddelene hydrogen og oksygen ved hjelp av elektrisk energi. Bruken av fornybare energikilder betyr at det ikke slippes ut drivhusgasser under produksjonsprosessen. I elektrolysøren splittes vannmolekyler (H₂O) i hydrogen (H₂) og oksygen (O₂) under påvirkning av elektrisk spenning.

Solsystem, vindhjul, container med Power-to-X-bokstaver

Grønt hydrogen og Power-to-X

Grønt hydrogen spiller en sentral rolle i alle Power-to-X-prosesser. Ved å tilsette karbon (f.eks. karbondioksid, CO₂) kan klimanøytral e-metan produseres ved hjelp av Power-to-Gas eller E-Fuel (syntetisk produsert flytende driv- og brennstoff) ved hjelp av Power-to-Liquid. Den fungerer også som energiakkumulator og -bærer for Power-to-Heat. Den kan derfor brukes til alle de tre kjerneteknologiene i Power-to-X.

Lagring av grønt hydrogen

Det finnes ulike lagringsmetoder, blant annet lagring i form av komprimert gass eller som flytende hydrogen ved ekstremt lave temperaturer for å redusere volumet og forbedre transportmulighetene. Transport av hydrogen er en utfordring, ettersom kravene til sikkerhet og lagring må oppfylles for å minimere tap og farer. For å styrke rollen til grønt hydrogen som en pålitelig energiakkumulator og -leverandør i et bærekraftig energisystem er det viktig å investere i utvikling og utvidelse av infrastruktur for hydrogenlagring.

Vindhjul mot en blå himmel

Fordeler og ulemper

Grønt hydrogen er klimavennlig. Det kan brukes på en rekke ulike måter, f.eks. som brennstoff, til å generere elektrisitet og varme og som råstoff i industrien. Overskuddsstrøm fra fornybare kilder kan omdannes til hydrogen og om nødvendig omformes tilbake til elektrisitet. Det kan også redusere avhengigheten av fossilt brensel.

Ulempene er blant annet de høye produksjonskostnadene og den energikrevende prosessen med elektrolyse. I tillegg krever utviklingen av en omfattende infrastruktur for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen, betydelige investeringer. Hydrogen er tross alt lett antennelig, noe som gjør det nødvendig med spesielle sikkerhetstiltak under lagring og transport.

Bruksområder for grønt hydrogen

  • Transportsektoren: Mindre luftforurensning som et rent drivstoff for hydrogenbiler, -busser og -lastebiler
  • Luftfart og skipsfart: Områder der det er vanskelig å utnytte elektrisk energi
  • Industri, ren produksjon: Alternativt råstoff for å fremme avkarbonisering i energi- og karbonintensive prosesser
  • Oppvarmingssystemer: Erstatning eller supplement for eksisterende naturgassnettverk (spesielt i kalde regioner der solenergi er mindre effektiv når solen står lavt om vinteren)
  • Energilagringsmulighet: Lagring av overskuddsenergi i fornybar energi fra sol- og vindrike perioder (fremmer nettstabiliteten)

Fasit

Grønt hydrogen spiller en sentral rolle i dagens debatt om energiskiftet, ettersom det blir sett på som en nøkkelteknologi for avkarbonisering av ulike sektorer. I tillegg fremmer utvikling og skalering av hydrogenteknologi nye økonomiske muligheter og arbeidsplasser ved å drive frem innovative teknologier og infrastrukturer, noe som ikke bare bidrar til energiskiftet, men også til økonomisk omstilling. Grønt hydrogen er derfor ikke bare et skritt mot en bærekraftig energiframtid, men også en mulighet for vidtrekkende økonomiske og økologiske endringer.

Grønt hydrogen og All Electric Society

All Electric Society er en verden der energi fra fornybare ressurser er tilgjengelig i tilstrekkelig grad, og til en betalbar pris. Fornybar energi genereres og utnyttes konsekvent. I tillegg reduseres behovet for primærenergi gjennom effektiviseringstiltak, og det skapes intelligente og nettverksbaserte systemer. En sentral utfordring ved All Electric Society består i å gjøre strøm som er generert fra fornybare kilder, transportabel og med lagringsmuligheter, på tvers av sektorer – og dermed kunne gjøre nytte av den med tidsmessig dekobling. En måte å oppnå dette på er å produsere og utnytte grønt hydrogen.

Forfatter: Phoenix Contact

E-post:

Ta kontakt med ekspertene våre

Ekspertteam All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Vi gir deg gjerne råd om All Electric Society og sektorkobling."

Ytterligere bidrag