Verdt å vite
04.12.2024

Hva er Power-to-Liquid? Power-to-Liquid (P2L/PtL) omdanner fornybar energi til lagringsdyktig flytende drivstoff og reduserer avhengigheten av fossilt brensel.

Tankbil foran industritanker

Kortversjon

Power-to-Liquid er en prosess der fornybar energi brukes til å produsere hydrogen ved hjelp av elektrolyse. Dette hydrogenet omdannes sammen med CO₂ til syntetisk flytende drivstoff som parafin. PtL-drivstoff er klimanøytralt, kan brukes i eksisterende infrastruktur og erstatte fossilt brennstoff.

Skjematisk visning av Power-to-X-prosessen

Hvordan fungerer Power-to-Liquid?

Elektrolyse bruker fornybar energi til å bryte ned vann til hydrogen og oksygen. I et annet trinn reagerer hydrogenet kjemisk med karbondioksid, som kan hentes fra atmosfæren eller industrielle avgasser. Fischer-Tropsch-prosessen, som har blitt brukt til produksjon av flytende drivstoff siden 1925, er hyppig brukt her. Det syntetiske drivstoffet som oppnås på denne måten, kan brukes i mobilitetssektoren eller som råstoff for kjemisk industri.

Utsikt over et industrianlegg

Bruksområder

Kjøretøyer med forbrenningsmotor kan kjøre nesten utslippsfritt på PtL-drivstoff uten omfattende ombygging av eksisterende infrastruktur. I tillegg kan PtL brukes i luft- og skipsfartsindustrien, der andre avkarboniseringsløsninger i dag er begrenset.

Den kjemiske industrien kan bruke PtL som råstoff i ulike kjemiske prosesser og dermed redusere sitt CO₂-fotavtrykk. I regioner med ulikt potensial for fornybar energi kan PtL fungere som en integrativ plattform for effektiv og fleksibel utnyttelse av fornybar energi, noe som styrker den regionale energisikkerheten og bidrar til en global reduksjon av CO₂-utslipp.

Avgass strømmer ut av et avgassrør

Hvordan støtter PtL energiskiftet?

Power-to-Liquid optimaliserer bruken av fornybar energi og bygger bro mellom ulike energibehov. Ved å omdanne fornybar energi til flytende drivstoff som kan lagres, reduserer PtL ikke bare avhengigheten av fossilt brensel. Samtidig forbedres nettstabiliteten ved hjelp av fleksible lagringsmuligheter. Denne evnen til å lagre energi bidrar til å redusere ubalansen mellom energiproduksjon og energiutnyttelse. Dette gjelder spesielt på dager der fornybare kilder som vind og sol genererer mer energi enn det som trengs umiddelbart.

Ved å produsere tilnærmet utslippsfritt drivstoff bidrar PtL til avkarbonisering av transportsektoren og muliggjør en mer bærekraftig mobilitet. Det gir også industrier som er avhengige av karbonintensive prosesser, en levedyktig måte å redusere CO₂-utslippene sine på ved å legge om energiforsyningen til grønnere alternativer. Teknologien kan til syvende og sist bidra til produksjon av grønne kjemikalier, noe som ytterligere reduserer avhengighet av fossile råmaterialer innen kjemisk industri. Dette reduserer miljøpåvirkningen og fremskynder energiskiftet.

Solcellepaneler med vindhjul i bakgrunnen

Fordeler med Power-to-Liquid

PtL fungerer som en karbonnøytral løsning for lagring og utnyttelse av fornybar energi. Det flytende drivstoffet tar opp betydelig mindre volum enn hydrogen. De er derfor enklere å oppbevare og transportere. Kjøretøyer med konvensjonelle forbrenningsmotorer kan enkelt gå over til disse miljøvennlige drivstoffene uten at det forutsetter kompliserte ombygginger. Fleksibiliteten til PtL gjør det mulig å tilpasse ulike prosesser til de respektive regionale energikildene. Til slutt gir PtL den kjemiske industrien muligheten til å redusere sitt karbonavtrykk ved å fungere som råstoff for grønne kjemiske prosesser.

Fasit

Power-to-Liquid (PtL/P2L) er en banebrytende teknologi som bidrar til avkarbonisering av energiforsyningen vår og bygger en bro til en mer bærekraftig fremtid. PtL omdanner fornybar energi til lagringsdyktig flytende drivstoff og tilbyr en karbonnøytral løsning med økologiske og økonomiske fordeler.

Teknologien forbedrer nettstabiliteten og reduserer avhengigheten av fossile ressurser, noe som er avgjørende for omstillingen av energibransjen. PtL gjør det mulig for kjemisk industri og transportsektoren å redusere sine CO₂-utslipp og dermed fremskynde energiskiftet.

PtL og All Electric Society

All Electric Society er en verden der energi fra fornybare ressurser er tilgjengelig i tilstrekkelig grad, og til en betalbar pris. Fornybar energi genereres og utnyttes konsekvent. I tillegg reduseres behovet for primærenergi gjennom effektiviseringstiltak, og det skapes intelligente og nettverksbaserte systemer. En sentral utfordring ved All Electric Society består i å gjøre strøm som er generert fra fornybare kilder, transportabel og med lagringsmuligheter, på tvers av sektorer – og dermed kunne gjøre nytte av den med tidsmessig dekobling. PtL er en måte å oppnå dette på.

Forfatter: Phoenix Contact

E-post:

Ta kontakt med ekspertene våre

Ekspertteam All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Vi gir deg gjerne råd om All Electric Society og sektorkobling."

Ytterligere bidrag