水管理におけるビデオ監視 最も高いセキュリティ規格に準拠します。
1960年代以降、主権国家の飲料水供給はとりわけ重要性を増してきました。特に、他国と紛争状態にある国々にとっては重要です。他の公益事業と同様に、これはメンテナンスや保護のための特別な措置を必要とする重要なインフラです。ここでは予防措置としてビデオ監視が使用されています。
飲料水槽
十分な飲料水
給水プラントのビデオ監視は、大抵の場合、効果的なアプローチです。パワーグリッドオペレータとは対照的に、特に水道の分散部分のネットワークは通常は冗長化されていないため、これらのルートは特に重要です。
高架タンク、井戸、その他の技術設備への破壊行為や不正アクセスは、繰り返し発生する問題であり、そのような行為を犯す者は通常、自身が引き起こす実際の被害については把握していません。米国では、ある事件により、約143万ヘクトリットル(3800万ガロン)の飲料水が排水され、多大な金銭的損失も被りました。ビデオ監視を備えた早期警報システムがあったなら、おそらくこの犯罪行為を防ぐことができたでしょう。したがって、屋外に設置され、破壊行為から保護し、長期にわたり信頼性の高いサービスを提供する接続テクノロジが求められています。
降水の中間貯蔵
雨水や洪水システムを保護
ビデオ監視ソリューションは、水処理アプリケーションで広く確立されています。多くの国々で、下水処理を監視するための戦略もあります。
入口、スクリーン、貯水池、下水管、サービス建屋を監視することにより、時間のかかる現場点検の必要性がなくなるため、大幅に節約できる可能性が高まります。さらに、必要な措置は大抵の場合、ビデオの録画に基づいてすでに開始されている可能性があります。
プロセス制御の表示と実際の画像との組合せには、中央エリアのみならず、従業員が任意の場所でデータを保持することができる、という大きなメリットがあります。これは、サポートサービスの役割を担う人々に大きなメリットをもたらすだけでなく、大雨や洪水、事故が発生した場合でも、非常に重要な役割を果たします。
水管理向けの監視技術 – Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Boxによるビデオ監視
信頼性の高いCCTVインフラの全部品を一台の機器に:Smart Ethernet Boxは、カメラに直接接続できるオールインワンデバイスです。壁面取付けおよび支柱取付け用の組込みの取付けアダプタにより、設置が簡単で迅速になります。スナップで取り付けて接続するだけで完了です。他にやり損う心配はありません。