太陽光発電産業におけるビデオ監視 昼夜問わず、安全・セキュア 設置された太陽光発電容量が大きくなるにつれて、システムの事故件数も増加します。犯罪者はソーラーパネルばかりではなく、接続ケーブルやインバータまでも標的にするようになってきています。このような行為の被害に遭うのは、奥まった場所に立地しており、破壊行為や盗難に対する対策が必ずしも十分ではない小規模なソーラーパークであることが多いです。

発電用ソーラーパーク
くぼみにある小型ソーラー分野

専用の建築物内でしっかり保護されるインバータ

ソーラーパークを破壊行為から保護

発電システムのビデオ監視が標準化されました。すべてのオペレータは、敷地内への不正な侵入を予防しようとしています。この目的で、システム境界と入口は監視されていることが多いです。しかし、ソーラー分野での包括的なモニタリングや監視は、むしろ稀です。

ドイツの小さな街のソーラーパークを担当する管理チームが、エネルギー生産量の大幅な低下を記録しました。窃盗犯が1000台以上のインバータを単純に切り離して盗んだことが判りました。インバータを小さな専用の建築物や、施錠可能な制御盤に設置するのは、可能でないことがあります。このような犯罪行為によって生じる損害は、テクノロジの購入価格をはるかに超えることもよくあります。

これに関して、ビデオ監視システムの目的は明確です:テクノロジはエリア全体をカバーし、破壊行為や環境条件から理想的に保護されている必要があります。

ハイエンドPTZカメラ

高電力消費のカメラ

技術要件

ソーラーパークの非常に広いエリアを、できるだけ少ないカメラで監視するため、パン・チルトシステムがよく使用されます。

侵入検知システムには、周辺センサ、抵抗線、侵入検知センサ、パネルの改ざん防止機器、光電子バリア、その他の機器が含まれ、通常はネットワーク経由でビデオ監視システムに接続されています。ここでは、ネットワーク接続技術に十分な性能があり、PoE給電も電力要件の高いPTZカメラ向けに十分な予備があれば有利です。

ドアが開いたSmart Ethernet Box

ビデオ監視カメラの接続に必要なものを全て単一のコンパクトな機器に

ソーラーシステムのビデオ監視用のオールインワンソリューション

フエニックス・コンタクトのSmart Ethernet Boxは、カメラに直接接続された1台の機器にこれらの機能をすべて組み込んでいます。

さらに、堅牢なケースは、すべての屋外設置要件を満たします。取付けアダプタで取り付けて、接続するだけで完了です。

また、太陽光発電産業向けのお客様固有の端子ボックスも提供します。

お問合せ先
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
このトピックに関する詳細
貿易・産業用ビデオ監視

あらゆるアプリケーションに適した、ビデオ監視用の適切なインフラの詳細をご覧ください。

今すぐカタログをダウンロード
カメラヘッドを備えたロボット