空港でのビデオ監視 離着陸時の最大限の安全性 公共エリアのビデオ監視は着実に増加してます。空港では危機的な状況が増加しているため、フライト運用の非常に重要なエリアを保護するため、ビデオ監視を拡張する努力も行われています。さらに、ビデオカメラは映像ベースのデータ取得を通じて、業務プロセスの最適化において重要な役割を果たしています。

空港の滑走路向けCCTVビデオ監視
空港の屋外エリアのビデオ監視

重要なエリアでのビデオ監視による空港のセキュリティ

空港の屋内および屋外エリアでの監視技術

ビデオ監視は、乗客とゲスト用のパブリックゾーン、セキュリティエリアから、エプロン、誘導路、滑走路などの屋外施設に至るまで、空港運営におけるさまざまなアプリケーションに使用されます。ビデオ監視は、駐車場や鉄道輸送にも不可欠です。

当然のことながら、空港ビル自体にあるアクセスエリア、待機エリア、搭乗ポイントは監視されています。カメラ技術は、さまざまなプロセスを早めるために役立ちます。ビデオ監視は、セキュリティチェックポイントでの自動化されたプロセスでセキュリティ担当者のサポートもします。これらの設置に対応したテクノロジは、これらすべてのエリアの中においては比較的重要度は低めです。

重要な空港エリア向けのセーフティテクノロジ

その一方で、飛行操作に影響を与える設置や飛行の安全性を危険にさらす可能性のある領域については最優先での対応が必要となります。したがって、現場やフェンスおよび周囲を監視することは、運用するためには不可欠です。ここでは、中央監視が非常に重要です。

設置に重要なエリアには、エプロンや操縦エリア、誘導路とフィーダ、および滑走路が含まれます。多くの大規模な国際空港は対応能力の限界を超えて運営されていますが、部分的にこれらのエリアを閉鎖するとかなりのコストがかかってしまいます。したがって、ビデオ監視システムの時間を節約できる簡単な設置または改良は非常に重要となります。

カバーが開いた状態のSmart Ethernet Boxの内観

Smart Ethernet Box – すべてを1台の機器に

空港のビデオ監視用統合ソリューション

フエニックス・コンタクトのSmart Ethernet Boxは、標準DINレールが備わった従来型の接続箱の機能を、1つのコンパクトなハウジングに内蔵しています。このため計画と取付けの時間が短縮されます。壁面取付けおよび支柱取付け用の組込みの取付けアダプタにより、設置が簡単で迅速になります。従来の設置作業と比較して、最大70%の時間節約を体験していただけます。もう1つの重要な特長:通常の操作ではメンテナンス作業のためにアクセスすることができないカメラを、制御センターの再起動機能を使用して再起動させることができます。

フエニックス・コンタクトのSmart Ethernet Boxにもマネージドスイッチが装備されているため、SNMP経由で制御システムの監視システムにアクティブに統合することができます。カメラネットワークの状態が確実に監視され、広く分散したエリアのコンポーネントが過電圧から保護されます。

お問合せ先
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
このトピックに関する詳細
貿易・産業用ビデオ監視

あらゆるアプリケーションに適した、ビデオ監視用の適切なインフラの詳細をご覧ください。

今すぐカタログをダウンロード
カメラヘッドを備えたロボット