鉄道テクノロジ向けのソリューション

当社は100年にわたって、信頼できるパートナーとして鉄道産業のお客様をサポートしてきました。最初の商用製品である路面電車用カテナリーアーマチュアを、1923年に導入しました。そして将来も、安全な運用と鉄道インフラのデジタル化を保証する、鉄道テクノロジ向けスマートソリューションでお客様に寄り添います。
駅を通過するICE列車

当社のRailway Center of Excellence 実際の鉄道用アプリケーションでフエニックス・コンタクトの製品を体験

フエニックス・コンタクト社の住所に設置されたRailway Center of Excellenceでは、実際のアプリケーションにおける鉄道専用製品を展示しています。 展示品には、信号、ポイント駆動装置、ホイールセンサなどのインフラ用フィールド製品が含まれています。制御タスクは積層表示灯が再作成するので、最初からこれらの機能を体験できます。ここでは、フエニックス・コンタクトの製品の使い方を学び、鉄道産業の課題について当社のエキスパートと話し合うことができます。 詳細については、お気軽にお問い合わせください。

駅での雷雨

Scheidt & Bachmann社は、制御テクノロジおよびセーフティテクノロジのシステムにおけるサージ保護にCLIXTRABを使用しています。

改正版DB Directive 819.0808では、電子信号扱所およびデジタル信号扱所のサージ保護コンセプトに高い要求が定められています。信号システムメーカーであるScheidt & Bachmann社は、フエニックス・コンタクトのサージ保護CLIXTRABを使用しています。

試験とシミュレーション中に実施されるあらゆる電気的スイッチングプロセスの時間の無駄を回避するため、当社はフエニックス・コンタクトのPush-in式ダイレクト接続技術を選択しました。

Rudolf Mühlenbein, 研究開発
Voestalpine Signaling社のRudolf Mühlenbein氏
Railway Guide
EN 45545-鉄道車両の火災保護のガイド

規格や標準を正しく適用することは、円滑な鉄道業務の基礎を形成します。ここで重要となる標準の1つが、鉄道車両の火災保護を規制するEN 45545です。鉄道関連の標準に対する理解を容易にするため、「電気技術機器」を重点的に取り上げてこのガイドを作成しました。このガイドには、EN 45545やEN 45545-2の背景情報と電気機器が適合すべき要件についての情報が記載されています。火災安全性の妥当性確認や評価における重要な情報を確認することができます。

今すぐダウンロード
EN 45545-鉄道車両の火災保護のガイドの表紙(「電気技術機器」に重点)

干渉電圧 鉄道テクノロジの基礎知識

この動画では、鉄道テクノロジの基礎についてご説明します。線路沿いに敷設されたケーブルによって引き起こされる妨害電圧の計算方法について詳しくご覧ください。これにより、お客様のアプリケーションへの影響を推定し、安全で信頼性の高い鉄道運行のための措置を導出できるようになります。