太陽光発電アプリケーション用サージ保護機器と接続箱

太陽光発電システムのサージ保護機器

大規模な地上設置型システムでも、住宅用屋上設置型システムでも、太陽光発電システムはカップリング面や設置位置により雷のサージ電圧にさらされる危険性があります。太陽光発電システム向けサージ保護機器と接続箱を併用すれば、可用性と性能の高さを確保することができます。また同時に、システムの投資回収期間を可能な限り短縮することができます。太陽光発電システム向けの雷保護とサージ保護を使用して、可用性と発電量を確保します。

特長

  • 組立済みの接続箱ですばやく設置して起動
  • DIN EN 61439の使用で規格準拠の開閉装置と制御装置の組立て
  • 個別アプリケーション要件用の高性能コンポーネント
  • プラグ式コンポーネントとアプリケーション特有の接続テクノロジによって、メンテナンスも簡単
詳細
サージ保護と太陽光発電のアクセサリ

屋上設置型システムのさまざまな部分を落雷とサージ電圧から最適に保護するためには、接続箱を使用する必要があります。フエニックス・コンタクトは屋上設置型システム用にすぐに設置でき、直接接続可能な接続箱の幅広い製品ライアップを提供しています。

Eペーパーを表示・ダウンロード
サージ保護機器を持ったフエニックス・コンタクトの従業員と話しているPV屋上設置型システムの電気技師

サージ保護と太陽光発電 特別な考慮事項は何ですか。また重要な役割を果たす条件は何ですか。

太陽光発電システム付きの屋根とマーキングされた離隔距離「s」
過剰なサグ付きの屋根上の太陽光発電システム
太陽光パネル接続用の良好なケーブル配線
太陽光発電システム付きの屋根とマーキングされた離隔距離「s」

離隔距離「s」は、雷がフラッシュオーバーしないように、避雷針と太陽光発電システムとの間に必要となる最低距離です。この距離は算出するのが難しいため、決定においてはエキスパートの協力が必要となります。すべての太陽光発電部品は、最低でもこの空間距離を保って設置しなければなりません。距離が維持されていない場合、太陽光発電システムは雷保護システムに接続はされますが、この場合サージ保護に関する要件が増大します。

過剰なサグ付きの屋根上の太陽光発電システム

特に太陽光発電システムの改修の場合には、離隔距離に加えて、サグも重要になります。避雷針先端を結んだ仮想線より下の領域には、落雷がその下に容易に浸透できるため、保護が必要です。太陽光発電パネルはサグより下に設置する必要があります。上に設置されている場合、パネルを平らに配置するか、雷保護システムを調整してください。サグのサイズは、雷保護システムの設置者が決定することができます。

太陽光パネル接続用の良好なケーブル配線

太陽光パネルは直列に接続されています。これにより、アンテナとして機能してカップリングの影響を受けやすいケーブルリングが形成されます。こうしたカップリングは、インバータと太陽光発電システムを損傷する可能性があります。ケーブルリングの張られた領域は、できるだけ小さく保つ必要があります。領域が広ければ、カップリングされるエネルギーも多くなります。落雷は、強力な変圧器の働きをします。近くに衝撃があった場合、システムを危険にさらす多大な電流が生成されます。

屋上設置型太陽光発電システム 屋上設置型太陽光発電システムを設置する場合に考慮すべき事項は何ですか。また、どこにサージ保護を設置しますか。

外部雷保護が付いていない屋上設置型太陽光発電システム
外部雷保護があり、隔離距離「s」が守られている建物
外部雷保護があるが、隔離距離「s」が守られていない建物
外部雷保護が付いていない屋上設置型太陽光発電システム

建物への落雷は考慮されていません。太陽光発電システムによって落雷のリスクが増加することもありません。太陽光発電システムは等電位ボンディングに統合されています。

外部雷保護があり、隔離距離「s」が守られている建物

太陽光パネルは保護ゾーン内の雷保護システムから十分な距離で設置されています。太陽光発電システムは落雷に備えて最適に保護されています。太陽光発電システムは等電位ボンディングに統合されています。

外部雷保護があるが、隔離距離「s」が守られていない建物

太陽光発電パネルは保護ゾーン内の雷保護システムの近くに設置されています。そのため、落雷の際に危険な火花放電が太陽光発電システムに生じる可能性があります。これを防ぐため、太陽光発電パネルおよび/または太陽光発電取付フレームは、雷保護システムに適切に接続されています。この場合、雷電流が部分的に建物内に導入されることに注意してください。等電位ボンディングが雷電流に対応できなければなりません。

等電位ボンディングシステムなどのサージ保護システムの概略図

適切な設置場所

サージ保護はインバータ近辺に設置されているのが理想です。インバータのACおよびDC側に、当社のサージ保護機器を使用して保護を統合します。代わりに、接続箱用に組立済みソリューションを使用することもできます。

設置場所や設置条件については、下表を参照してください。

設置場所についての当社の製品関連推奨事項はこちらでご覧いただけます:

設置場所と設置条件

AC電圧1

AC電圧2

DC電圧1

DC電圧2

設置場所 主電源分岐 インバータのAC側(主電源分岐へのケーブル長が10 mを超える場合) インバータのDC側(太陽光発電パネルへのケーブル長が10 mを超える場合) 太陽光発電パネルまたは建物の入り口の近く
外部雷保護なし タイプ2 SPD タイプ2 SPD タイプ2 SPD タイプ2 SPD
外部雷保護があり、隔離距離「s」が守られている場合 タイプ1 SPD タイプ2 SPD タイプ2 SPD タイプ2 SPD
外部雷保護があり、隔離距離「s」が守られていない場合 タイプ1 SPD タイプ1 SPD タイプ1 SPD タイプ1 SPD

インターフェース用サージ保護機器

ここまで取り上げた太陽光発電システム向けのサージ保護機器の、4つの設置場所に加えて、忘れてはならないことがもう1つあります。
通信インターフェースの保護は、規格では必ずしも義務付けられていないにもかかわらず、強く推奨されます。インバータ電子機器は、ネットワークケーブルまたは細い制御線からの過電圧で実際に損傷して、太陽光発電システムの運用が中断されることがあります。

電力調整用のデジタル入力、ウェザーステーション、イーサネット、RS-485:これらはすべて、保護する必要のある一般的なインターフェースの例です。