制御盤構築における効率を妨げる見えない要因の特定と解消

小さな原因が大きな影響を及ぼす:多くの小さな効率を妨げる見えない要因が、誰にも気づかれることなく生産性を低下させ、それが積み重なって大きな損失につながることがよくあります。今こそ、それを明るみに出し、体系的に排除すべき時です。
端子台、手動工具、電線が備わった作業台
小さくて緑色でふわふわしたモンスターとして描かれた効率を妨げる見えない要因

皆さんの日常生活においても、効率を妨げる見えない要因が、日々の業務で当たり前になっていませんか。

月曜日の朝、制御盤構築にて。工程は明確でも、工具が不足していたり、材料が手元にない、あるいは情報が整合していないといった理由で、作業は停滞してしまいます。明確なプロセスが機能する代わりに、遅延が生じ、調整作業が必要となり、その場しのぎの解決策が講じられることになります。

これらは、誰も特に疑問に思わないような些細な中断に過ぎません。しかしこれがまさに問題です。結局のところ、個々の問題は見過ごされがちですが、1日の作業、1件の案件、さらには生産プロセス全体を通して積み重なり、大きな影響を及ぼします:探すことに費やされる時間、不必要な移動、作業の重複、不明確な情報などが、価値の創出を妨げてしまうのです。私たちは、このような目に見えない効率ロスの原因を、「効率を妨げる見えない要因」と呼んでいます。厄介なのは、効率を妨げる見えない要因のほとんどが目に見えず、とっくに日常業務の一部となってしまっているという点です。しかし、それらを特定できれば、誰でも対処することができます。多くの場合、的を絞ったわずかな変更と適切な解決策で済むのです。

制御盤構築の効率を妨げる典型的な見えない要因


制御盤構築の作業台の上にある部材

移動に時間がかかる場合 移動距離、到達距離、そして部材探しに費やす時間といった要素に囲まれた効率を妨げる見えない要因

部品が本来あるべき場所になかったり、必要な工具がなかったり、あるいは作業場の反対側にあったりします。そのため歩いて行ったり処理したり、探したりすることになります。しかも、1日に1回だけではありません。企業のうち、合計で82%が作業場で組立て作業を行っています。一方で、制御盤メーカーの64%はリーン方式を採用していません。全体として、検索に時間がかかりすぎたり、不必要な移動が生じたり、ワークフローが中断されたり、実際の業務に集中できなくなったりといった問題が生じます。ほんの数秒しかかからないように思えることも、1日を通してゆっくりと積み重なっていくと、回避可能な小さな移動や、体系化されていない部材の供給によって、実際の効率低下につながってしまいます。

紙の資料の中に混ざっている、破れた回路図

情報が足を引っ張るとき 紙の山、データの混乱、メディア間の不整合に囲まれた効率を妨げる見えない要因

データの欠落、古い情報、手作業によるデータ管理、紙の書類:従業員は本来の仕事をする代わりに、情報の検索や照合、確認作業に時間を費やしています。驚くべきことに、制御盤メーカーの88%が依然として製造プロセスで紙を使用しており、完全にデジタル化されているのはわずか12%に過ぎません。一方で、企業の88%は顧客からPDF形式でデータを受け取っており、実際に活用可能なエンジニアリングデータで提供されるケースはごくわずかです。その結果、メディア間の不整合、重複したメンテナンス作業、バージョンの混乱、そして情報の欠落や不明確さ、散在による時間の浪費が生じます。

電線の絶縁被覆を剥がしている作業員

手作業がエラーの原因となる場合 効率を妨げる見えない要因:手間のかかる作業、サブプロセス、精度の低下

制御盤構築では、DINレールへの部品の取付けから、電線の組立て、さらには配線に至るまで、手作業が日々の業務の中心となっています。ドイツの制御盤メーカーのうち、86%が自動化レベルが低い状態で操業しており、アシストシステムを利用しているのはわずか14%に過ぎません。一見、日常的な作業に見えるものも、日々のワークフローの中では、かなりの時間のロスにつながっています。一方で、反復的な作業は、ミスが発生しやすくなったり、品質にばらつきが生じたりする原因となります。多くの不一致は見過ごされてしまい、それらはしばしば、時間とコストのかかる手直し作業につながります。

効率を妨げる見えない要因に対処するための当社のソリューション

効率を妨げる見えない要因の多くは、想像以上に手早く解消できるものです。明確な構造、よく考え抜かれたワークステーション、そして適切な情報の流れがあれば。本製品セレクションでは、実際に、効率を妨げる見えない要因を取り除く具体的な方法をご紹介しています。

効率を妨げる見えない要因を排除するワークステーション 体系的で人間工学に基づき効率的

インタラクティブ・イメージマップ:制御盤構築環境における電線処理および配線向けの、ソフトウェアサポート付きワークステーション
時間のかかる手作業の代わりに、自動化されたツール
切断、剥ぎ線、圧着といった手作業は、電線組立てプロセスにおいて、あっという間に効率を妨げる見えない要因となってしまいます。自動工具を使用することで、これらの工程を部分的に自動化でき、製造時間の短縮、再現性の高い結果、およびプロセスの信頼性向上が実現します。
詳細をご覧ください
時間のかかる手作業の代わりに、自動化されたツール
不必要な移動の代わりに、可動式ワークステーション
可動式ワークステーションは、資材や工具を必要な場所に直接運びます。これにより、不必要な移動や探すことに費やす時間が削減され、手作業の負担が軽減され、より一貫性のあるワークフローが確保されます。制御盤構築における効率を妨げる見えない要因を、著しく軽減するための重要な取り組みです。
詳細をご覧ください
不必要な移動の代わりに、可動式ワークステーション
中断のない、円滑な業務
電線が奥へ滑り込んでしまい、何度も端を探し直す手間が発生します。こうした不必要な作業は時間を要し、ワークフローを妨げ、ミスが起きる可能性を高めてしまいます。供給マガジンはこの問題を解決します。電線をしっかりと固定し、奥へ滑り込むのを防ぎます。
詳細をご覧ください
中断のない、円滑な業務
時間をかけて探す代わりに、整理整頓
工具の収納が乱雑だったり、探すのに時間がかかったり、不必要な移動を繰り返したり – 適切に整理整頓されていなければ、ワークフローは絶えず中断されてしまいます。引出しとシャドーボードを組み合わせたワークステーションなら、物を整理整頓できます。各工具には、視覚的に区別された専用の置き場所が設けられており、すぐに手が届く場所に収納されています。
詳細をご覧ください
時間をかけて探す代わりに、整理整頓
メディアの不連続性の代わりに、データの一貫性
データが二重に管理されたり、手作業で転送されたりすると、エラーが発生するリスクが高まり、必要な作業量も増えます。インテリジェントなインターフェースを備えたソフトウェアソリューションは、計画と製造をシームレスに連携させ、すべてのデータが自動的に転送され一貫して活用されるようにします。
詳細をご覧ください
メディアの不連続性の代わりに、データの一貫性
手作業の代わりに自動マーキング
日々の業務において、多くの手作業は時間がかかり、ミスや品質のばらつきを招くことがあります。自動識別用の印字システムは、一連のワークステップをまとめます。マーカーの印字と貼付が自動的に行われ、より迅速に、より正確に、そして一貫した品質で処理されます。
詳細をご覧ください
手作業の代わりに自動マーキング

効率を妨げる見えない要因に立ち向かうために協力しましょう


制御盤構築におけるプロセスコンサルティング

制御盤構築におけるプロセスコンサルティング

日常生活では、効率を妨げる見えない要因が至る所に忍び込み、しばしば習慣となってしまいます。一見すると些細なことのように思えるかもしれませんが、積み重なると大きな損失となります。まさにここで、当社のプロセスコンサルティングが役立ちます。私たちは、お客様の職場における明らかな非効率性と、見過ごされがちな非効率性の両方を、共に洗い出していきます。個々の作業ステップだけでなく、従業員と部材、情報の相互作用にも注目しています。これを踏まえ、お客様の製造ニーズに合わせてカスタマイズされたソリューションを、お客様と協力して開発いたします。ここで重要なのは、わずかな変更であっても、大幅な効率向上につながるということです。だからこそ、私たちはお客様のプロセスを段階的に最適化します。お客様と協力し、実践的なアプローチで、すぐに導入できる形で進めてまいります。