風力発電からの水素 力を合わせて強力に:ドイツのブレーマーハーフェン(Bremerhaven)のグリーン水素向けの灯台プロジェクト。
ドイツのブレーマーハーフェン(Bremerhaven)は公共交通機関にグリーン水素を使用
簡単な概要
ドイツのブレーマーハーフェン(Bremerhaven)では、エネルギー源である水素が、クライメイトニュートラル (climate-neutral, CO₂ を含むすべての温室効果ガスが実質 0 の状態)なモビリティへの道に文字どおり追い風を送っています。主要テクノロジである電解から移動式タンクでの圧縮・貯蔵、サービスステーションへの配送、そして公共交通機関向けの適切な燃料電池バスまで、グリーン水素向けの完全な付加価値チェーンが構築されています。Grauwallring工業団地では、風力タービン発電機のみが既に設置されていました。発電機は電解槽のエネルギー供給に使用されています。
発電から負荷まで:HY.City.Bremerhavenは単独のソースからの使用を提供
完全な付加価値チェーンのサポート
グリーン水素プロジェクトは、ゼネコンとして活動する、統合エネルギーソリューションのシステムプロバイダーであるGP Joule社によって実現しました。グリーン水素の製造は、HY.City.Bremerhavenの地域水素エコシステムの一部であり、化石燃料から再生可能燃料に切り替える際の灯台プロジェクトとみなされています。
高可用性かつ安全なリモート接続のセクターカップリングを確保するために、フエニックス・コンタクトのオートメーション・テクノロジがどのように使用されているかをご確認ください。
共にカーボンニュートラルな未来を形成
協力することで初めて、経済の脱炭素化を成功に導くことができるのです。GP Joule社、HY.City.Bremerhaven、それにフエニックス・コンタクトの緊密な協力を通じて、炭素排出の削減、さらにはAll Electric Societyへの大きな貢献をしています。
Andreas Wellbrock氏は、ブレーマーハーフェン(Bremerhaven)の水素イニシアチブを推進した人の1人です。
ポイント:
風力発電からの再生可能な水素生成は、ブレーマーハーフェン(Bremerhaven)の水素制御のモビリティの始まりを示しています。電解中には大量の(廃)熱と酸素が発生するため、HY.City.Bremerhavenを推進する先見的な企業コンソーシアムは、既にその両方を経済的に活用する方法について検討しています。プロジェクトチームによると、340 kWの(廃)熱を活用するには、特に周辺に十分な商業・産業消費者がいるため、地域熱供給ネットワークが適しているとしています。酸素のさらなる処理も議題に上がっています。