有用な情報
2024-11-21

Power-to-Gasとは Power-to-Gas(PtG/P2G)テクノロジは、グリッドの安定性に貢献し、再生可能エネルギーをより効率的にすることによって、エネルギー革命を促進します。

風力タービンとソーラーパネルの前のPower-to-Gas水素システム

簡単な概要

Power-to-Gasは、再生可能エネルギーを電解によって水素に変換し、水素は直接使用されたり、CO₂と反応させてメタンに変換されたりします。このテクノロジにより、再生可能エネルギーの貯蔵、天然ガスグリッドへの供給が可能になり、送電網が安定し、さまざまな産業での多目的なガスの使用を通してセクターカップリングが促進されます。

電解の概略図

Power-to-Gasの仕組み

このプロセスは電解に基づきます。これは電流を使用して水を別々の分子に分解する、電気工学的プロセスです。多様なエネルギー源であるクリーンな水素が放出されます。PtGでは、例えば炭素捕捉技術で回収したCO₂と組み合わせるなどして、さらなるステップでメタンに変換されます。

このプロセスはメタン化と呼ばれます。その結果の合成ガスは、既存の天然ガスグリッドに供給したり、さまざまな産業アプリケーションで使用したりできます。

Power-to-Gasの可能なアプリケーション

主なアプリケーションの1つは、バッテリーモジュールです。エネルギーをバッテリーに蓄える代わりに、Power-to-Gasによって電気エネルギーを水素またはメタンの形で貯蔵することができます。合成メタンは、暖房や発電に使用することができます。同時に、産業では気体は化石燃料の代替となります。同じインフラで使用できるからです。

生成された水素は、鉄鋼製造から化学プロセスまで、さまざまな産業で使用することができます。例えば、排気なしで運転可能な燃料電池駆動車の燃料補給など、モビリティでも使用することができます。

風力タービン発電機のメンテナンス担当者

Power-to-Gasがエネルギー革命に影響

Power-to-Gasにより、再生可能エネルギーを既存のエネルギーシステムに統合しやすくなり、一年中利用可能になります。同時に、電気、ガス、モビリティのエネルギー形態をシームレスに接続できるようになります。これにより、送電網の安定性に貢献し、例えばソーラーパークや風力発電基地の出力レベルを下げる必要を削減したりできます。

さらに、このテクノロジにより、生成したガスを化石燃料の代わりに使用できるため、排出ゼロの経済への移行が促進されます。PtGは、電源のさまざまなセクター間を結びつけ、発電とその電力の使用の効率を向上させる、技術的イノベーションを促進します。

Power-to-Gasの特長

PtGにより、使用されていないエネルギーを無駄にせずに、使用可能な気体燃料に変換し、必要な時に利用できます。メタン化のプロセスでは、CO₂をとらえてメタンに変換します。これは温室ガスの排出削減に役立ちます。生成された水素とメタンは、例えば産業や輸送、熱供給など、さまざまな方法で使用することができます。そのためこのテクノロジは、セクターカップリングに貢献します。さらに、貯蔵と輸送には既存の天然ガスグリッドを使用することができます。新規インフラへの高額な投資を回避することができます。

ポイント:

PtG/P2Gは、持続可能で将来性のある電源をサポートします。このテクノロジは、化石燃料を気候中立的な代替エネルギーに置き換えることによって、排出ゼロの経済への移行を促進し、温室ガスの排出を大幅に削減します。気候変動に立ち向かい、再生可能エネルギーを促進するための国際的な取組みを踏まえ、Power-to-GasはAll Electric Societyの重要な基盤となります。このテクノロジによって、持続可能な電源が可能になり、排出ゼロの経済への移行がサポートされるからです。

著者: Phoenix Contact

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿