グリーン水素とは何ですか。 グリーン水素とは、再生可能エネルギーのみを使用した水の電解により生成されるエネルギーキャリアです。
簡単な概要
化石燃料から生成されるグレー水素とは対照的に、グリーン水素の製造は気候に悪影響を及ぼす炭素の排出を伴いません。また、再生可能なエネルギー源から生成されたエネルギーの貯蔵媒体として使用できます。グリーン水素を使用すると、長距離にわたってクリーンエネルギーを輸送し、さまざまな分野で使用することができます。
グリーン水素はどのようにして製造するのですか。
グリーン水素は、電解により生成されます。このプロセスでは、水は電気エネルギーを使って水素と酸素に分解されます。再生可能エネルギー源を使用すると、製造プロセスで温暖化ガスは排出されません。電解槽では、電圧によって水の分子(H₂O)が水素(H₂)と酸素(O₂)に分解されます
グリーン水素とPower-to-X
グリーン水素は、すべてのPower-to-Xプロセスにおいて中心的役割を果たします。炭素(二酸化炭素(CO₂)など)を追加することで、Power-to-Gasからクライメイトニュートラル(climate-neutral, CO₂ を含むすべての温室効果ガスが実質 0 の状態)な合成メタンを、あるいはPower-to-Liquidから合成燃料(合成液体燃料)を生成することができます。また、Power-to-Heat向けのエネルギーキャリアとして、エネルギー貯蔵手段の役割も果たします。したがって、Power-to-Xの主要テクノロジの3つすべてに使用することができます。
グリーン水素の貯蔵
貯蔵方法にはさまざまな種類があり、体積を低減し輸送性を高めるために、極低温での液体水素や圧縮ガスの形態で保存する方法も含まれます。水素の輸送は、安全性や貯蔵に関する要件を満たし、損失や危険性を最小限に抑える必要があるため、困難を伴います。持続可能なエネルギーシステムにおいて、エネルギーの貯蔵・供給の信頼性を高める手段としてのグリーン水素の役割を強化するためには、水素貯蔵インフラの開発および拡張への投資が不可欠です。
メリットとデメリット
グリーン水素は気候配慮型です。電力・熱の生成用燃料として、あるいは産業用の原材料としてなど、幅広いアプリケーションで使用することができます。再生可能エネルギー源からの余剰電力は水素に変換され、必要に応じて再び電力に変換することができます。また、化石燃料に対する依存度を低減させることができます。
デメリットとしては、製造コストの高さ、およびエネルギー多消費型の電解プロセスであることが挙げられます。さらに、水素の製造、貯蔵、分配に向けた包括的なインフラの開発には、多大な投資が必要となります。最後に、水素は非常に可燃性が高いため、貯蔵や輸送において特別な安全対策が必要となります。
グリーン水素のアプリケーション分野
- 輸送部門:水素自動車、バス、トラック向けのクリーンな燃料として空気汚染を低減
- 航空・船舶部門:電気エネルギーの使用が困難な分野
- 産業、クリーンな製造:エネルギー多消費型・炭素多排出型プロセスにおける脱炭素化推進のための原材料
- 暖房システム:既存の天然ガスネットワークの代替または補足手段(特に、冬季に太陽光の照射時間が短く太陽光発電の効率が低くなる寒冷地帯において)
- エネルギー貯蔵のオプション:晴れの多い時期や風の強い時期の余剰再生可能エネルギーの貯蔵(グリッドの安定性を促進)
ポイント:
グリーン水素はさまざまな分野における脱炭素化の主要テクノロジと見られているため、エネルギー革命についての現在の議論において中心となる存在です。また、水素テクノロジの開発と拡大は、革新的なテクノロジとインフラの発展を推進することで、新たな経済的チャンスや雇用を創出し、エネルギー革命だけでなく、経済的変革にも貢献します。結果として、グリーン水素は持続可能なエネルギーの未来に向けた1歩であるだけではなく、はるかに広範囲の経済的・環境的変革のチャンスにもなるのです。
グリーン水素とAll Electric Society
All Electric Societyは、再生可能な資源からのエネルギーが、十分な量と手ごろな価格で利用可能になる世界です。再生可能エネルギーが一貫して生成され、利用される世界です。さらに、効率化対策によって一次エネルギーの必要量が削減され、インテリジェントでネットワーク化されたシステムが構築されます。All Electric Societyの中心的課題は、再生可能エネルギー源から生成された電力を貯蔵し、分野間で輸送可能にすることで、必要な時に使用できるようにすることです。これを達成するための1つの方法がグリーン水素の生産と使用になります。