有用な情報
2024-12-04

Power-to-Liquidとは何ですか。 Power-to-Liquid(PtL/P2L)は、再生可能エネルギーを貯蔵可能な液体燃料に変換し、化石燃料に対する依存度を低減させる手法です。

産業用タンクの前にあるタンクローリー

簡単な概要

Power-to-Liquidは、再生可能エネルギーを電解によって水素に変換するプロセスです。この水素を、次にCO₂で灯油などの合成液体燃料に変換します。PtL燃料はクライメイトニュートラル(climate-neutral, CO₂ を含むすべての温室効果ガスが実質 0 の状態)で、既存インフラでも使用可能であり、化石燃料に代替させることができます。

Power-to-Xプロセスの概略図

Power-to-Liquidの仕組み

電解中、水は再生可能エネルギーを使って水素と酸素に分解されます。次に、水素と二酸化炭素の化学反応が起きます。二酸化炭素は周辺空気や産業用排気ガスから取得します。ここで頻繁に使用されるのは、1925年から液体燃料の製造に利用されているフィッシャー・トロプシュ法(Fischer-Tropsch process)です。こうして生成された合成燃料は、モビリティ部門や、化学産業の原材料として使用できます。

産業用プラントのビュー

可能なアプリケーション

内燃エンジン付きの車両は、PtL燃料により実質上排出ゼロで走行できます。既存インフラに対する大々的な後付けも必要ありません。さらにPtLは、現時点では他の脱炭素化ソリューションの選択肢が限られている航空・船舶産業でも使用可能です。

化学産業では、さまざまな化学プロセスでPtLを原材料として使用することで、カーボンフットプリントを削減することができます。再生可能エネルギーの可能性がまちまちの地域では、PtLは再生可能エネルギーを効率的かつ柔軟に使用するための統合プラットフォームの役割を果たします。これによって地域のエネルギー安全保障を強化し、世界的な二酸化炭素排出削減に貢献することができます。

排気管から流れ出る排気ガス

PtLはエネルギー革命をどのようにサポートするのですか。

Power-to-Liquidは再生可能エネルギーの使用を最適化し、さまざまなエネルギーのニーズのギャップを埋める役割を果たします。再生可能エネルギーを保管可能な液体燃料に変換することで、PtLは化石燃料に対する依存度を低減するだけではありません。これと並行して柔軟な貯蔵オプションによってグリッドの安定性を向上させることができます。こうした貯蔵能力は、電力の生成や消費のアンバランスを解消するのに役立ちます。これは、風力や太陽光などの再生可能エネルギーが、その日の需要を超えて発電する場合に特に有用です。

事実上排出ゼロの燃料を生産することで、PtLは輸送部門の脱炭素化を支援し、より持続可能性の高いモビリティを可能にします。また、電力供給を環境配慮型の代替燃料と併用することで、炭素集中型プロセスに依存する産業の炭素排出を削減する有効な対策となります。最後に、このテクノロジはグリーンケミカルの生産に貢献するため、化学産業の化石燃料への依存度をさらに低減させることができます。これによって環境影響が軽減され、エネルギー革命が加速します。

背景に風力タービンがあるソーラーパネル

Power-to-Liquidの特長

PtLは、再生可能エネルギーの貯蔵・使用におけるカーボンニュートラルなソリューションとなります。生成される液体燃料の体積は、水素をはるかに下回ります。したがって保管や輸送がより簡単になります。従来の燃焼エンジンを搭載した車両は、複雑な後付け不要で環境配慮型のこうした燃料に切り替えることができます。PtLの柔軟性により、それぞれの地域のエネルギー源に対し違うプロセスを適用することが可能です。最後に、PtLはグリーンケミカルプロセス用の材料となるため、化学産業におけるカーボンフットプリントの削減に役立ちます。

ポイント:

Power-to-Liquid (PtL/P2L)は、電源の脱炭素化に貢献し、より持続可能性の高い未来への橋渡しとなる先進的なテクノロジです。PtLは、再生可能エネルギーを貯蔵可能な液体燃料に変換し、カーボンニュートラルなソリューションに環境的・経済的なメリットをもたらします。

このテクノロジは、グリッドの安定性を向上させ、化石燃料に対する依存度を低下させます。これは、エネルギー産業の変革において不可欠な要素です。PtLによって、化学産業や輸送部門は炭素排出を削減し、エネルギー革命を加速させることができます。

PtLとAll Electric Society

All Electric Societyは、再生可能な資源からのエネルギーが、十分な量と手ごろな価格で利用可能になる世界です。再生可能エネルギーが一貫して生成され利用される世界です。また、効率的な措置により一次エネルギー要件が削減され、インテリジェントでネットワーク化されたシステムが作成される世界でもあります。All Electric Societyの中心的課題は、再生可能エネルギー源から生成された電力を貯蔵し、分野間で輸送可能にすることで、必要な時に使用できるようにすることです。PtLはこれを達成するための手段の1つです。

著者: Phoenix Contact

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿