Rask og pålitelig Novum Automation er avhengig av push-in Technology.
- Novum Automation tar over tidligere manuelle prosesser og automatiserer dem for optimal systemkontroll og en optimalisert avkastning på investeringen (ROI)
- Under oppgraderingen av et transportanlegg ble Novum oppmerksom på den raske, ukompliserte og pålitelige push-in Technology fra Phoenix Contact
- Novum bruker nå Phoenix Contact-produkter til de fleste av sine prosjekter, ettersom den kortere monteringstiden og den høye påliteligheten sparer penger i det lange løp
Kundeprofil Novum Automation
Novum Automation er en liten, innovativ produksjonsbedrift med sete i Traverse City i Michigan. Novum Automation befatter seg for første gang med manuelle prosesser som datainnsamling og produktkontroller gjennom hele livssyklusen, og automatiserer disse for optimal anleggsstyring og optimalisert Return on Investment (ROI)
Reese Gallagher, som er innehaver og ledende systemutvikler hos Novum, forteller: "Vi er fremdeles en ganske ung bedrift, og skiftet for bare kort tid siden navn fra Gallagher Engineering til Novum Automation. Vi er et team med fem ingeniører med varierte interesseområder. Vi ønsker å utføre arbeidet vårt best mulig, og ha det gøy underveis. Lista for oss selv legger vi rimelig høyt.“
Reese fortalte: "Vi har kommet til et punkt i bransjen vår der enhetene har vært installert allerede i 20, kanskje til og med 30 eller 35 år. Det foreligger et behov for å modernisere disse enhetene, ettersom en stor del av den gamle teknologien ikke lenger støttes. Problemene vokser, og det er stort behov for modernisering av styresystemer i produksjonsanlegg. Vi ser en stor etterspørsel nord i Michigan, der industrien har vokst, men kontrollerne ikke følger etter. Vi begynner å se fellestrekk i behovene hos kundene våre.“
Modernisering av transportanleggets styresystem
Novum Automation står stadig foran dette problemet, og ved mange type anvendelser, for eksempel transportanlegg.
Novum hadde en kunde som måtte oppgradere transportanlegg på fire linjer i et tappeanlegg. Det opprinnelige systemet kjørte på utdatert maskinvare, noe som reduserte produktiviteten i bedriften.
Reese forteller: "Mange produserende bedrifter har transportører som transporterer produkter gjennom produksjonsanlegget.
Det må finnes en type styresystem med Handshake-metode mellom maskinene, slik at operatørene vet hva de skal gjøre hvis produkter hoper seg opp eller står fast i anlegget. Vi tilbyr også enheter for Inline-kontroller. Vi begynner med å bygge opp en portefølje med standardløsninger. Vi bygger åpenbart mange styresystemer for transportanlegg.
Derfor stilte vi oss spørsmålet hvorfor vi ikke helt enkelt utformer en standardløsning som vi kan markedsføre konkret for dette formålet.“
Novum utformet, utviklet og installerte et fullt funksjonsdykt styresystem for transportanlegg, og satte dette i drift. Systemet har sitt utgangspunkt i aktuelle, skalerbare og fremtidssikre PLS-er og maskinvare for bygging av paneler, og leveres med omfattendee dokumentasjon, og er dermed brukervennlig.
Det nye systemet omfatter digitale fotoceller som gjenkjenner flaskeopphopninger, drivenheter med variabel frekvens (VFD), for å skape en mykere akselerasjons- og retardasjonsprosess som er gunstig for motorens levetid, samt nye AC-drivenheter som gir bedre pålitelighet og sikkerhet.
Novum måtte ferdigstille alle de fire anleggene på kun fire måneder ‒ bedriften måtte dermed arbeide raskt.
Kabling av klemmeblokker kan være en tidkrevende oppgave.
Klemmeblokker hører riktignok til de absolutte grunnkomponentene i et automasjonskap, ofte løsner lederne likevel med tiden, og dette skaper dermed problemer.
Reese forteller: "Etter fem timers feilsøk slo vi fast at en av rekkeklemmene ikke var korrekt festet, der tyngdekraften trakk ut lederen.
Det kan også hende at noen kom inn, og gikk inn i den.
Lederen løste seg, og vi måtte på en eller annen måte foreta feilsøk på tusenvis av kontaktpunkter og finne ut hvilken leder som ikke var tilkoblet.
Push-in Technology for rask og enkel installering
Etter å ha sett noen paneler som var bygget opp med produkter fra Phoenix Contact, ønsket Reese å vite mer om push-in Technology (PT). "Da vi ble oppmerksomme på det, tenkte vi "Vent, det finnes en løsning der man bare kan stikke inn lederen? Og deretter beholder den posisjonen sin, sitter fast og er vibrasjonssikker?" Vi spurte oss selv hvorfor ikke alle gjør det slik."
Reese medgir at han først var litt overveldet over det store spekteret med sortimenter fra Phoenix Contact, men Zack Vinski, som er den ansvarlige salgsingeniøren hans, hjalp ham med å navigere i katalogene.
"Zack ga oss helt utmerket støtte, slik at vi kan orientere oss og konsentrere oss om å finne de best egnede produktene.“ Novum uthevet spesielt PTPOWER-sterkstrømsrekkeklemmene og PTIO-sensor-/aktuatorekkeklemmene. PTPOWER gir en rask og brukervennlig tilkoblingsmulighet for kabling av store ledere opptil 350 kcmil (177 mm²). PTIO er optimale for kabling av moderne maskinkontrollere. Disse rekkeklemmene har samme profil som CLIPLINE complete-laskesystemet fra Phoenix Contact, og gir optimal fleksibilitet.
Novum hadde en stram tidsplan for ferdigstillelse av transportanleggenes kontrollere. "Vi bygget fire av disse systemene på ca. fire måneder“, forteller Reese. "Vi måtte bygge systemene på ekstremt kort tid, og en av de store fordelene ved PTPOWER og PT-rekkeklemmene samlet, er tidsbesparelsen. Det er ingenting som må skrus inn.
Tidligere hadde jeg ofte tennisarm som resultat av mange innskruinger av rekkeklemmer, jeg er derfor en stor tilhenger av PT. Tidsbesparelsen gjorde at vi kunne bygge systemene raskere. De er også fingerberøringssikre, det er helt fantastisk. De er også raske og enkle å ta i bruk. Ingenting må strammes." Han forteller at den smale byggstørrelsen til PTIO-ene er en ytterligere fordel. "Det er en fin I/O for sensorer. Oppsummert klargjør de strømmen, og arbeider deretter videre med lasker. Dette er en meget smal oppbygging. Der du kan plassere en nærinitiator, kan du også føre I/O-en inn meget effektivt. Strømmen er allerede tilkoblet. Du trenger ikke å klargjøre en enkeltforsyning. Det er utmerket, og likevel kan du hente I/O direkte derfra. Det er altså et ytterligere bruksområde, i tillegg til variantene med standard gjennomgangsrekkeklemmer.“
Etter at push-in-rekkeklemmene ble tatt i bruk, virker alt annet skikkelig utdatert, og vi spurte kunder om de ønsker å oppgradere.
Forbindelser du kan stole på over lang tid
I løpet av den stramme tidsplanen foretok Novum en fullstendig overhaling av alle de fire styresystemene.
Plassbehovet til det nye systemet kunne begrenses til kun to automasjonskap, i motsetning til tre eller fire skap i det opprinnelige systemet.
Reese forteller at Novum benytter PTPOWER for samtlige anvendelser i hovedenergifordelingen. "Vi bruker nå PT-rekkeklemmer i nesten alle applikasjonener våre. Utvalget er så stort at du også kan få varianter over to etasjer. Og til og med tre etasjer finnes det. Spesielt interessant er varianten for AC-motorer. I dette tilfellet er også jord med, du kan dermed terminere ved både inn- og utgang i/ut av en VFD på kort tid.
Da kan feltkablingen innføres og kobles til direkte.
Etter at push-in-rekkeklemmene ble tatt i bruk, virker alt annet skikkelig utdatert, og vi spurte kunder om de ønsker å oppgradere." Reese forteller at push-in Technology og andre produkter fra Phoenix Contact sparer penger på sikt. "Produkter fra Phoenix Contact, og spesielt push-in-rekkeklemmer, sparer oss for mye tid når vi skal bygge opp et panel. Og deretter ser man etter min mening også de langsiktige effektene av et kvalitetsprodukt. Uten ytre inngrep vil det ikke bli ødelagt ved bruk i felten. Derfor får vi heller ingen telefonanrop om at ting ikke fungerer.“
"Det jeg liker spesielt godt ved Phoenix Contact, er det faktum at jeg kan stole på produktlinjen deres. Jeg trenger ikke først å kontrollere produktenes kvalitet på stedet. Jeg trenger ikke å bekymre meg for at et produkt svikter helt uventet etter to år, eller til og med under drift", oppsummerer han. "Når jeg velger Phoenix Contact, er det mange ting jeg ikke lenger trenger å tenke over, jeg sover roligere og bare vet at produktene jeg har blitt solgt, gjør akkurat det de er ment å gjøre.