ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

グローバルなコネクタメーカー8社が、プッシュプルM12コネクタの国際規格化を推進

2020-07-17
プッシュプルM12コネクタ

この共同活動の結果、「IEC 61076-2-010」の「プッシュプルロック」の利用において、外部ロックと内部ロックの両方が規定されます。

国際規格原案(CDV)に対する投票が行われ、過半数(92.9%)の支持投票により承認されました。IECによる最終フォーム策定は2020年12月頃の見込みです。

今回の国際規格の成立は、オートメーション技術の画期的なマイルストンの達成となります。これにより安全で堅牢かつ、設置時間とコストを削減し、幅広い分野で利用可能なロックシステムを実現しています。

(本ニュースは、2020年6月20日Phoenix Contactドイツ本社が配信した内容を意訳したものです。)

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口