アプリケーション例
2025-02-03

既存のビルのヒートポンプ ブラウンフィールド現場の近代化:天然ガスを年間500,000 kWh削減し、カーボン・フットプリントが低減。

ヒートポンプを装備する現場で話し合う2人

簡単な概要

エネルギー効率の面で、既存のビルを効果的に近代化する秘訣は何でしょうか。実際にはそれほどのことはありません。フエニックス・コンタクトは、再生可能エネルギーに注力し、脱炭素化戦略の一環としてブロムベルク(Blomberg)の本社における最初のビルにヒートポンプを装備しました。

基地のプラント室を歩く2人

温度システムの最初の部分はビルの外側に配置し、一方で基地のプラント室には第2の部分を収納するための十分なスペースを設けました。

表面暖房システムで後付けを簡単に

約600,000ユーロを持続可能な更新に投資し、第1段階として5階建ての多目的ビル2棟における天然ガスの使用を取りやめました。これは、熱エネルギーに換算すると年間約500,000 kWhとなります。

ブラウンフィールド現場の近代化における基本要件は何でしたか。地下または頭上暖房による流入温度の低い冷暖房システムとエネルギー効率の良いビルディングエンベロープです。これらは、老朽化したオイルバーナーやガスバーナーを電気式暖房機器に交換する場合に、住宅ビル部門で良く耳にする機能です。

基地のプラント室で話し合う2人

正確にエネルギー量を測定した場合、ビルに代替システム用の十分な余裕があることは多くあります。

目標と現実の比較は、常に行う価値があります

技術的に見ると、ヒートポンプは冷蔵庫と同様に、逆の動作をする冷却装置です。ブロムベルク(Blomberg)に設置されたシステムでは、冷暖房に対する電力供給を行います。フエニックス・コンタクトのEnergy Manager、Stefan Gottschalkは「夏の冷房にも使えるようにしたかったんです」と説明します。

実際に必要となる熱出力は、熱メーターにより事前に決定されました。結果は興味深いものでした。Stefan Gottschalk:「実際の消費量を知りたかったのですが、最終的には、ビルの稼働開始時に算出したよりもはるかに低い値であることがわかりました。」 稼働開始当時は、必要となる出力の予想量は500 kWでした。しかし現実には350~400 kWで、より経済的でした。

ラインの断面積を考慮

その結果、元々のビル設備は熱的な観点から余裕を持って設計されていたため、2つのビルを快適かつ理想的な温度レベルに保つだけの能力を備えています。そのため、Stefan Gottschalk は、特にラインシステムも 500 kW を伝送するように設計されていることから、より多くのビルをヒートポンプに接続することを容易に想定できると考えています。

全体的に見ると、この関係により、伝送された熱エネルギー出力をより高い体積流量によってバランスを取ることができれば、ヒートポンプは快適さを損なうことなく流れの温度を低下させることができるようになります。この場合、低温においてラインを通過する水量が多くなります。

青空と隣接パイプラインを背景にしたコンテナ

外部ヒートポンプは標準コンテナに配置されています。

石油・ガスからの脱却:電気エネルギーによる暖房革命

何十年も前に建設されたBuilding 23とBuilding 24は、ブロムベルク(Blomberg)における熱の脱炭素化の始まりを告げる存在となりました。2つのビルの外側にあるコンテナに配置されたヒートポンプは、施設のその他のビルに接続するための十分な容量を備えています。

「ヒートポンプは最新式のタイプですから、近代化も恐れるに足りません。こうした対策の前に常に明確にしておかなければならないのは、全体の状態が適正で、既存の伝熱システムが熱設計に適しているかどうかです。ここで助けになるのが、HVAC企画オフィスです」とStefan Gottschalkは語り、暖房革命のメリットを享受するために何十年も前に確立されたこのテクノロジの詳細を確認していただけるよう人々を促します。

著者: Thorsten Sienk

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿