På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Prekonfigurerte funksjonsmoduler forenkler modulær maskinoppbygging
Bruksklare monteringsplater med utstyr får fart i maskintekniske monteringsprosesser
Prekonfigurerte funksjonsmoduler forenkler den modulære oppbyggingen av maskiner hos Trepak International AB. Med bruksklare monteringsplater kan Trepak bruke de egne ressursene mer effektivt, de blir mer fleksible og forbedrer logistikkprosessene.
Trepak International AB – spesialist på tappeanlegg for flytende produkter
Trepak International AB utvikler, bygger, installerer og vedlikeholder tappeanlegg for flytende produkter og lukkesystemer for alle typer forpakninger. Løsningene deres leveres til mange forskjellige bransjer, f. eks. til kjemisk, petrokjemisk og farmasøytisk industri, hygiene- og kosmetikkbransjen samt næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Firmaet holder til i Malmö i Sverige, der det har 21 ansatte, og i 2021 kunne det feire sitt 40. år. Det egne salgsmessige hovedfokuset ligger i Skandinavia, firmaet har likevel forskjellige samarbeidspartnere og kan slik sette opp maskiner over hele verden.
Konstruksjon av komplette produksjonslinjer for tapping av flytende produkter
Trepak konsentrerer seg hovedsakelig om tre forskjellige maskintyper: tappelinjer, tappeanlegg og lukkesystemer. Firmaet er også spesialisert på komplette produksjonslinjer for tapping av flytende produkter. Man har derfor omfattende erfaringsverdier ved konstruksjon av integrerte tappelinjer som er godt tilpasset hverandre. Løsninger fra Trepak er alltid tilpasset behovene hos hver enkelt kunde. Installering, service og vedlikehold utføres av firmaets egne ingeniører. Prosjektprosessen hos Trepak er din garantist for suksess. Med felles koordinasjon – såkalte Design-Audits – sørger firmaet for at samtlige egenskaper i tappelinjen imøtekommer kundenes krav. Det gjør at både installasjon og idriftsetting blir enklere. Trepak leverer rundt 50 maskiner i året – der alle overholder avtalte frister og spesifikasjoner rundt kvalitet og produktivitet. For å imøtekomme kundenes forventninger med hensyn til leveringsdato er korte produksjonstider et nøkkelelement hos Trepak.
Før vi inngikk samarbeidet med Phoenix Contact, installerte og merket vi våre egne monteringsskinner og kabelkanaler selv. Med de såkalte Phoenix Contact-settene sparer vi tid, og vi forenkler monteringen. Det å gjøre disse oppgavene selv igjen, er utenkelig for oss.
Raskere oppbygging av tappeanlegg med bruksklare funksjonstavler
For å gjøre produksjonen raskere og prosessene mer effektive bruker Trepak konfeksjoneringstjenester fra Phoenix Contact. I nesten ti år allerede har Trepak brukt løsninger som prekonfigureres og merkes ved Value Added Center hos Phoenix Contact i Sverige. Disse bruksklare byggesettene er standardprodukter fra Phoenix Contact, montert på monteringsskinner for direktemontering i maskiner og automasjonskap fra Trepak. For å kunne håndtere bestillingstopper fleksibelt, eller klargjøre bruksklare monteringsskinner tidsnok for serieproduksjon, er spesielt konfeksjoneringstjenesten for monteringsskinner et nyttig verktøy. Med denne modulære tilnærmingen blir Trepak mer fleksibel, kan ta i bruk egne ressurser mer effektivt og forbedre logistikken.
Mer informasjon om tilbudet vårt for maskinteknikk
Vi er din sterke partner for maskinteknikk
Er du interessert i maskinteknikk? Da bør du se det omfattende tilbudet vårt for maskinbyggere og -operatører. Produktene og tjenestene våre gjør at du kan øke maskinenes tilgjengelighet, eller sikre kommunikasjon med disse over hele verden. Kom innom oss!