산업 자동화를 위한 Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)를 사용하는 강력한 WLAN 모듈

2024-04-22
Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)를 사용하는 WLAN 1000 시리즈

피닉스컨택트의 산업용 네트워크 포트폴리오에 Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) 기술 표준에 따른 WLAN 클라이언트 모듈이 새롭게 추가되었습니다. WLAN 1000 시리즈의 새로운 모듈은 160 MHz 대역폭에서 최대 2,402 Mbps의 WLAN 총 데이터 속도를 지원합니다.

신뢰할 수 있는 고성능 무선 통신 네트워크는 스마트 팩토리 또는 스마트 제조 분야에서 생산 및 자재 운송 시스템의 이동성과 유연성을 높이기 위한 필수 요소입니다. 피닉스컨택트는 차세대 WLAN 모듈을 통해 최신 무선 데이터 전송에 대한 높은 요구 사항을 충족하는 제품을 제공합니다. WLAN 클라이언트 모듈은 최신 Wi-Fi 6 기술(IEEE 802.11ax), 고성능 및 높은 수준의 보안 및 안정성을 제공합니다. WLAN 1000 시리즈는 강력한 하드웨어와 최신 산업용 Wi-Fi 6 보드(IEEE 802.11ax)를 통해 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n) 기반 WLAN 1000 제품군의 기존 모듈에 비해 최대 10배 높은 데이터 처리량을 제공합니다. 이 장치는 총 2,402 Mbps(160 MHz 채널)의 WLAN 데이터 속도를 제공합니다. 상당한 성능 향상에도 불구하고 컴팩트한 크기와 입증된 하우징 디자인은 그대로 유지됩니다. 이를 통해 차세대 WLAN 모듈로 손쉽게 전환할 수 있습니다.

Wi-Fi 6는 이전 Wi-Fi 세대에 비해 견고성, 실시간 기능, 효율성 측면에서 크게 개선되었습니다. 특히 AGV 또는 셔틀 시스템과 같이 많은 장치가 연결된 대규모 네트워크를 구성할 때 더욱 큰 이점을 제공합니다. 또한 새로운 WLAN 모듈의 하드웨어는 Wi-Fi 6E 표준을 지원하기 때문에 미래의 새로운 6 GHz 대역 무선 통신이 가능합니다. 이는 2024년에 출시될 예정입니다. 구현은 해당 장치에 대한 국가별 인증 프로세스 결과에 따라 달라집니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션