지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

electronica 2024의 피닉스컨택트: 주목받고 있는 혁신 연결 기술과 재생 가능한 에너지

2024-08-27
electronica 산업 박람회 이미지

피닉스컨택트는 11월 12일부터 15일까지 독일 Munich에서 열리는 electronica 2024에서 "Change Forward – Grasping the Future"라는 모토 아래 신호, 데이터 및 전송과 관련된 제품의 주요 특징과 솔루션을 소개할 예정입니다. 이번 산업 박람회에서는 획기적인 연결 기술과 충전 인프라, 재생 가능한 에너지 및 All Electric Society 내의 산업용 DC 솔루션에 중점을 둘 예정입니다.

빠른 데이터 연결은 미래의 산업과 사회가 에너지와 데이터 잠재력(스마트, 크로스 섹터, 지속 가능성)을 효율적으로 활용하기 위해 필요한 인텔리전트 네트워크의 핵심입니다. 여기서 신뢰할 수 있는 데이터 커넥터는 다양한 섹터와 애플리케이션 간의 네트워크 협력을 위한 가교 역할을 하며 미래 지향적 전환을 지원합니다(Change Forward).

electronica를 방문한 고객들은 피닉스컨택트가 연구와 혁신적인 제품을 통해 All Electric Society로의 전환을 어떻게 촉진하고 있는지 직접 확인할 수 있습니다. 기술과 컴포넌트의 효율적인 통합은 충전 인프라와 고출력 충전(HPC) 개발에 매우 중요합니다. 포괄적인 제품 포트폴리오는 전문가의 조언과 함께 e-mobility를 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 배터리 저장 시스템은 변동성의 조절하고 백업 또는 버퍼 역할을 함으로써 에너지 전환의 중심적인 역할을 합니다. 피닉스컨택트는 혁신적인 기술, 제품 및 전문가 조언을 통해 고객을 지원합니다. DC 그리드는 효율적인 에너지 공급, 저장 및 분배를 통해 보다 지속 가능한 산업을 위한 많은 잠재력을 제공합니다. 피닉스컨택트는 집중적인 연구와 혁신적인 기술 및 제품을 바탕으로 통합 DC 전력 시스템을 통해 All Electric Society로 가는 길을 만들어가고 있습니다.

글로벌 엄브렐라 브랜딩 방식으로 운영되는 가족 기업인 피닉스컨택트는 경제와 인프라의 모든 부문에서 전기화, 네트워킹, 자동화를 위한 혁신적인 제품, 솔루션 및 디지털화 전문 지식을 제공합니다. 피닉스컨택트는 이러한 접근 방식을 통해 산업과 사회가 모든 사람에게 장기적인 성장 가능성을 제공하는 지속 가능한 세상으로 변화하도록 지원하고 있습니다. 피닉스컨택트 그룹사는 현재 전 세계적으로 약 21,700명의 직원이 근무하고 있으며, 2023년에는 34억 유로의 매출을 달성했습니다.

electronica 2024의 피닉스컨택트: 홀 B3, 부스 B3.103.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션