ニュース 当社の製品・テクノロジ、会社、戦略的事業展開、持続可能な取り組みに関する最新ニュースをお届けします。プレス情報や画像資料は、ダウンロードエリアより便利にダウンロードできます。

  • フィルター:
  • 適用されたフィルタ (1):
finepitch

「FINEPITCH 基板対基板コネクタシリーズ」の特設サイト公開のお知らせ

フエニックス・コンタクトは、「FINEPITCH 基板対基板コネクタシリーズ」の特設サイトを新たにオープンしました。
本サイトは当社の基板対基板コネクタ、FINEPITCH FS 0.635、FP 0.8、FR 1.27シリーズについて、製品情報や技術資料の確認、サンプル入手や購入などが行える特設サイトです。

ねじ込み用ねじ付きヘビーデューティコネクタ

ねじ込み用ねじ付きヘビーデューティコネクタ

新製品HEAVYCON D7コネクタは、簡単かつ短時間で取り付けられるようねじ込み用ねじ付きパネル取付けベースが付いています。M25またはM32のカウンターナットを使うか、対応するねじでモータや機器に直接ねじ止めすることにより、丸型パネル穴に便利に取り付けることが可能です。

機器接続用GameChangers

GameChangers: 機器接続の革命

フエニックス・コンタクトは、機器接続用GameChangersを発表しました。革新的なアイデア、テクノロジ、素材を用いて、機器製造における速度、コンパクトさ、重量、堅牢性、柔軟性、性能向上のためのソリューションを提供します。

RJ45 Panelmount

制御盤貫通の通信接続に!パネルマウント周辺製品の特設サイトを公開

この度フエニックス・コンタクトは、豊富な制御盤貫通、パネルマウント用のコネクタ、ケーブルほか周辺部品をまとめた特設サイトをオープンし、無料サンプルプレゼントをスタートします。

Gamechangers' in Device Connectors

猛暑に打ち勝つ!”基板接続製品のGameChangers”サイト開設キャンペーン実施(※キャンペーンは終了しました)

世界中のあらゆる産業分野の機器設計の皆さまにご愛顧いただいているフエニックス・コンタクトの、最新の基板接続部品やテクノロジを紹介する特設サイト”機器接続のGameChangers”を開設しました。

安全な活線挿抜を実現させるDCコネクタ、ArcZeroシリーズ

安全な活線挿抜を実現させるDCコネクタ、ArcZeroシリーズがリリース

フエニックス・コンタクト株式会社は、通電時の危険なアーク放電を防ぐ革新的なDCコネクタArcZeroシリーズを新たに発売しました。