ニュース 当社の製品・テクノロジ、会社、戦略的事業展開、持続可能な取り組みに関する最新ニュースをお届けします。プレス情報や画像資料は、ダウンロードエリアより便利にダウンロードできます。

  • フィルター:
  • 適用されたフィルタ (1):
FLWLAN1120

アンテナ内蔵型Wi-Fi 6対応産業用無線LANアダプタ「FL WLAN 1120」新発売

~より速く、よりセキュアに、より強く、より便利に~

フエニックス・コンタクト株式会社は、無線の利用効率を高め、低遅延・高密度な接続を実現するWi-Fi 6対応でアンテナ内蔵型の無線LANアダプタ 「FLWLAN 1120」を、別売アンテナと組み合わせて使用する「FL WLAN 1020」と共に、2025年9月1日(月)より日本国内で正式発売します。

PHOENIX CONTACT、高セキュリティ水準のIEC 62443認証を取得

PHOENIX CONTACT、高セキュリティ水準のIEC 62443認証を取得 ~欧州サイバーレジリエンス法(CRA)などの法令遵守へ重要な準備~

PHOENIX CONTACT(本社:ドイツ、ブロンベルグ)は世界最大級の国際技術見本市ハノーバー・メッセにて、新たに2つの国際規格IEC 62443 認証を取得したことを発表しました。これらの認証の取得は、高いレベルの産業セキュリティへの当社のコミットメントを示すとともに、今後予定されているサイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act、以下CRA法)等サイバーセキュリティ関連法(後述)の遵守につながるものです。

SPE スイッチングハブ

すみずみまでイーサネット通信を可能にする 「シングルペアイーサネット(SPE)」対応スイッチングハブ発売~1km先までのイーサネット延長と給電~

フエニックス・コンタクト株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表:青木良行)は、1kmまでの距離においてイーサネット通信と給電が可能な「シングルペアイーサネット対応スイッチングハブFL SWITCH 2303-8SP1(以下本製品)」(*1)を2023年12月4日(月)より日本国内で正式発売します。

cybersecurity

【講演予定】「制御システムに対する最新のサイバーセキュリティ法規制とそのインパクト」(11月京都・12月東京)のご案内

※本展示会は終了しました。多数のご来場ありがとうございました。

オリエンタルモーター株式会社様主催のプライベート展示会「オリエンタルモーターフェア2023」の京都会場(11月22日)、東京会場(12月13日・DAY1)の有識者講演にて、弊社IMA統括本部 本部長の横見 光が「制御システムに対する最新のサイバーセキュリティ法規制とそのインパクト」と題し講演いたします。

Security

【無料ウェビナー】11月10日(金) 16:00〜「制御システム向けサイバーセキュリティ」開催のご案内

※本イベントは終了しました。多数のご来場ありがとうございました。

フエニックス・コンタクトは、11月10日(金) 16:00〜より、セキュリティ関連の法令・規則の動向説明や各産業分野での動向と弊社OT側のセキュリティ対策をご提案する無料ウェビナーを開催いたします。