2024-02-22

フル風力発電でサイバー犯罪に立ち向かう フエニックス・コンタクトは、効果的なセキュリティソリューションで、風力タービンやその他の再生可能エネルギー発電機をサイバー犯罪から保護します。

田舎にある風力発電機

簡単な概要

電源が攻撃された場合、その結果は完全な停電になる必要はありません。現在では遠隔地の風力タービン発電機でさえもネットワーク化されているため、ハッカーにとっては格好の標的となっています。現時点で、Hauke Kästingはフエニックス・コンタクトのサービスチームの一員として、セキュリティを風力タービン発電機のメーカー、投資家、オペレータにとってのスパーリング相手とみなしています。私たちはともに、風力タービン発電機をサイバー犯罪から保護する適切な道をたどる必要があります。

フエニックス・コンタクトには、mGuardにより、プログラム内にファイアウォールを統合したルーターがあります。しかしテクノロジだけでは十分な保護は得られません。そのためフエニックス・コンタクトのサービスは、包括的な360°のセキュリティ解析でお客様をガイドすることが中心となっています。そしてここでは、特に既存のシステムでは、古いシステムでどのようなアップグレードオプションがあり、既存のオートメーションをできるだけ効果的にするにはどうしたらよいかを明確にする必要があります。すべてメーカー依存ではありません。

風力タービンの前のHauke Kästing

産業セキュリティのスペシャリスト:Hauke Kästing

サイバー攻撃による数兆の損失

サイバー犯罪によって生じる世界経済の損失は膨大で、オンライン保護の大手企業であるMcAfee社の「The Hidden Costs of Cybercrime」(サイバー犯罪の隠れたコスト)によれば、2020年だけでも1兆ドルを超えています。はじめはハッカービジネスは従来型のオフィスITに集中していましたが、活動分野は現在、ますます拡大してオートメーションも含まれます。

桃源郷はもはや存在しません。Hauke Kästingは、効果的なセキュリティソリューションを使用して、風力タービン発電機やその他の再生可能エネルギー発電機をサイバー犯罪から保護するために、フエニックス・コンタクトに入社します。そのためKästingは、フエニックス・コンタクトで持続可能な行動を安全にしている人々の一員です。犯罪攻撃に対する保護。Hauke Kästingは少年の頃から既に、エクスタータール(Extertal)のホーエ・アッシュ(Hohe Asch)に引き寄せられていました。平均海面上371メートルの丘は、風力発電を行うように運命づけられています。1998年、最初の公共風力タービンがここリッペ高地(Lippe Uplands)で、強い開拓者精神で稼動を開始しました。支柱高さは77 mで、Nordex社が建設したシステムは現在の機械と比較すると矮小です。当時600 kWの電力は、現在では3.5 MWのシステムです。2020年以来、2基の新しいEnerconシステムがブロムベルク(Blomberg)上空で回転しています。

貴重な電力の生成と保護

以前は、Kästingは単に風力発電全般に興味を抱いていましたが、今では熟練のラジオ・テレビ技術者となり、風力タービンを安全にすることに集中しています。現在、再生可能な発電のセキュリティは、もはや局地的な操作の安全性だけにはとどまりません。Kästingは、フエニックス・コンタクトのコンピテンスセンターサービスのITセキュリティのスペシャリストです。プラントのネットワーク化と、通信技術による風力発電基地全体の接続が進み、それに伴ってサイバー犯罪という新しい脅威が生じています。

風が吹けばエネルギーが流れる – 石炭もガスも石油も不要です。風力タービン発電機はエネルギー革命の真の逸品であり、実際に利益も生み出します。しかしそれは、風車が回っているときに限ります。オートメーション・テクノロジの現状では、目標は主に効率向上です。これは例えば、電気ドライブを使用してブレードとナセルを完全自動で調整することによって実現します。タスクは、風車のヘッドを風の中の理想的な角度に保ったり、風が強すぎる時に完全に外側に向けたりすることです。犯罪の意図のある無許可の人物が、コントローラ内の介入リミットを変更したり、気付かれることなく自動シャットダウンを無効にしたりしたらどうなるでしょうか。

mGuardでは、プログラム内にファイアウォールを統合したルーターがあります。しかしテクノロジだけでは長期的に十分な保護は得られません。

Hauke Kästing, ITセキュリティのスペシャリスト
穀類畑の風力タービン発電機

風力発電と穀物をひく水車 – どちらも人々の基本的な供給にとって重要です

スタンドアロンソリューションからネットワーク化されたシステムへ

「最初の風力タービン発電機は、明確なスタンドアロンソリューションで、そのためサイバー犯罪への抵抗力がありました」と、Hauke Kästingは振り返ります。「何かがうまくいかない場合、誰かが車で出かけなければなりませんでした。」 現在、現代的なネットワーク化されたシステムはエラーログや運転データ、アラームを送信するだけではありません。むしろ、リモートアクセスを介して運転を最適化する可能性が開きます。今やハッカーにとって、システムに損傷を与えたり、システムを麻痺させることでランサムウェアを導入し、脅迫するための方法は明白です。ランサムウェアとは、身代金を要求するために使用されるソフトウェアです。

現時点で、Hauke Kästingはフエニックス・コンタクトのサービスチームの一員として、セキュリティをメーカー、投資家、オペレータにとってのスパーリング相手とみなしています。私たちはともに、風力タービン発電機をサイバー犯罪から保護する適切な道をたどる必要があります。「mGuardでは、プログラム内にファイアウォールを統合したルーターがあります。しかしテクノロジだけでは長期的に十分な保護は得られません。」と、家庭的な彼は言います。そのためフエニックス・コンタクトのサービスは、包括的な360°のセキュリティ解析でお客様をガイドすることが中心となっています。そしてここでは、特に既存のシステムでは、古いシステムでどのようなアップグレードオプションがあり、既存のオートメーションをできるだけ効果的にするにはどうしたらよいかを明確にする必要があります。すべてメーカー依存ではありません。

サイバー犯罪に対するセキュリティへの投資

Hauke Kästingにとって、付加価値チェーン内の人々も同様に重要です。「例えばホテルのサービススタッフが、ファームウェア更新のダウンロード時にウイルスの侵入を許し、翌日破損したファイルをファイアウォールの背後のシステムに直接保存したら、たとえ最高のファイアウォールを使用していたとしてもそれに何の意味があるでしょうか。」. セキュリティを真剣に考える人ならだれでも、全従業員を信頼し、責任を負わせなければなりません。Kästingによると、ハッカー攻撃は常に細心の注意を払って準備され、十分余裕を持って計画されます。そしてウクライナに関する懸念、エネルギーの自律性の願望と「再生可能なエネルギー」の拡大の中で、セキュリティはますます重要になっています。「関心は著しく大きくなっており、2021年の秋以来問い合わせが大幅に増加しています。人々は徐々に、この問題を真剣に捉えるようになってきています。悲しいことに、脅威の状況はすぐそこにあります。」

そのため、サイバー犯罪に対するセキュリティに投資することには価値があります。ドイツのリッペ(Lippe)にあるエッシェンブルッフ(Eschenbruch)という小さな村出身の人間として、その背後には個人的な情熱もあり、それは彼自身の子ども時代に根ざしています。彼は50歳で、農家の生まれです。「私の兄弟が家業を継ぎました」と、風力発電と、穀物をひく風車とを比較しながら言います。「どちらも、食料品や電気エネルギーなどの人々に取って基本的な供給に関係しています。」

著者: Thorsten Sienk

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿