2024-02-20

コンスタンツ湖(Lake Constance)のための清浄水 コンスタンス湖(Lake Constance)の清浄水向けの革新的ソリューションと効率的なポンプ監視。

コンスタンス(Constance)下水処理プラント

簡単な概要

フエニックス・コンタクトは、「PumpMonitor」という革新的なソリューションを使用して、コンスタンス(Constance)市がコンスタンス湖(Lake Constance)の清潔さを維持するのを支援しています。この製品により、中央下水処理プラント内の水インフラ、特にポンプを優れたコスト効率で持続可能な方法で運用することができます。

コンスタンス(Constance)市の廃棄物処理企業は、コンスタンス湖(Lake Constance)地域最大の市営中央下水処理プラントを運用しています。貯水池エリアは、スイスのKreuzlingen(クロイツリンゲン)をはじめとするさまざまな市や地方自治体をカバーしています。

300キロメートル近い距離にわたる26のポンプ場

300 km近い長さのある下水道システムでは、下水を下水プラントまで運ぶために、長い距離と大きな高度の差を克服しなければなりません。合計26のポンプ場があり、そのうち下水処理プラントの取水ポンプ場が特に重要です。ポンプが常に利用可能であることが非常に重要で、同時に優れたエネルギー効率で運用する必要があります。

コンスタンス(Constance)市の中央下水処理プラントのバルブとパイプライン

コンスタンス(Constance)市廃棄物処理企業の中央下水処理プラントでは、26のポンプ場が稼動

ポンプの状態を常に監視

ここで登場するのがフエニックス・コンタクトです。フエニックス・コンタクトは、ポンプの状態と効率を監視するための革新的なソリューション、PumpMonitorを開発しました。このシステムは、各ポンプの状態に関する情報を提供するため、機械的、水力学的、電気的インジケータを分析します。また、搬送される廃水消費量に対して最適な電力消費量を判断し、結果を信号機の形で示します。PumpMonitorにより、オペレータはポンプの状態をリアルタイムで監視でき、効率的なメンテナンス戦略を開発することができます。

清浄水を示す信号機

PumpMonitorを使用することで、廃棄物処理企業の従業員は、よりターゲットを絞った方法でメンテナンス作業を計画して実施することができます。これにより、不要なダウンタイムを回避し、メンテナンスがより効率的になります。同時に、ポンプの運用はエネルギー効率がより向上し、コスト削減だけではなく環境保護も実現することができます。

地下水の水位低下、汚染の増加、マイクロプラスチック、嵐の増加等の課題により、要件がますます厳しくなっています。フエニックス・コンタクトのスマートウォーターソリューションは、この貴重な資源に対して、新しいレベルの透明性、効率性、保護を実現します。

産業下水道管理チーム

コンスタンス湖(Lake Constance)が清潔であることは非常に重要です。フエニックス・コンタクトは革新的な「PumpMonitor」により、この湖がのどかな休日の目的地であり続けることを支援しています。このテクノロジは、エンジニアリングの知識と現代的なテクノロジを組み合わせることによって、環境問題を解決しながら経済的利益を達成する方法を示しています。

著者: Pia Schlegel

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿