Povești de succes ale unor producători de echipamente Conexiune stabilă: astfel vă ajutăm să vă dezvoltați ca producător de echipamente
Miniaturizare, manipulare simplă și diverse posibilități de utilizare a conectorilor și a blocurilor terminale pentru circuite imprimate: mai mult ca niciodată, producătorii de dispozitive joacă un rol cheie în soluțiile pentru domeniul industrial sau de infrastructură. Acestora le oferim servicii personalizate, datorită expertizei noastre în diverse domenii de utilizare, precum și un portofoliu de produse cuprinzător.
Convingeți-vă cu privire la modul în care clienții noștri profită de tehnologia pentru conectarea dispozitivelor de la Phoenix Contact.
Conectori direcți SKEDD pentru acționarea automatizată a porților
Tehnologie de conectare directă pentru controlere automate: ASO GmbH utilizează conectori direcți SKEDD pentru sistemul automat de acționare pentru porți „Drico 2.0”. Conectorii Phoenix Contact permit dotarea cu conexiuni suplimentare, în funcție de necesități.
Soluții de conectare fiabile pentru sisteme de iluminat LED moderne
Tehnologie LED pentru spații exterioare: WE-EF Leuchten GmbH folosește tehnologia de conectare a Phoenix Contact pentru surse de lumină pe străzi și în clădiri. Mulțumită soluțiilor LED de la Phoenix Contact, sistemele de iluminat exterioare sunt ușor de utilizat și durabile.
Senzorii de mâine comunică constant
Single Pair Ethernet (SPE) are ceea ce este necesar pentru a face conexiunile pe ultimii câțiva metri mai sustenabile și mai inteligente. Producătorul de senzori JUMO se bazează pe SPE ca mediu de comunicare orientat spre viitor pentru tehnologia sa de măsurare din motive întemeiate. Tehnologia de conectare necesară în acest sens provine de la Phoenix Contact – și este rezultatul unei strânse colaborări la nivel de proiect.
Conectori pentru mașină de curse electrică
În inima Ostwestfalen, o regiune renumită pentru inovațiile tehnologice, o echipă de studenți de la Universitatea Tehnică OWL lucrează la dezvoltarea noii lor mașini electrice de curse pentru a participa la Formula Student. În acumulator sunt utilizați diverși conectori de la Phoenix Contact, inclusiv conectori de date și conectori de poli de baterie robuști.
Date de imagine în aplicații industriale
Senzorii optici sunt „ochii” sistemului în aplicațiile industriale. Cu toate acestea, ca și în cazul oamenilor, un sistem periferic de înaltă performanță trebuie să asigure că prelucrarea imaginilor funcționează fără erori și la nivelul de performanță necesar în aplicațiile industriale. Conectorii de date de la Phoenix Contact oferă o soluție eficientă în acest caz.
Cablare de mare viteză robustă prin RJ45
VDS Verkehrstechnik GmbH se bazează în condiții dure pe conectorii de date industriali RJ45 de la Phoenix Contact pentru a asigura funcționarea ireproșabilă a dispozitivelor de măsură pentru viteză chiar și în cele mai vitrege condiții de mediu. Grație diferitelor direcții de ieșire a cablurilor, conectorii care pot fi asamblați în câmp deschis oferă un grad ridicat de flexibilitate în timpul cablării la fața locului.
Servomotoare compacte cu tehnologie de conectare în M8 și M12
Conectori circulari pentru Industria 4.0: Jenaer Antriebstechnik GmbH utilizează pentru servomotoarele sale compacte modulare tehnologia de conectare inteligentă a Phoenix Contact în M8 și M12. Puteți îmbunătăți productivitatea și rentabilitatea instalațiilor clienților dumneavoastră.
De la carcasă pentru echipament electronic la modul de tablou de distribuție
Carcasă adecvată pentru construcția de instalații: modulele compacte de la nivelul de câmp inferior, cu un număr mare de puncte de conectare, sunt rare. De aceea, Pepperl+Fuchs în colaborare cu Phoenix Contact a dezvoltat modulul de tablou de distribuție KE5 – pe baza carcasei pentru echipamente electronice ME-IO.
Concept modular carcasă cu conector de magistrală cu instalare pe șină DIN
Ambalaj funcțional pentru un aparat de înregistrare a temperaturilor și energiilor: pentru produsul său Energy Controller, Scheidl GmbH folosește carcasa pentru echipamente electronice BC de la Phoenix Contact. Conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 16 poli a reprezentat cheia pentru conceptul nostru privind dispozitivele.
Concept universal de carcasă pentru gateway-ul IoT
O carcasă care poate fi adaptată pentru aplicații IoT: MyOmega Systems GmbH căuta un concept de carcasă flexibil, cu o capacitate înaltă de modularitate a componentelor carcasei – o soluție pe care a găsit-o la Phoenix Contact: carcasa pentru echipamente electronice UCS servește acum ca înveliș de protecție pentru gateway-ul IoT „d3”.
Carcase de echipamente electronice pentru automatizarea clădirilor
O carcasă cu conexiune frontală pentru clădiri inteligente: Neuberger Gebäudeautomation GmbH utilizează carcasa pentru echipament electronic ME-IO în sistemul său de automatizare a spațiilor Open.Room. Împreună cu Phoenix Contact, Neuberger a adaptat carcasa la cerințele speciale.