Servomotoare compacte modulare cu tehnologie de conectare inteligentă în M8 și M12 Jenaer Antriebstechnik GmbH dezvoltă și fabrică soluții și sisteme de acționare personalizate pentru numeroase tipuri de piețe.

Jenaer Antriebstechnik GmbH și Phoenix Contact: structură modulară în construcția motoarelor cu conectori M8 și M12

Profilul clientului

De peste 28 de ani, Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT), cu sediul în Jena, Turingia, dezvoltă și fabrică soluții și sisteme de acționare personalizate pentru numeroase tipuri de piețe, fiecare cu cerințe specifice. Cu peste 160 de angajați, această companie de familie este o prezență consacrată pe piață.

Inginer licențiat Thomas Hertwig, inginer de dezvoltare în cadrul JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Inginer licențiat Thomas Hertwig, inginer de dezvoltare în cadrul JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Provocare

Asigurarea unui grad mai mare de flexibilitate pentru clienți este un principiu fundamental al procesului de dezvoltare a produselor în cadrul JAT. Astfel, este foarte importantă adaptarea servomotoarelor în funcție de cerințele specifice ale clienților, astfel încât aceștia să poată beneficia de un grad mai înalt de productivitate și rentabilitate în instalațiile lor. Rezultatul acestor eforturi este un servomotor compact, al cărui controler nu necesită un loc în tabloul electric, reducând, astfel, la minimum efortul de instalare. Prin urmare, nu numai că se reduc costurile, ci se și asigură mai multă libertate în ce privește designul utilajelor și al instalațiilor.

„Am dorit să concepem un aparat de bază în care să nu includem niciun element care nu este necesar pentru funcționalitatea de bază a sistemului de acționare compact”, explică dezvoltatorul Thomas Hertwig filosofia de produs a carcasei. „Pentru adaptarea în funcție de necesitățile clientului, punem la dispoziție modulul de opțiuni, în care putem include toate funcțiile necesare pentru aplicație.” Astfel, utilizatorul nu mai plătește costurile pentru componentele hardware ale aparatului care nu sunt folosite. Hertwig: „În plus, le oferim clienților noștri un produs personalizat, cu un preț convenabil și disponibilitate rapidă.”

Jenaer Antriebstechnik GmbH și Phoenix Contact: motor cu modul de opțiuni

Circuitul imprimat simplifică întregul proces de producție, iar interfețele elementelor de extindere ale motorului pot fi combinate

Soluție

Pentru a asigura eforturi de producție scăzute și un grad înalt de flexibilitate, JAT a decis să utilizeze conectorii cu două componente M8 și M12 de la Phoenix Contact. „Marea diversitate de variante în ce privește numărul de poziții și codări le oferă dezvoltatorilor noștri posibilitatea de a aplica toate elementele opționale de extindere ale noului servomotor pe un singur circuit imprimat, modulul de opțiuni”, explică Hertwig. „Astfel, nu numai că asigurăm mai mult spațiu la nivelul motorului, ci și reducem costurile de fabricare și montare.”

Aparatul de bază este compus din diverse module. În funcție de necesități, sunt utilizate motoare cu un număr minim sau maxim de conexiuni cu o dimensiune a flanșei de 80 mm sau 86 mm. Datorită conceptului de motor cu mai multe poziții este disponibil un cuplu ridicat chiar și la 1.500 rpm. Astfel, se elimină necesitatea unor trepte de transmisie individuale sau chiar a întregii transmisii. În acest mod, se reduc nu numai costurile aferente aparatelor, ci și toleranțele, ceea ce duce la un nivel mai înalt de precizie. Întrucât în acest concept numărul de piese mecanice care se pot defecta este mai mic, se reduc și costurile de întreținere. Astfel, se mărește nivelul de disponibilitate a sistemului.

„Marea diversitate de variante în ce privește numărul de poziții și codări le oferă dezvoltatorilor noștri posibilitatea de a aplica toate elementele opționale de extindere ale noului servomotor pe un singur circuit imprimat, modulul de opțiuni”, explică Hertwig.

Thomas Hertwig - JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH, Inginer de dezvoltare
Jenaer Antriebstechnik GmbH și Phoenix Contact: utilaje cu o tehnologie adecvată de conectare a cablurilor

Motoarele inteligente facilitează realizarea utilajelor inteligente cu tehnologia adecvată de conectare a cablurilor

Chiar și echiparea de bază le pune clienților la dispoziție mai multe intrări și ieșiri digitale pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor la nivelul utilajului. „Fără conectorii M8 și M12, proiectarea acestui concept flexibil nu ar fi posibilă”, afirmă Hertwig. „Dacă este necesar, gama actuatoarelor și a senzorilor care trebuie conectați poate fi extinsă oricând”.

În funcție de clasa de putere, motoarele sunt operate fie cu o tensiune foarte joasă de protecție, de 60 V CC, fie prin cuplarea unui modul suplimentar de înaltă tensiune cu o alimentare a rețelei de 230 V CA sau 325 V CC. Și în acest caz se folosesc conectorii circulari metrici de la Phoenix Contact. „Aspectele esențiale care ne-au îndrumat alegerea au fost performanța, eficiența și robustețea”, motivează Hertwig decizia luată. „Deseori, în aplicațiile industriale, motoarele noastre trebuie să funcționeze în mod eficient chiar și în cele mai aspre condiții.”

Conectori circulari

Produse Conectori circulari M8 și M12

Pentru automatizarea industrială, Phoenix Contact oferă conectori circulari metrici în numeroase designuri: de la mic la mare, drept sau în unghi, turnat sau liber configurabil. Portofoliul cuprinzător facilitează soluții variate pentru transmiterea de semnale, date și putere.

Concluzie

Motoarele inteligente, din ce în ce mai mici, necesită conectori inteligenți din ce în ce mai mici. „Pentru a realiza adaptarea la aplicația clientului cât mai rentabil cu putință, am configurat conceptul aparatului nostru astfel încât să nu fie necesar să modificăm aparatul de bază în sine”, concluzionează Hertwig. „Astfel, se minimizează efortul de proiectare, ceea ce duce la reducerea timpului de dezvoltare și a costurilor”. Indiferent că este vorba despre opțiuni standard sau cerințe speciale ale producătorului de utilaje, în modulul de opțiuni se pot implementa aproape toate cerințele clientului în mod confortabil și flexibil. Pe lângă diverse interfețe de comunicație și parametrizare, sunt disponibile și alte intrări și ieșiri analogice și digitale rapide, pentru o configurare individuală.