Soluții pentru tehnologia feroviară

De 100 de ani suntem un partener de încredere pentru clienții noștri din industria feroviară. Primul nostru produs comercial a fost o armătură pentru calea ferată în anul 1923. Vom fi alături de tine și în viitor: cu soluții inteligente pentru tehnologia feroviară, care facilitează operarea în siguranță și digitalizarea infrastructurii feroviare.
ICE trece printr-o gară

Din practică


Centrul nostru de competență feroviară Experimentați produsele Phoenix Contact pe o aplicație feroviară reală

Centrul de competență în domeniul feroviar, care demonstrează produsele noastre specifice transportului feroviar într-o aplicație reală, a fost înființat la sediul Phoenix Contact. Aceasta include elemente de teren ale infrastructurii feroviare, cum ar fi semnalul, acționarea macazului și senzorul de roată. Sarcinile de control sunt simulate în camera de comandă, astfel încât să poți experimenta funcțiile la prima mână. Aici vă puteți familiariza cu utilizarea produselor Phoenix Contact și puteți discuta despre provocările industriei feroviare cu experții noștri. Dacă ești interesat, te rugăm să ne contactezi.

Furtună în gară

Scheidt & Bachmann utilizează CLIXTRAB pentru protecția împotriva descărcărilor în tehnologia de control și siguranță

Directiva DB 819.0808 revizuită impune cerințe înalte în ceea ce privește conceptele de protecție împotriva descărcărilor în cutiile de semnalizare electronice și digitale. Producătorul de instalații de semnalizare Scheidt & Bachmann utilizează pentru acest lucru protecția împotriva descărcărilor CLIXTRAB de la Phoenix Contact.

Pentru a nu pierde timp cu numeroasele procese de conectare și deconectare efectuate în cadrul testelor și simulărilor, am ales tehnologia de conectare directă push-in de la Phoenix Contact.

Rudolf Mühlenbein - Voestalpine Signaling, Cercetare și dezvoltare
Rudolf Mühlenbein din partea Voestalpine Signaling
Tehnologia de conectare directă push-in de la Phoenix Contact în sistemul de diagnosticare al Voestalpine

Voestalpine Signaling se bazează pe blocurile terminale modulare push-in pentru o mai mare siguranță în traficul feroviar

Economisirea timpului și manipularea ușoară au fost criterii decisive pentru Voestalpine Signaling atunci când a ales tehnologia de conectare potrivită pentru sistemele sale de diagnosticare în transportul feroviar. Aflați cum Voestalpine a depășit provocările din domeniul siguranței și certificării și de ce cooperarea cu Phoenix Contact a devenit o parte importantă a soluției lor.

Cunoștințe de bază pentru tehnologia feroviară


Ghid feroviar
Ghidul EN 45545 – Protecția împotriva incendiilor în vehiculele feroviare

Aplicarea corectă a normelor și a standardelor constituie baza unui sistem feroviar fără probleme. Un standard important este EN 45545, care reglementează protecția împotriva incendiilor în vehiculele feroviare. Pentru a face acest standard relevant pentru sectorul feroviar mai ușor de înțeles, am creat acest ghid axat pe „Echipamente electrotehnice”. Aici vei afla informații de bază despre EN 45545, EN 45545-2 și despre cerințele sale pentru componentele electrice. Obții informații importante despre certificate și evaluarea protecției împotriva incendiilor.

Descarcă acum!
Coperta ghidului pentru EN 45545 Protecția împotriva incendiilor pentru vehiculele feroviare, cu accent pe „Echipamente electrotehnice”

Tensiunea de interferență Înțelegerea și calcularea tensiunii de interferență

Prin acest videoclip dorim să prezentăm principiile de bază ale tehnologiei feroviare. Află mai multe despre calcularea tensiunii de interferență induse în cablurile instalate lângă linia ferată. Acest lucru permite evaluarea efectelor asupra aplicației tale și determinarea măsurilor pentru un sistem feroviar sigur și eficient.