Energie la cerere datorită sistemului de stocare cu baterii

Realizați sisteme eficiente și fiabile de stocare a energiei cu baterii (BESS) cu ajutorul componentelor și tehnologiilor inovatoare de la Phoenix Contact.
Personal de întreținere lângă sisteme de stocare cu baterii cu sistem fotovoltaic
Femeie în fața unui sistem de stocare a bateriei cu apus de soare și turbine eoliene în fundal

Sisteme de stocare a energiei în baterii Când soarele apune, munca noastră începe

Soarele nu strălucește tot timpul, iar vântul nu bate continuu, dar energia este necesară în orice moment. Sistemele de stocare a bateriei sunt soluția pentru o alimentare independentă cu energie, în ciuda generatoarelor de energie volatile. Pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului de stocare a bateriei, Phoenix Contact oferă un portofoliu cuprinzător de produse pentru sisteme de stocare a bateriei de diferite dimensiuni și pentru diferite aplicații.

Descoperă portofoliul nostru de servicii pentru sistemul tău de stocare a bateriei


Avantajele cu Phoenix Contact


  • Soluții complete și armonizate pentru produse în conformitate cu standardele internaționale de siguranță (de exemplu IEC, UL)
  • Componente, sisteme și tehnologii testate pe teren pentru funcționarea eficientă și servisarea ușoară a sistemelor de stocare a bateriei
  • Integrare simplă datorită interfețelor standardizate, soluțiilor de automatizare și protocoalelor comune
  • Scalabilitate și flexibilitate datorită soluțiilor modulare pentru adaptarea la diferite dimensiuni ale sistemului
  • Consultanță competentă și bazată pe parteneriat pentru proiecte asigurată de experții noștri BESS, în vederea identificării potențialului de optimizare și găsirea celor mai bune soluții

Aplicații ale sistemelor de stocare a bateriei

Rezervor de hidrogen
Sistemele de stocare a bateriei pot fi integrate în sisteme hibride care combină diverse tehnologii P2X, de exemplu Power-to-Gas (hidrogen) și Power-to-Heat (căldură). Acest lucru permite utilizarea flexibilă și eficientă a energiei generate.
Parc eolian și solar cu sisteme de stocare a bateriei
Pentru a contracara volatilitatea generatoarelor de energie regenerabilă, unitățile de stocare de mari dimensiuni care susțin rețeaua vor juca un rol central în viitorul peisaj energetic. Acestea asigură stabilizarea necesară a rețelei în timpul perioadelor de acalmie solară sau eoliană.
Stații de încărcare pentru mobilitate electrică
Sistemele de stocare a energiei sunt o componentă esențială a unei infrastructuri de încărcare eficiente. Chiar și în locații cu capacitate limitată a rețelei, acestea permit instalarea de stații de încărcare rapidă fără a fi nevoie de modernizări ample ale rețelei.
Sistem de stocare pentru uz casnic în garaj
În gospodăriile private, sistemele de stocare a bateriei sunt adesea utilizate în combinație cu o instalație solară, un invertor și o stație de încărcare pentru domiciliu. Aici, acestea sunt utilizate pentru optimizarea consumului propriu. Astfel, se realizează economii de costuri și independența energetică.
Utilizarea curentului continuu în producție
Sistemele de stocare a bateriei pot fi ușor integrate în rețelele de curent continuu industriale. Acestea sunt o soluție flexibilă pentru a face față vârfurilor de sarcină și pentru a spori eficiența instalației. În același timp, există mult mai puține pierderi de conversie.
Zonele interioare ale unui centru de date
În centrele de date, sistemele de stocare a energiei asigură o alimentare cu energie neîntreruptă chiar și în cazul unei pene de curent. Din cauza sensibilității și a unei posibile pierderi de date, disponibilitatea ridicată este esențială pentru funcționare.

Întrebări frecvente: sisteme de stocare a bateriei


Vedere interioară a unui sistem de stocare a energiei
Mână care ține globul pământesc
Vedere interioară a unui sistem de stocare a bateriei în parcul AES
O mare de lumini în emisferă
Vedere interioară a unui sistem de stocare a energiei

Abrevierea BESS înseamnă sistem de stocare a energiei în baterii. Un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) este o componentă esențială a infrastructurii energetice moderne. Această tehnologie permite ca energia electrică să fie stocată eficient și eliberată din nou când este necesar. Acest lucru va aduce o contribuție decisivă la asigurarea unei alimentări cu energie mai consecvente și mai eficiente în viitor.

Mână care ține globul pământesc

Având în vedere ponderea tot mai mare a energiilor regenerabile și volatile în mixul energetic global, sistemele de stocare a bateriei sunt un instrument indispensabil pentru implementarea unei tranziții energetice sustenabile și eficiente. Deoarece asigurarea unei alimentări cu energie continue va rămâne la fel de importantă și în viitor. Sistemele de stocare a bateriei implementează un management al energiei inteligent și optimizat prin stocarea surplusului de energie în perioadele de cerere scăzută și eliberarea acesteia în perioadele de vârf. Fluctuațiile cantităților de achiziționare și de consum sunt astfel echilibrate. Din acest motiv, sistemele de stocare a bateriei sunt o componentă esențială a unei lumi electrificate și, prin urmare, un pilon important pentru All Electric Society.

Vedere interioară a unui sistem de stocare a bateriei în parcul AES

Sistemele de stocare a bateriei oferă numeroase avantaje care le fac o soluție atractivă pentru gospodării și companii. Acestea fac posibilă utilizarea eficientă a energiei electrice autogenerate și reducerea dependenței de sursele externe de energie. Acest lucru sporește independența energetică, deoarece achizițiile de energie de la rețea sunt reduse. Sistemele de stocare a bateriei contribuie, de asemenea, la reducerea costurilor, deoarece utilizează energia stocată în perioadele de vârf cu costuri ridicate și reduc astfel costurile energetice. Sistemele de stocare a bateriei sprijină, de asemenea, utilizarea energiei electrice provenite din energie regenerabilă și contribuie la reducerea emisiilor de CO₂. Prin urmare, acestea au o contribuție pozitivă la protecția mediului.

O mare de lumini în emisferă

Capacitățile necesare de stocare a bateriilor vor crește disproporționat în următorii ani. Se estimează că până în 2030 capacitatea globală totală va depăși 2.500 GWh. O mare parte din aceasta este reprezentată de sistemele de stocare la scară largă care susțin rețeaua.
Această dezvoltare este determinată de expansiunea masivă a energiilor regenerabile. Se preconizează astfel o creștere a capacității instalate cu 5520 GW până în 2030. Pentru a compensa fluctuațiile de alimentare și pentru a asigura stabilitatea rețelei pe termen lung, creșterea volatilității asociate sistemului energetic necesită soluții eficiente de stocare.

Broșură tehnică
Energie verde pentru societatea viitorului

Sistemele de stocare a energiei joacă un rol central în cadrul unei All Electric Society (AES). Broșura tehnică subliniază importanța sistemelor de stocare a energiei ca element central al AES și analizează tehnologiile de stocare adecvate pentru interconectarea sectoarelor. Află mai multe despre aplicațiile și dezvoltarea pieței diferitelor tipuri de sisteme de stocare a energiei.

Descarcă broșura tehnică gratuit
Sistem de stocare energiei în baterii

Sistemele de stocare a energiei sub formă de baterii fac ca alimentarea cu energie să fie mai independentă și mai prietenoasă cu clima. Numai cu ajutorul acestor tehnologii se asigură utilizarea optimă a energiei disponibile.

Echipă de experți pentru bateriile de stocare - Phoenix Contact,
Echipă de experți Phoenix Contact pentru bateriile de stocare