Empowering the All Electric Society

Împreună pentru o lume sustenabilă.
Angajat în îmbrăcăminte de lucru în fața unor camioane electrice și a unor turbine eoliene

All Electric Society

Schimbările climatice și tranziția energetică pun lumea în fața unor provocări majore și a unor probleme complexe. Phoenix Contact are răspunsul: All Electric Society, o lume în care energia obținută din resurse regenerabile este disponibilă în cantități suficiente și la preț accesibil. O lume în care nu numai că energia regenerabilă este generată și utilizată în mod constant, dar și necesarul de energie primară este redus prin măsuri de eficiență și sunt create sisteme inteligente și interconectate. Soluțiile și tehnologiile pentru electrificare, interconectare și automatizare sunt esențiale. Acestea sunt necesare pentru a realiza interconectarea sectoarelor, în care energia generată din surse regenerabile este utilizată în funcție de necesități.

Tot ce avem nevoie pentru un viitor sustenabil este deja disponibil astăzi – energia soarelui, puterea apei și a vântului. Și tehnologiile și expertiza Phoenix Contact. Trebuie doar să acționăm. Împreună. Nu mâine. Nu la un moment dat. Acum.

Parcul All Electric Society

7.000 m² de tehnologie captivantă Vizitează parcul All Electric Society

Cum se protejează de fapt o turbină eoliană împotriva intemperiilor? Se poate exploata energia soarelui? De la copacul pentru măsurarea vântului la pavajul solar, de la casa-generator la trackerul solar – în parcul All Electric Society, sunt necesari doar câțiva pași pentru a obține o privire detaliată asupra utilizării, distribuției și stocării energiilor regenerabile. Sau doar câteva clicuri, deoarece parcul poate fi vizitat și virtual.

Revista clienților UPDATE despre curentul continuu

Inițiativa pentru curent continuu Curentul continuu devine adecvat pentru utilizarea zilnică și cucerește industria

Curentul continuu este peste tot. Generarea de energie regenerabilă produce curent continuu. Sistemele de stocare a bateriei stochează curent continuu. Vehiculele electrice consumă curent continuu. Recuperarea energiei cinetice (recuperarea) are loc în curent continuu. Deoarece eficiența și decarbonizarea devin din ce în ce mai importante pentru industrie și comerț, tehnologia capătă o relevanță cu totul nouă.

Phoenix Contact adoptă o abordare unitară a subiectului, dezvoltă produse sigure pentru manipulare, își înființează propriile unități de producție cu rețele de curent continuu și face parte din alianțe pentru standardizarea tehnologiilor.

Blogul All Electric Society

  • Filtre:

18 rezultate

Picture for AAS: Digital twin sunt sustenabili
Exemplu de aplicație

AAS: Digital twin sunt sustenabili

Ce oferă componenta administrativă pentru eficiența resurselor în producție?

Picture for Ce este decarbonizarea?
Informații relevante

Ce este decarbonizarea?

Decarbonizarea se referă la procesul de reducere sau eliminare a emisiilor de carbon, în principal prin utilizarea surselor de energie regenerabile sau cu emisii reduse de carbon.

Picture for Ce este Advanced Manufacturing?
Informații relevante

Ce este Advanced Manufacturing?

Tehnologiile avansate de fabricație, cunoscute și sub denumirea de Advanced Manufacturing, transformă modul în care produsele sunt dezvoltate, produse și introduse pe piață.

Picture for Ce este managementul de sarcină?

Ce este managementul de sarcină?

Managementul de sarcină optimizat permite o mai bună utilizare a capacităților electrice și o proiectare mai eficientă a proceselor de încărcare.

Picture for Ce este producția lean?
Informații relevante

Ce este producția lean?

În centrul producției "lean" se află întrebarea: cum putem obține cea mai mare valoare adăugată posibilă cu cele mai puține resurse posibile?

Picture for Aplicația Optibelt
Informații relevante

Aplicația Optibelt

Securitatea în zonele dezafectate: sistemele existente nu trebuie doar modernizate funcțional, ci și protejate în mod fiabil împotriva hackerilor.

Picture for Ce sunt sistemele ciber-fizice?
Informații relevante

Ce sunt sistemele ciber-fizice?

Sistemele ciber-fizice (CPS) reprezintă baza tehnologică care face posibilă conectarea fără probleme a lumii fizice cu lumea virtuală a tehnologiei informației.

Picture for Ce este electrificarea?
Informații relevante

Ce este electrificarea?

Electrificarea permite organizarea mai eficientă a proceselor, reducerea emisiilor și promovarea tehnologiilor inovatoare.

Picture for Ce este producția inteligentă?
Informații relevante

Ce este producția inteligentă?

Producția inteligentă urmărește să îmbine lumea fizică și cea digitală pentru a permite o producție în rețea și autooptimizată.

Picture for Ce sunt rețelele inteligente?

Ce sunt rețelele inteligente?

O rețea inteligentă este o rețea electrică avansată care utilizează tehnologii digitale de comunicare pentru a optimiza producția, distribuția și consumul de energie electrică.

Picture for Consumă energie și economisește bani
Exemplu de aplicație

Consumă energie și economisește bani

În All Electric Society Factory din Blomberg se demonstrează cum sistemele de stocare cu baterii și rețelele de curent continuu deschid împreună o nouă eră.

Picture for Ce este recuperarea energiei?

Ce este recuperarea energiei?

Recuperarea energiei implică reutilizarea energiei care se pierde în mod normal sub formă de căldură reziduală, fricțiune sau energie cinetică.

Picture for Ce este curentul continuu?
Informații relevante

Ce este curentul continuu?

Aflați ce este curentul continuu, unde este utilizat și ce rol va juca în viitorul alimentării noastre cu energie.

Picture for All Electric Society Factory
Exemplu de aplicație

All Electric Society Factory

All Electric Society Factory de la Phoenix Contact poate produce energie pozitivă datorită unei rețele sofisticate de curent continuu. O privire în culise dezvăluie cum funcționează acest lucru.

Picture for Rețeaua care respiră
Audio

Rețeaua care respiră

Podcast, episodul 17 - Acestea fac ca energia verde să fie disponibilă în orice moment, mențin rețelele electrice stabile și economisesc costuri energetice: sistemele de stocare cu baterii.

Picture for Ce este mentenanța predictivă?
Informații relevante

Ce este mentenanța predictivă?

Mentenanța predictivă este o metodă care utilizează tehnologiile din Industria 4.0 pentru a monitoriza starea utilajelor și a prezice eventualele defecțiuni.

Picture for Curent continuu cu pasiune
Informații relevante

Curent continuu cu pasiune

Rețelele locale de curent continuu pot aduce economii de energie de până la 20 de procente, permit stocarea directă a energiei electrice generate și reduc resursele necesare pentru construirea acestora.

Picture for Ce este Asset Administration Shell?
Informații relevante

Ce este Asset Administration Shell?

AAS (Asset Administration Shell) este o imagine digitală a unui
activ fizic și este parte integrantă a standardelor Industriei 4.0.

All Electric Society Alliance

Pentru ca viziunea All Electric Society să devină realitate, personalități din știință, politică, afaceri și industrie trebuie să colaboreze. Pentru a utiliza în mod semnificativ oportunitățile enorme ale unei tranziții energetice care să economisească resursele în sectoarele Industrie, Energie, Infrastructură și Mobilitate, Phoenix Contact își unește în mod activ forțele cu alți actori: prin intermediul All Electric Society Alliance, dorim să ne unim forțele cu centrul de competență All Electric Society al Universității de Științe Aplicate din Saxonia de Vest din Zwickau și cu alți inovatori ai transformării pentru a realiza această viziune cu expertize, produse și soluții.

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”