Bun venit în parcul All Electric Society

Lumea sustenabilă de mâine, tehnologiile de astăzi.
Prezentare generală a parcului All Electric Society și a fluxului de energie electrică

Experimentează, descoperă și explorează viitorul:

Cât de eficiente sunt sursele de energie regenerabilă? De unde ne luăm energia atunci când soarele nu strălucește și vântul nu bate? De ce există diferite moduri de a încărca un autovehicul electric? Și cum ajunge de fapt energia verde în autovehicul, într-o clădire sau în producție?

Răspunsurile la aceste întrebări și la alte întrebări interesante pot fi găsite în parcul nostru All Electric Society: experimentează împreună cu noi, în Blomberg, modul în care energia este generată, stocată, distribuită și modul în care este optimizat consumul de energie, precum și modul în care toate aceste domenii sunt interconectate.

Primele impresii despre parcul All Electric Society

Parcul All Electric Society
Persoane în fața unei nacele eoliene în parcul All Electric Society
O femeie și un bărbat în fața unui monitor în parcul All Electric Society
Un bărbat și doi copii la un perete de interacțiune în parcul All Electric Society
Fotografie pe timpul nopții a parcului All Electric Society cu copacul pentru măsurarea vântului și un tracker solar

Planifică-ți vizita cu noi

  • Program de funcționare Pavilionul All Electric Society și cuburile: de luni până duminică între orele 7:00 – 21:00.
  • Parcul All Electric Society este accesibil în mod gratuit și poate fi vizitat în orice moment.
  • Intrare: vizita este gratuită.
  • Grupul țintă: parcul este potrivit pentru toate vârstele. Explicația aplicațiilor este concepută în special pentru a-i ajuta pe copii și pe vizitatorii nespecializați să înțeleagă subiectele legate de All Electric Society.
  • Adresă: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Parcul All Electric Society dintr-o privire

Imagine interactivă: plan de amplasare al parcului All Electric Society
Stocarea energiei
Sistemele noastre de stocare a bateriei stochează surplusul de energie regenerabilă. Aceasta este utilizată atunci când soarele nu strălucește, când vântul nu bate sau când există o cerere mare de energie. Tehnologia eficientă de conectare și de automatizare integrează în mod optim sistemele de stocare a bateriei în alimentarea cu energie.
Phoenix Contact oferă soluții în acest sens
Stocarea energiei
Power-to-X
Prin transformarea energiei electrice în hidrogen, aceasta poate fi stocată. Procesul se numește electroliză. Energia stocată este utilizată atunci când nu poate fi generată energie regenerabilă. Monitorizarea și automatizarea proceselor sunt esențiale pentru o funcționare eficientă.
Aceste soluții de la Phoenix Contact sunt utile în acest sens
Power-to-X
Centrul termodinamic
Sistemul de distribuție a energiei termice asigură alimentarea cu încălzire și răcire a tuturor clădirilor din parcul All Electric Society. Aici prezentăm circuitul de încălzire și răcire și explicăm cum se încălzește cu un depozit de gheață. Automatizarea inteligentă a clădirilor asigură o climatizare optimă.
Aceste soluții de la Phoenix Contact sunt utile în acest sens
Centrul termodinamic
Apa și mediul
O lume sustenabilă are nevoie de mai mult decât de energie electrică din surse regenerabile. Trebuie să folosim toate resursele valoroase în mod responsabil. În parcul All Electric Society, folosim, prin urmare, irigarea automatizată și în funcție de necesități. Aici îți explicăm cum funcționează.
Phoenix Contact oferă soluții în acest sens
Apa și mediul
Energia eoliană
În parcul All Electric Society există o adevărată nacelă eoliană. Aici îți arătăm la ce trebuie să reziste o turbină eoliană în caz de furtună și ninsoare. Cu toate acestea, turbinele sunt monitorizate pentru a se asigura că energia electrică se generează în continuare în mod eficient. Acest lucru permite o reacție timpurie la fenomenele meteorologice.
Phoenix Contact oferă soluții în acest sens
Energia eoliană
Energia solară
Energia solară este sursa de energie electrică sustenabilă în parcul All Electric Society. Pentru aceasta, există module solare pe toate acoperișurile, pe fațadele pavilionului și chiar în pavaj. Pentru ca tranziția energetică să aibă succes, energia solară trebuie să fie introdusă în rețeaua electrică rapid și eficient.
Aceste soluții de la Phoenix Contact sunt utile în acest sens
Energia solară
Substație
Substația locală asigură energia electrică regenerabilă în parcul All Electric Society. Două transformatoare asigură frecvența și tensiunea corecte. În cazul unei defecțiuni, nu am mai avea energie electrică. Substațiile locale sunt monitorizate digital pentru a recunoaște și remedia rapid defecțiunile.
Phoenix Contact oferă următoarele soluții în acest sens
Substație
Centrul de putere
Sistemul de distribuție a energiei electrice asigură alimentarea cu energie electrică a parcului All Electric Society. Provocarea constă în menținerea stabilității rețelei electrice în ciuda alimentării descentralizate. Aici arătăm că echilibrul corect între generarea și utilizarea energiei este crucial.
Phoenix Contact oferă soluții în acest sens
Centrul de putere
Mobilitate electrică
Mobilitatea electrică este o componentă importantă pe drumul către un viitor sustenabil. Aici arătăm cum energia ajunge în autovehiculul electric și cum aceasta nu trebuie să fie folosită întotdeauna doar pentru a conduce. Tehnologia de încărcare performantă face ca mobilitatea electrică să fie adecvată pentru utilizarea zilnică.
Phoenix Contact oferă soluții în acest sens
Mobilitate electrică
Pavilionul All Electric Society
Pavilionul All Electric Society este punctul de plecare ideal pentru această vizită. Aici explicăm viziunea All Electric Society. Interconectarea sectoarelor este importantă în acest caz. Astfel, se va crea un sistem global de mobilitate, infrastructură, industrie și energie care va utiliza numai energie regenerabilă.
Informații suplimentare despre All Electric Society
Pavilionul All Electric Society

Parcul All Electric Society este conceput astfel încât să te poți descurca singur. În acest scop, sunt disponibile diverse surse de informații.

Pe monitoarele din cuburile de sticlă și în pavilion poți găsi următoarele:

  • Prezentare generală a parcului All Electric Society cu toate fluxurile de energie și de date și ferestrele de informații în vizualizarea „PARK” (parc).
  • Videoclipuri explicative care corespund temei cubului în vizualizarea „CUBE” (cub).
  • Vizualizarea „EXPERTS” (experți) oferă informații tehnice mai detaliate.

Acestea sunt monitoare tactile, astfel că să poți alege singur ce dorești să vizualizezi. În cuburile de sticlă sunt integrate interacțiuni adecvate temei respective. Cu aceste elemente distractive, poți încerca toate elementele care alcătuiesc tehnologia din All Electric Society.

În tot parcul pot fi găsite coduri QR pe diferite obiecte. Acestea pot fi scanate cu un smartphone pentru a obține informații suplimentare despre obiectul respectiv.

Cel mai bine este să îți începi vizita din pavilionul All Electric Society. Poți alege liber celelalte stații.

Ce este All Electric Society?

În All Electric Society, se utilizează numai energia electrică obținută din surse regenerabile. Acțiunea sustenabilă nu înseamnă automat că trebuie să se renunțe la acestea. Înseamnă că resursele existente sunt utilizate în mod optim și sunt disponibile în mod egal pentru toți oamenii din lume.
Acest lucru este posibil prin interconectarea sectoarelor: conectarea tuturor domeniilor relevante ale vieții și muncii, cum ar fi mobilitatea, energia, infrastructura și industria într-un singur sistem. În acesta, energia este distribuită în funcție de cerere și în mod automat. Astfel încât aceasta să fie întotdeauna disponibilă acolo unde este nevoie de ea.

O idee grozavă pentru viitor, prezentată în mod compact

Parcul All Electric Society iluminat noaptea
Nacelă eoliană în parcul All Electric Society
Prezentare generală a vizitării parcului All Electric Society
Tracker solar actualizat în parcul All Electric Society
Tablou electric în parcul All Electric Society
Parcul All Electric Society iluminat noaptea

Este puțin mai mare decât un teren de fotbal. Cu pavilionul All Electric Society ca piesă centrală a parcului se va transmite ce înseamnă All Electric Society pentru Phoenix Contact și modul în care interconectarea sectoarelor contribuie la un flux optim de energie regenerabilă.

Nacelă eoliană în parcul All Electric Society

Aceasta asigură funcționarea unei turbine eoliene la o înălțime mare: nacela eoliană. În mod normal, această zonă sensibilă este accesibilă doar specialiștilor, dar în parcul nostru nu numai că ai ocazia să vezi de aproape casa motoarelor, ci și să intri în ea.

Prezentare generală a vizitării parcului All Electric Society

Pe întreaga suprafață a acestuia, cuburi de sticlă interactive vor permite vizitatorilor să experimenteze subiectele All Electric Society. Toate cuburile sunt interconectate în mod inteligent. Acest lucru înseamnă că se știe întotdeauna câtă energie este disponibilă și unde este necesară.

Tracker solar actualizat în parcul All Electric Society

Aproximativ 550 de module solare din parcul All Electric Society asigură alimentarea completă a acestuia cu energie regenerabilă. Pe lângă modulele de acoperiș sau modulele solare integrate în ferestre, există 26 m² de pavaje solare pietonale integrate în trotuare.

Tablou electric în parcul All Electric Society

Conectezi totul împreună în parcul All Electric Society. Energia electrică circulă prin cabluri cu o lungime totală de 7 km. Ceilalți 12 km de cablu sunt necesari pentru conexiunea de date.

Construirea parcului All Electric Society

Întrebări frecvente

Zaruri cu semn de întrebare
Zaruri cu semn de întrebare
Locuri de parcare cu stații de încărcare pentru mașini electrice la All Electric Society Park
Zaruri cu semn de întrebare
Zaruri cu semn de întrebare
Zaruri cu semn de întrebare

Da. Accesul este posibil și cu scaune cu rotile, cărucioare etc.

Zaruri cu semn de întrebare

Nu. În parcul All Electric Society, elementele de bază pentru o lume sustenabilă și locuibilă sunt explicate astfel încât soluțiile tehnice să poată fi înțelese chiar și fără cunoștințe prealabile.

Locuri de parcare cu stații de încărcare pentru mașini electrice la All Electric Society Park

Da, sunt disponibile, contra cost, stații de încărcare cu curent alternativ de tip 2 cu 22 kW (32 A/400 V). Aceste stații de încărcare oferă opțiunea de încărcare ad-hoc prin intermediul unui card Giro, precum și de încărcare prin intermediul unui tarif de roaming aplicabil.

Descarcă harta locurilor de parcare
Zaruri cu semn de întrebare

Ar trebui să acorzi între 60 și 90 de minute pentru vizită, astfel încât să poți vedea totul pe îndelete. Desigur, acest lucru variază în funcție de cât de mult te interesează subiectele individuale.

Zaruri cu semn de întrebare

Toaletele se află la subsolul pavilionului All Electric Society. Accesul se face pe scara exterioară din partea laterală a clădirii.

Persoanele în scaun cu rotile sunt rugate să sune la soneria de la ușa de la casa scării de la parterul pavilionului. Vă vom îndruma către lift.