Module releu de siguranță

Module releu de siguranță și senzori

Cu modulele releu de siguranță, implementezi în mod eficient funcții de siguranță la nivelul utilajelor și instalațiilor. Acestea monitorizează semnalele de la butoanele de oprire de urgență, rețelele optice și comutatoarele pentru uși de protecție și inițiază o stare de siguranță la cerere. Gama de produse PSR include relee de siguranță cu funcții de siguranță fixe sau configurabile, relee de siguranță pentru turație prea mare sau repaus și relee de cuplare sigure.

Phoenix Contact la SPS

Vizitați-ne la SPS 2026

Veniți să ne vizitați în perioada 24 – 26 noiembrie în hala 9, standul 310, și descoperiți cum ecosistemele deschise, inteligența artificială industrială și securitatea integrală asigură viabilitatea automatizării industriale.

Care este diferența dintre un releu electromecanic sigur și unul nesigur?

Care este diferența dintre un releu electromecanic sigur și unul nesigur?

La un releu de comutare nesigur, contactele de metal se pot suda după mai multe cicluri de comutare. În aceste situații, dacă operatorul mașinii acționează oprirea de urgență, mașina nu se oprește. Astfel, apare o stare de nesiguranță. Aceasta poate cauza vătămări și daune la nivelul mașinii.

Releele montate la nivelul modulului releu de siguranță se bazează pe o tehnologie de relee cu contacte cu ghidaj forțat conform EN 50205 și monitorizează în siguranță funcțiile mașinilor și ale sistemelor. Datorită structurilor redundante, se garantează permanent o stare de siguranță îmbunătățită pentru operatorul mașinii.

Normele și standardele naționale și internaționale interzic utilizarea releelor nesigure la mașini și sisteme periculoase. În cazul acestora, trebuie să utilizați module releu de siguranță certificate conform standardelor și normelor de siguranță relevante.

Funcții de siguranță

Funcții de siguranță

Modulele releu de siguranță sunt ideale pentru utilaje sau sisteme care necesită realizarea unui număr redus de funcții de siguranță și de conexiuni logice, ca în exemplele următoare:

  • Oprire de urgență
  • Monitorizarea echipamentelor de protecție cu separator mobil, de ex., uși de protecție
  • Echipamente de protecție electro-senzitive
  • Dispozitive de comandă cu două mâini până la tipul IIIC
  • Monitorizarea stării de repaus și a turației
Releu cu contacte cu ghidaj forțat

Releu cu contacte cu ghidaj forțat

Siguranță consacrată datorită contactelor cu ghidaj forțat

Într-un modul releu de siguranță cu monitorizare integrată, caracteristica ghidării forțate este folosită pentru detectarea erorilor. Astfel, erorile grave, precum sudarea contactelor, sunt identificate în mod fiabil și se atinge un grad înalt de siguranță.

Cum funcționează sistemul?
În cazul unei ghidări forțate, contactul normal deschis și contactul normal închis ale unui releu elementar sunt interconectate mecanic. Astfel este împiedicată închiderea simultană a contactului normal deschis și a contactului normal închis. În asociere cu un circuit adecvat, este detectată în mod fiabil o eroare de deschidere a contactului. Aceasta este cea mai sigură cale de a asigura securitatea maximă a persoanelor și a utilajelor.

Standarde și certificate relevante pentru modulele releu de siguranță

Toate modulele releu de siguranță de la Phoenix Contact sunt certificate TÜV conform EN ISO 13849 până la PL e, respectiv IEC 61508 până la SIL 3.
Modulul releu de siguranță formează ca subsistem partea logică a unei funcții de siguranță, motiv pentru care trebuie să corespundă celor mai recente cerințe de siguranță. În cadrul procesului de certificare sunt verificate, evaluate și validate, printre altele, următoarele caracteristici ale dispozitivului de comutare:

  • Design conform destinației prevăzute
  • Timp mediu până la o avarie periculoasă (MTTFd)
  • Grad de acoperire diagnosticare (DC)
  • Eroare din cauză comună (CCF)

Avantaje

Prezentare generală a avantajelor modulelor releu de siguranță PSR:

  • Portofoliu larg de tehnologii de siguranță adecvate pentru diferite funcții
  • Module releu de siguranță compacte pentru montare în cele mai mici spații
  • Cablare simplă datorită tehnologiei de conectare push-in
  • Aprobări la nivel mondial pentru producția de utilaje și industria auto (EN ISO 13849-1, EN 62061), precum și pentru utilizarea în industria de proces (ATEX), instalații de ardere (IEC 61508/61511, EN 50156) și în transportul maritim (DNV).
  • Tehnologie inovatoare de relee pentru posibilități complete de diagnosticare și cel mai înalt grad de siguranță
Siguranță funcțională
De la comutatorul de siguranță până la controlere sigure

Portofoliul nostru de produse de siguranță cuprinde de la comutatoare de siguranță fără contact, module releu de siguranță și I/O-uri până la controlere sigure. Toate componentele de siguranță de la Phoenix Contact sunt certificate SIL și sunt ușor de utilizat.

Vizualizează acum documentul în format electronic
Siguranță funcțională în tabloul electric