Phoenix Contact

Electrificare, interconectare, automatizare: suntem partenerul tău cheie pentru interconectarea sectoarelor.
Parcul All Electric Society al Phoenix Contact

Cu ce ne ocupăm

Conectarea, distribuirea sau controlul fluxurilor de curent sau de date – dezvoltăm produsele potrivite pentru acest lucru încă din 1923. Fie că este vorba de instalații industriale de producție, în domeniul energiilor regenerabile, în infrastructură sau pentru conectarea complexă a dispozitivelor: soluțiile noastre sunt utilizate oriunde procesele trebuie să se desfășoare în mod automat. Dincolo de funcționalitatea acestora, îi ajută pe partenerii noștri să dezvolte aplicații durabile cu procese mai eficiente și costuri reduse.

Suntem Phoenix Contact: cu produse și soluții inovatoare, deschidem calea către o lume sustenabilă și neutră din punct de vedere climatic.

Phoenix Contact în România

Phoenix Contact în România

Phoenix Contact are o prezentă în România din 2005 ca o filială integral detinută de producătorul global de tehnologie cu același nume.

Cu sediu central în București și reprezentanți de vânzări în toate regiunile de dezvoltare ale țării, Phoenix Contact România s-a dezvoltat rapid ca un partener puternic pentru soluții inovative în domeniul tehnologiei de conectare, al electronicii și al automatizării.

Locațiile Phoenix Contact din întreaga lume

Grupul Phoenix Contact

Fiind o afacere de familie activă la nivel global, producem în rețeaua noastră în mai multe locații din întreaga lume, cu diferite grade de integrare verticală.

Asigurăm proximitatea față de clienți și parteneri printr-o rețea globală de companii de distribuție și vânzări. În toate locațiile, angajații noștri sunt pasionați de tehnologie și inovație pentru a avansa pe drumul către o lume sustenabilă pentru toți.

Conversație într-o zonă de relaxare

Carieră

Colegii noștri ne fac să fim ceea ce suntem ca angajator. Împreună ne modelăm cultura și succesul. Împreună, ne-am propus să modelăm o lume sustenabilă prin tehnologie și inovație.

Dorești să contribui la acest lucru și să aduci la noi pasiunea pentru profesia ta? În acest caz, descoperă oportunitățile noastre diverse de angajare și alătură-te echipei noastre unice!

Ce ne face să vibrăm

Ne asumăm responsabilitatea pentru mediu și societate. Toate gândurile și acțiunile noastre se bazează pe acest principiu. Combinăm inovația și sustenabilitatea pentru a asigura succesul economic – în același timp, încrederea, aprecierea și eficacitatea modelează relațiile noastre cu angajații, clienții și partenerii.

Inscripție de conformitate și logo-uri pe cuburi de lemn ținute într-o mână

Conformitate

Conformitatea este o parte integrantă a ADN-ului Phoenix Contact și are o importanță deosebită. Prin urmare, departamentul juridic și de conformitate central raportează direct directorului financiar.

Nucleul sistemului de management al conformității este reprezentat de Codul de conduită al Grupului Phoenix Contact. Acesta se aplică la nivel mondial în toate companiile din cadrul grupului. Codul este completat de măsuri precum: avertizorul de integritate sau declarația noastră privind respectarea obligațiilor din lanțul de aprovizionare (LkSG) din legea germană.

Gara principală din Essen în anii 1920

Istoria Phoenix Contact

De la o agenție comercială pentru produse industriale, fondată în 1923, la un jucător global cu locații în întreaga lume: timp de 100 de ani, oameni pasionați de tehnologie și inovație au asigurat succesul companiei.

Angajați într-o discuție cu o tabletă în mână

Parteneri, distribuitori și furnizori

În cadrul Phoenix Contact funcționăm pe bază de parteneriat și pe încredere reciprocă.

Calitatea, produsele inovatoare și satisfacția clienților din întreg lanțul de aprovizionare sunt esențiale pentru succesul nostru și al tău.