Concept modular de carcasă cu conector de magistrală cu instalare pe șină DIN Carcasele modulare pentru echipamente electronice din seria BC sunt disponibile pentru aplicații orientate către viitor în automatizarea clădirilor. Scheidl GmbH folosește sistemul de carcasă BC pentru propriul Energy Controller.

Carcase BC pentru Energy Controller

Profilul clientului Scheidl GmbH

Societatea Scheidl GmbH, o companie nou-înființată din Nürnberg, s-a specializat în tehnologia inovatoare de măsurare, comandă și reglare în domeniul construcțiilor de instalații termice, cu concentrare pe energiile regenerabile și eficiența energetică. Energy Controller există și sub formă de produs independent, ca memorie de date rezultate la măsurători – pentru monitorizarea instalațiilor prin înregistrarea temperaturii, a stării și contorizare.

Achim Scheidl și Arno Friedrich

Achim Scheidl și Arno Friedrich folosesc pentru sistemele lor carcase de la Phoenix Contact

Provocare

„Un dispozitiv de înregistrare a datelor – un contor pentru măsurătorile de temperatură și energetice – asigură transparența funcțiilor instalațiilor de termoficare complexe”, explică directorul executiv Achim Scheidl. „Până în prezent, valorile măsurate detaliate nu aveau, deseori, niciun rol, iar sistemele erau simple și costurile energetice nu erau relevante.” Noile instalații de termoficare, mai ales cele pentru utilizarea energiilor regenerabile, sunt mai complexe. Scheidl: „Sistemele se pot înțelege într-adevăr doar dacă sunt evaluate datele electrice și termice pe o perioadă lungă de timp.”

A fost nevoie de mult efort în dezvoltare până ce Energy Controller și-a atins volumul actual al funcțiilor. „La primele noastre generații nu am fost atenți la carcasă, ci doar la funcții”, își amintește Scheidl. „Aveam un talmeș-balmeș de piese în carcase diferite, ce erau unite prin cablu”. Întrucât se impunea o reproiectare, Scheidl a căutat un sistem de carcasă potrivit pentru toate componentele aparatelor.

Modulul de bază al Energy Controller

Modulul de bază al Energy Controller este carcasa BC 107 de la Phoenix Contact

Soluție

„În carcasa pentru echipamente electronice BC de la Phoenix Contact am găsit un sistem flexibil pentru modulele de bază și cele de extindere, ce se potrivește dorințelor noastre de design”, spune Scheidl. Lățimile carcaselor de 17,8 până la 161,6 mm permit montajul simplu al diverselor module în carcase cu același design.

Suprafața amplă pusă la dispoziție pentru circuitele imprimate simplifică proiectarea în cadrul procesului de layout și dezvoltare. Ghidajele de circuite imprimate aflate în interior, în toate trei direcțiile, asigură un montaj conform al elementelor electronice. Astfel, circuitele imprimate pot fi fixate atât ortogonal, cât și paralel față de șina DIN, în poziții diferite.

„Conectorul de magistrală cu 16 poli este cheia conceptului nostru privind aparatele”, declară Scheidl. „Transferul de date și energie este realizat cu ușurință în serie sau în paralel. Efortul de cablare este redus.”

În carcasa pentru echipament electronic BC de la Phoenix Contact am găsit un sistem flexibil pentru modulele de bază și cele de extindere, ce se potrivește dorințelor noastre de design.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, Director executiv
Angajatul are acces prin internet la centrala de cogenerare

Acces prin internet la centrala de cogenerare – datele măsurate rămân în managerul energetic

În plus, conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN joacă un rol important și în afara destinației sale de utilizare, respectiv la nivelul centralei de cogenerare.

„Prin contactul automat de la aparat la aparat, fără o cablare suplimentară, se simplifică configurarea managerului nostru energetic”, explică Arno Friedrich, Directorul executiv al Optimus Meine Energie GmbH. „Inclusiv instalarea rapidă la fața locului, precum și o înlocuire ulterioară a modulului fără decuplarea conexiunii se pot realiza comod.”

În calitate de client și partener al Scheidl GmbH, Optimus Meine Energie GmbH folosește Energy Controller-ul lor drept componentă centrală pentru managerul lor energetic. Managerul energetic este utilizat, de exemplu, în centralele de cogenerare ale furnizorului de energie regional Rewag din Regensburg. Instalațiile de termoficare cu cogenerare de energie electrică și termică sunt utilizate în funcție de necesități, în concordanță unele cu celelalte. Toate datele de operare relevante pot fi accesate de la distanță, iar în caz de avarii, operatorul este informat automat. Astfel se elimină programările pentru verificarea sistemului la fața locului, care necesită mult timp, și este îmbunătățită disponibilitatea.

Conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN

Înlocuire comodă a modulelor datorită conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN

Optimus nu asigură doar instalarea, societatea oferind și o monitorizare a energiei ca pachet general și ca serviciu pentru operator – conceptul modular de carcasă pe șină DIN joacă și aici un rol important.

„Cu acest concept modular putem modifica exact și comod managerul nostru energetic pentru orice sistem”, clarifică Friedrich principiul. „Dacă operatorul dorește, la un moment dat, un agregat suplimentar, se adaugă cu ușurință un alt modul de la Scheidl”. Astfel, datorită Hot Plugging, aparatul nu trebuie oprit și nici nu este necesară instalarea unui software suplimentar.

Carcase modulare pentru echipamente electronice BC pentru automatizarea clădirilor

Produse Carcase modulare pentru echipamente electronice BC

Carcasele modulare pentru echipamente electronice din seria BC sunt disponibile pentru aplicații orientate către viitor în automatizarea clădirilor. Carcasele pe șină DIN pentru tabloul electric impresionează prin designul lor contemporan, ecranele tactile opționale și tastaturile cu membrană, tehnologia versatilă de conectare a circuitului imprimat și conectorii de magistrală cu instalare pe șină DIN cu 8 sau 16 poli.

Concluzie

Un dispozitiv de înregistrare a datelor asigură transparența funcțiilor instalațiilor de termoficare complexe prin înregistrarea valorilor măsurate detaliate. Acest lucru este deosebit de important pentru instalațiile moderne de termoficare care utilizează energii regenerabile.

Scheidl GmbH a dezvoltat Energy Controller-ul și a optat pentru sistemul flexibil de carcasă BC de la Phoenix Contact. Această carcasă permite instalarea și înlocuirea ușoară a modulelor și reduce efortul de cablare.

Optimus Meine Energie GmbH utilizează acest Energy Controller pentru managerii săi energetici, care sunt utilizați, de exemplu, în centralele de cogenerare. Conceptul modular facilitează adaptarea managerului energetic pentru fiecare instalație.