De la carcasă pentru echipamente electronice la modul de tablou electric pentru interfața AS Pepperl+Fuchs a dezvoltat în colaborare cu Phoenix Contact carcasa ME-IO pentru un modul de tablou electric.

Modulul de tablou electric AS-i KE5 de la Pepperl+Fuchs

Profilul clientului Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs GmbH este unul dintre liderii de piață în dezvoltarea și producția de senzori și componente electronice pentru tehnologia de automatizare. Fondată în 1945 în Mannheim, compania oferă soluții pentru automatizarea fabricilor și a proceselor.

Provocare

În construcția de instalații, de exemplu, pentru industria de băuturi, sunt întotdeauna mai importante soluțiile eficiente din punct de vedere al costurilor și cele ușor de instalat. Modulele compacte de la nivelul de câmp inferior, cu un număr mare de puncte de conectare, sunt din ce în ce mai rare. Pepperl+Fuchs a creat, în strânsă colaborare cu Phoenix Contact, modulul de tablou electric KE5, ce acoperă aceste lacune.

Modulul de tablou electric AS-i KE5 de la Pepperl+Fuchs

Datorită carcasei sale unice, KE5 oferă avantaje decisive pentru montare, cablare și întreținere

Soluție

Deseori, drumul de la crearea unui nou dispozitiv până la folosirea în practică de către utilizatorul final este lung. Astfel, nu se consideră de la sine înțeles că sunt deja aplicate condițiile detaliate ale dispozitivelor utilizatorului final la dezvoltatorii de componente.

„Cu ajutorul Phoenix Contact, specialist în domeniul carcaselor pentru echipamente electronice și al tehnologiei de conectare a circuitului imprimat, putem implementa cerințele noastre privind construcția de instalații din industria băuturilor în mod exact, la nivelul componentelor”, își amintește Dr. Konrad Kern, manager de produs pentru automatizarea fabricii în cadrul Pepperl+Fuchs GmbH din Mannheim.

„Pentru producătorii de top de instalații de îmbuteliere, interfața AS (AS-i, Actuator-Sensor Interface) joacă un rol important”, spune Kern. Ca standard pentru comunicarea la nivelul magistralei de câmp pentru racordarea actuatoarelor și a senzorilor, AS-i nu oferă, în prezent, doar un raport preț-calitate optim, ci se bucură și de o mare popularitate datorită simplității și flexibilității sale ca sistem de interfață descentralizat.

Cu Phoenix Contact în calitate de specialist pentru carcase pentru echipamente electronice și tehnologie de conectare a circuitului imprimat, putem implementa cerințele noastre privind construcția de instalații din industria băuturilor în mod exact, la nivelul componentelor.

Dr. Konrad Kern, Manager de produs pentru automatizarea fabricii
Mostră gratuită
Testează carcasele multifuncționale din seria ME-IO

Dorești să testezi carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-IO cu tehnologie modulară de conectare frontală? Comandă acum un set de mostre. Oferim consultanță competentă în ceea ce privește alegerea și proiectarea carcasei în aplicația dorită. Convinge-te de avantajele soluțiilor de la Phoenix Contact.

Comandă o mostră gratuită
Carcase pentru echipamente electronice din seria ME-IO
Carcasă pentru echipamente electronice ME-IO

Produse Carcase multifuncționale pentru echipamente electronice ME-IO

Carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-IO sunt adecvate în mod special pentru aplicații cu un spațiu de instalare redus, în contextul unor cerințe funcționale ridicate. Modulele personalizate, precum controlerele și modulele I/O pot fi asamblate în mod simplu, datorită designului modular.

Concluzie

Soluțiile ușor de utilizat iau naștere printr-o cooperare timpurie și intensă a partenerilor implicați. Este ceea ce prezintă prin AS-i cei de la Phoenix Contact, ca expert în domeniul carcaselor pentru echipamente electronice și al tehnologiei de conectare, precum și Pepperl+Fuchs ca inovator.

Pentru condițiile specifice construcției de instalații s-a putut dezvolta un modul de tablou electric inovator destinat instalațiilor de îmbuteliere pentru băuturi. Tehnologia de conectare inovatoare este deosebit de eficientă pentru carcasă, iar cablarea se realizează comod și fără unelte cu ștecărul dinamometric push-in. Fișele codabile se pot desface ușor, folosind un sistem de blocare, pentru înlocuirea facilă a aparatelor și asigurarea mentenabilității. Comunicarea între module are loc prin intermediul unui conector de magistrală cu instalare pe șină DIN.