Soluții de conectare eficiente pentru sisteme de iluminat LED moderne WE-EF Leuchten GmbH folosește tehnologia de conectare LED a Phoenix Contact. Produsele și soluțiile noastre permit crearea de concepte de iluminat inteligente, cablarea sigură și operarea eficientă.

Drum cu lumină stradală LED
  • WE-EF Leuchten GmbH produce sisteme de iluminat pentru toate aplicațiile în spații exterioare.
  • În funcție de domeniul de utilizare, sursele de iluminat moderne contribuie la siguranța, starea de bine și confortul pe străzi și în clădiri.
  • Compania se bazează în mod exclusiv pe tehnologia LED la dezvoltarea sistemelor sale de iluminat.

Profilul clientului


WE-EF Leuchten GmbH cu sediul în Bispingen din Saxonia Inferioară produce sisteme de iluminat pentru toate aplicațiile în spații exterioare și pentru zonele în care sunt necesare corpuri de iluminat protejate. Punctele centrale sunt iluminatul arhitectural și iluminatul stradal, precum și iluminatul localizat. Gama de produse include sisteme de iluminat pentru stâlpi și suspendate, sisteme de iluminat pentru pereți și tavane, sisteme de iluminat pentru bolarzi și socluri, proiectoare, reflectoare și faruri și sisteme de iluminat pentru pardoseli și subacvatice.

Utilizare


Peter Oetjens, director al departamentului de dezvoltare electrotehnică în cadrul WE-EF Leuchten

Peter Oetjens, director al departamentului de dezvoltare electrotehnică, prezintă un sistem de iluminat WE-EF cu conexiune QPD

În noile sale sisteme de iluminat stradal LED, WE-EF dorește să încorporeze, pe lângă drivere LED inteligente, și un modul de comunicații pentru transfer de date de la sistemul de senzori integrat. „Pentru un proiect din Bielefeld am reproiectat complet așa-numitul controler pentru instalația de lumini”, explică directorul departamentului de dezvoltare electrotehnică Peter Oetjens.

„Sistemul electronic nu trebuie montat la nivelul stâlpului, la fel ca în majoritatea cazurilor, ci direct la nivelul carcasei lămpii.” Designul electronic respectă specificațiile consorțiului ZHAGA conform volumului 18. Astfel, designerii și instalatorii se pot asigura că structura electrică și, prin urmare, instalația funcționează oriunde în lume.

Soluție


Sistemul de instalare rapidă QPD

Cu sistemul de instalare rapidă QPD, instalatorii reduc timpul de conexiune cu până la 80 %

Cablarea de putere a sistemelor de iluminat este realizată de către constructorii WE-EF cu sistemul de instalare rapidă QPD al Phoenix Contact. Avantajul principiului ușor de utilizat: datorită conexiunii rapide IDC QUICKON consacrate, instalatorii pot conecta cablurile la fața locului fără manipulare în prealabil sau unelte speciale. Astfel, conexiunea electrică este sigură și poate fi realizată în scurt timp.

Cu doar câteva mișcări, lițele individuale sunt introduse în ghidajele prefabricate pentru fire ale conectorului, izolația este îndepărtată automat și contactul electric este realizat în mod eficient. În cazul în care piulița este strânsă, conectorul devine în mod automat un dispozitiv pentru eliminarea tensiunii.

Acest principiu reduce timpul de racordare cu până la 80 % și elimină în mod eficient erorile de conexiune. Ideea centrală este că soluția poate fi implementată în mod simplu, fără a fi necesară deschiderea sistemului de iluminat sau a sistemului electric pentru conectare. „Pentru această funcționalitate, QPD este indispensabil”, conform spuselor lui Oetjens.

Simplu de montat și extrem de eficient – aceste criterii au fost decisive și pentru sistemele electrice interne ale luminilor pentru stâlpi. De aceea, produsele montate rezistă decenii întregi la acțiunea vântului și a intemperiilor. Sistemul electric integrat necesită multă expertiză în domeniul construcțiilor și pricepere instinctivă.

Blocuri terminale pentru circuit imprimat (stânga) și conectorii aferenți din seria PTSM 0,5

Blocurile terminale pentru circuite imprimante (stânga) și conectorii aferenți din seria PTSM 0,5 sunt compacte, compatibile cu tehnica de montare la suprafață și stabile din punct de vedere al culorii

Blocurile terminale și conectorii pentru circuit imprimat din seria PTSM 0,5 s-au dovedit a fi soluția ideală de conectare. Seria este concepută special pentru utilizarea în sisteme de iluminat LED și oferă trei avantaje enorme: conectorii baretă și blocurile terminale modulare își păstrează stabilitatea culorii în cazul solicitării termice și pot fi fixate împreună cu LED-urile pe circuite imprimate în cadrul tehnicii de montare la suprafață. De asemenea, componentele albe nu formează un contrast cu stratul de rezistență împotriva lipirii de aceeași culoare și, prin urmare, nu sunt vizibile în spatele capacului transparent.

Hardware-ul poate fi realizat de oricine. Pentru noi, sursa principală de potențial este gama de funcții și servicii.

Peter Oetjens - WE-EF Leuchten GmbH, Director al departamentului de dezvoltare electrotehnică
Peter Oetjens, director al departamentului de dezvoltare electrotehnică în cadrul WE-EF Leuchten GmbH

Peter Oetjens, director al departamentului de dezvoltare electrotehnică în cadrul WE-EF Leuchten GmbH

Produse


Concluzie


 Iluminatul stradal

Componente electronice active precum driverul LED și controlerul fac din luminile LED un concept de iluminare inteligent. Sistemul electromecanic pasiv asigură realizarea eficientă, cablarea în siguranță și operarea eficace a acestui concept de iluminare. Trei motive bune pentru care producătorul de sisteme de iluminat WE-EF din Bispingen folosește seria PTSM 0,5 pentru sistemul de instalare rapidă QPD și conexiunile de circuit imprimat. „Hardware-ul poate fi realizat de oricine. Pentru noi, sursa principală de potențial este gama de funcții și servicii”, spune Peter Oetjens. „Aceasta este viziunea mea: doresc ca toate sistemele noastre de iluminat să fie inteligente și să poată fi conectate în rețea.”