지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

IoT 기반 에너지 관리

노트북 컴퓨터에서 볼 수 있는 Proficloud.io 사용자 인터페이스

IoT 기반 에너지 관리 솔루션은 산업용 사물 인터넷, 정교한 측정 기술 및 끊임없이 진화하는스마트 서비스의 이점을 결합합니다. 예를 들면, 에너지 관리 담당자는 측정 데이터 및 자동화된 데이터 저장 장치를 손쉽게 사용하고 언제 어디서나 에너지 및 전력 데이터에 액세스할 수 있는 기능 등의 이점을 누릴 수 있습니다.

과제


에너지 관리 및 기후 보호

자원 부족, 에너지 가격 상승, 기후 보호, 포괄적인 에너지 관리는 오늘날 기업들이 직면한 핵심 문제 중 하나입니다.
탄소 배출량 감소, 생산 프로세스에 대한 투명성 확보, 생산 제품의 특정 탄소 배출량 평가와 같은 요구는 에너지 관리 담당자들에게 새로운 과제를 안겨주었습니다.
이러한 상황에서 올바른 에너지 효율성 조치를 도출하려면 에너지 데이터를 수집, 모니터링, 분석 및 평가해야 합니다. 정확하게 맞춤화되고 통합하기 쉬운 에너지 모니터링은 에너지 관리 표준 ISO 50001의 요구 사항을 충족하기 위한 기반을 제공합니다.

탄소 중립으로 가는 4단계
에너지 관리 표준 ISO 50001

ISO 50001 참조 자료 및 고객으로부터 받을 수 있는 질문

국제 표준 ISO 50001:2018(DIN EN ISO 50001:2018)은 기업을 위한 가이드 역할을 하며 에너지 관리 시스템의 구현을 지원합니다. 이 표준은 에너지 관리 시스템을 에너지 관련 성과를 개선하기 위한 체계적인 접근 방식으로 설명하고 있으며 인증을 받은 회사에 추가적인 비용 이점을 제공할 수 있습니다.
구현된 에너지 효율성 조치의 성공 여부를 평가하고 프로세스를 지속적으로 모니터링하기 위해서는 에너지 관리 담당자가 올바른 핵심 성과 지표(KPI) 또는 에너지 성과 지표(EnPI)를 정의해야 합니다.
관리 검토 또는 내부 및 외부 감사의 측면에서 이러한 주요 수치는 에너지 관리가 얼마나 잘 작동하고 있으며 정부 및/또는 규범 요구 사항이 충족되고 있는지 여부를 나타냅니다.

책상에 앉아 있는 에너지 관리 담당자

데이터 수집 및 분석의 과제 오늘날 에너지 관리 담당자는 어떻게 일합니까?

에너지 관리 담당자는 항상 회사 내의 프로세스 및 리소스 소비에 대한 개요를 파악하고 있어야 합니다. 이와 관련된 측정 데이터는 일부분은 분산 데이터 소스(에너지 측정 장치)에서 수동으로 수집되고, CSV 파일 등을 통해 에너지 데이터 수집 시스템으로 가져옵니다.
분석 및 평가는 대부분 자체적으로 만든 MS Excel 스프레드시트를 사용하여 수행되며, 이를 통해 필요한 다이어그램이 추후 생성됩니다. 데이터를 그래픽으로 준비하는 추가 소프트웨어 도구도 사용됩니다.
오늘날의 일반적인 토폴로지에는 네트워크로 함께 연결되어야 하는 수많은 측정 지점이 포함됩니다. 표준 시스템은 종종 복잡한 네트워크에서 상당한 노력과 광범위한 전문 지식을 통해서만 설치 또는 확장될 수 있습니다. 이를 위해서는 숙련된 직원이 필요하며 시스템 유지 관리 비용이 많이 들 수 있습니다.
필요한 측정 변수를 기록하고 처리하기 위한 올바른 소프트웨어 및 하드웨어 시스템은 무엇입니까? 그리고 이를 위해 어떤 IT 인프라가 필요합니까?

IoT 기반 에너지 관리


클라우드 기반 데이터 획득

IoT 지원 측정 장치(스마트 장치)는 플러그 앤 플레이를 사용하여 Ethernet 인터페이스 및 MQTT 프로토콜을 통해 클라우드 플랫폼에 직접 연결됩니다. 클라우드 환경 내에서 장치 관리 서비스를 통해 측정 장치를 신규 또는 기존 시스템에 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다. 선택한 측정값은 자동으로 전송되어 저장됩니다. 에너지 관리 담당자는 스마트 서비스를 통해 이 데이터에 즉시 액세스하여 바로 사용할 수 있습니다. 기존 산업 네트워크(예: Modbus 또는 PROFINET)의 복잡한 구성은 이제 과거의 일이 되었습니다.

IoT 기반 에너지 관리 토폴로지

EMpro 애플리케이션 Ethernet f. 클라우드를 사용한 IoT 기반 에너지 관리 토폴로지

IoT 기반 에너지 관리의 이점

  • 클라우드 시스템에서 IoT 지원 측정 장치의 간단한 플러그 앤 플레이 통합을 통해 복잡한 네트워크에 대한 특별한 지식 없이도 측정 데이터의 신속한 가용성 보장
  • 데이터가 Proficloud.io에 직접 자동으로 저장되기 때문에 사내 IT 리소스를 유지 관리하거나 광범위한 IT 지식을 보유할 필요가 없음
  • 언제 어디서나 에너지 및 전력 데이터에 액세스할 수 있는 기능을 통해 사이트 간 보고서를 빠르게 생성
  • 자동화된 정기적 보안 업데이트를 통해 항상 최신 상태로 유지되는 데이터 보안
  • IoT 플랫폼(클라우드 환경) 및 스마트 서비스의 동적 릴리스 주기에 따라 새로운 기능에 대한 빠른 액세스 및 최신 상태 유지

스마트 서비스


EMpro 에너지 측정 장치 및 에너지 관리 서비스 – Powered by Proficloud.io

에너지 관리 서비스 - Powered by Proficloud.io

에너지 모니터링, 관리, 분석: Proficloud.io로 구동되는 스마트 에너지 관리 서비스는 사용자인 에너지 관리 담당자에 초점을 맞추어 사용자의 요구 사항에 맞게 정확하게 맞춤화되어 있습니다. 간단하고 직관적인 디자인의 이 서비스는 전기 에너지 및 전력 데이터 시각화 분야에서 데이터를 모니터링, 분석, 평가하기 위한 유연한 기능 스펙트럼을 제공합니다.
Proficloud.io로 구동되는 에너지 관리 서비스는 국제 표준 ISO 50001:2018(에너지 관리 시스템 - 사용 지침이 포함된 요구 사항)에 따라 PDCA(계획, 실행, 확인, 조치) 주기의 확인 단계에서 에너지 관리자를 균형 있게 지원합니다.

이점

  • 직관적인 메뉴 탐색 및 Proficloud.io로의 자동화된 데이터 전송 기능을 갖춘 체계적인 전체 개념을 통한 높은 수준의 사용자 친화성
  • 목적 지향적 시각화를 통해 언제 어디서나 에너지 및 전력 데이터에 대한 목표에 맞는 개요 확인
  • 지속적이고 사용자 중심적인 추가 개발을 통해 에너지 관리에 대한 가치 이점을 지속적으로 향상
  • TLS 암호화를 통한 장치와 클라우드 간의 보안 통신
  • 애플리케이션에 대한 명확한 개요를 위한 장치 관리