루프탑 및 지상 설치 PV 시스템을 위한 즉시 설치 가능한 장치 컴바이너 박스
2025-05-07
All Electric Society에서는 친환경 전기를 언제나 안정적으로, 저렴한 가격으로 이용할 수 있습니다. 태양광 발전은 풍력 발전과 함께 재생 에너지 생산에 크게 기여하고 있습니다. PV 시스템을 계획하고 설치하는 전문가는 높은 가용성과 성능을 보장해야 합니다. 이러한 목적을 위해 피닉스컨택트는 소형 루프탑 시스템과 대형 지상 설치 시스템 모두를 위한 Solarline 제품군의 스트링 컴바이너 박스(SCB)를 제공합니다.
SCB는 태양광 패널의 스트링 전류를 수집하고 분배합니다. 또한, 시스템 성능을 모니터링하고 서지 전압으로 인한 손상으로부터 개별 패널을 보호합니다. 장비에 따라 추가 기능을 옵션으로 추가할 수 있습니다. 이러한 옵션에는 스트링 퓨즈를 통한 스트링 보호 기능과 DC 단로형 개폐기 또는 DC 화재 방지형 스위치를 통한 스트링 분리 기능이 포함됩니다 스트링 컴바이너 박스에는 SUNCLIX 패널 피드스루 또는 푸쉬-인 단자대를 위한 케이블 글랜드가 장착되어 유지 관리가 필요 없는 연결을 보장합니다. 사전 조립된 연결 박스가 빠른 설치와 스타트업을 가능하게 합니다. 이 컴팩트 솔루션은 다양한 제조업체의 인버터 모델을 지원합니다. 고객별 SCB를 만드는 것도 가능합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com