북미 전원 공급 시스템을 위한 새로운 서지 보호 기능
2025-09-18
피닉스컨택트는 Valvetrab US-SPP를 통해 북미 시장을 위한 UL 등재 서지 보호 장치를 포함하도록 Safe Protection Plus 제품군을 확장하고 있습니다. 이 장치는 NEMA 표준에 따라 모든 일반적인 공급 시스템 구성에 적합합니다.
VALVETRAB US-SPP는 미래 지향적인 설치 및 안전 특성을 갖춘 견고한 서지 보호 장치입니다. 이 장치는 UL 유형 1에 등재되어 있으므로 추가 테스트 없이 신규 및 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 교체 가능한 서지 보호 플러그와 모듈식 원격 시그널링으로 설치와 유지보수가 간편합니다. 새로운 고성능 차단 기능은 장애 발생 시 더욱 빠르고 안정적인 트립을 보장합니다. 플러그 뽑기 및 우발적 접촉에 대한 통합 보호 기능으로 작동 중 안전성을 높입니다. Biconnect 연결을 통해 다른 구성 요소에 간단하게 연결할 수 있습니다.
VALVETRAB US-SPP는 NFPA 79 표준의 요구 사항을 충족하므로 미국 내 산업 기계에 표준을 준수하는 보호 기능을 제공합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com