AC 충전 컨트롤러에 대한 소프트웨어 업데이트: 포괄적인 사이버 보안 기능을 갖춘 CHARX control modular
피닉스컨택트의 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러는 미래 지향적인 인텔리전트 충전 인프라의 핵심입니다. 새로운 소프트웨어 릴리스 1.8은 RED 지침의 최신 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라, 향후 시행될 사이버복원력법(CRA)에 잘 대비할 수 있도록 합니다.
RED 지침(EN 18031)은 2025년 8월부터 의무화됩니다. 무엇보다도 이 지침은 RFID, WLAN 및 셀룰러 통신과 같은 무선 연결을 통한 무단 접근으로부터 충전 지점을 보호할 것을 요구합니다. CHARX control modular 충전 컨트롤러는 변조, 데이터 오용 및 사이버 공격을 효과적으로 방지하는 포괄적인 보안 개념을 통해 이러한 요구 사항을 충족합니다. 이는 "안전한 오늘. 내일을 위한 회복탄력성."이라는 원칙을 따릅니다.
소프트웨어 업데이트 1.8에는 CHARX control modular AC 충전 컨트롤러에 대한 포괄적인 사이버 보안 개념이 추가되었습니다. 비밀번호 보호 기능이 있는 역할 기반 액세스 제어 시스템(RBAC), 첫 로그인 시 필수 비밀번호 변경 필수, 무차별 대입 공격 및 IP 차단으로부터 보호하는 메커니즘을 통해 엔드-투-엔드 액세스 제어를 보장합니다.
업데이트 보안도 크게 강화되었습니다. 소프트웨어 업데이트는 SHA-512를 사용한 RSA-PSS 서명으로 보호됩니다. 또한, 소프트웨어의 취약점을 정기적으로 점검합니다. SBOM(Software Bill of Materials)을 CVE 데이터베이스와 지속적으로 비교합니다. 이러한 조치를 통해 RED 지침을 준수하도록 합니다. 동시에 운영자와 제조업체가 향후 시행될 사이버복원력법(CRA)에 잘 대비할 수 있도록 합니다.
CHARX control modular은 폐쇄형 컨트롤 캐비닛에 설치되도록 설계되었으며 통합 디지털 보안 메커니즘을 통해 민감한 데이터를 보호합니다. 이는 이 컨트롤러가 높은 IT 및 운영 안전 요구 사항을 충족하며 안전이 중요한 충전 인프라에 이상적임을 의미합니다. 제조업체와 운영자는 견고하고 확장 가능하며 표준을 준수하는 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 제품은 스마트 가정용 충전기에서 회사 구내의 준공공 충전소, 공공 장소의 복잡한 충전 시설에 이르는 다양한 애플리케이션에 유연하게 통합될 수 있습니다.
소프트웨어 업데이트 1.8은 9월부터 각 제품 페이지의 다운로드 영역에서 다운로드할 수 있습니다.