ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

計量器指令(Measuring Instruments Directive、MID) 計量器指令(Measuring Instruments Directive)

EMpro直流電流計測MIDエネルギーメーター搭載の制御盤

計量器指令(Measuring Instruments Directive、MID)は、計測ユニットの販売や試運転について、EU全域で統一された規則を定めています。計測ユニットは、計測の精度を確保し、商取引における透明性や公正性に寄与するため、貿易、消費者、産業にとって重要なものです。

法的背景 MIDの規制内容について

計量器指令(Measuring Instruments Directive、MID)2014/32/EUは、2016年4月20日に発効し、2004/22/ECの後継となるものです。したがって、EUとEFTA諸国(+トルコ)は、この指令を国内法に反映させる義務があります。

MIDの規制内容について
セクション1~54では、合法的な使用のための最低要件を確保するための経済事業者向けの義務が定められています。EUでは、アクティブな消費量に対する電気メーターをはじめ、さまざまなタイプの計測ユニットが、MID導入以降一律に規制されています。主な要件は、MID指令の付録I(Annex I)に記載されています。

主な要件には、とりわけ機器の安定性、再現性、識別性に関する要件が記述されています。さらに、特定要件は、さらなる付録で適用されます。電気メーターの場合は、有効エネルギーを常にディスプレイにkWhまたはMWhで表示する必要があることなどが含まれます。

ビルの外観

アプリケーション分野 一般家庭や商業施設、軽工業などでの使用

MIDは、請求目的のための統一基準です。統一規格では、製造工程での初期校正、市場投入、初期試運転などを考慮しています。その後、校正有効期間と再校正料に関する国内法令が適用されます。MIDの電気メーターは、一般家庭や商業施設、軽工業などでの使用においてアクティブな消費量の請求に役立っています。

注記:MIDは、重工業における請求や、無効・見掛けのエネルギーには適用されません。

さまざまな計測ユニットを備えた制御盤

製品エリア MIDの規制を受ける製品

この指令で規制されている計測ユニットは、ガスメーター、積算熱量計、水道メーター、アクティブな消費量に対する電気メーターなど10種類あります。

アクティブな電気エネルギーメーターのデバイスの種類には、さまざまな特性が含まれています。測定テクノロジは、電子式(ディスプレイを含む)または電気機械式(フェラーリ製メーター)です。

さらに、電気メーターは外部測定用トランスデューサの有無にかかわらず動作させることができます。重要:測定用トランスデューサはMIDの規制対象外です。

パラグラフのロゴ

適合性評価手順 メーカーにはさまざまなオプションがあります

適合性評価手順では、モジュールの組み合わせB+D、B+F、H1が一般的に区別されます。異なる手順の結果は同等の関連性があり、メーカーが取得する必要があります。モジュールB:EU型式試験(指令との型式適合性)、モジュールD:製造工程(量産、最終製品)の品質管理システム、モジュールF:最終製品の初期検証、モジュールH1:包括的なQMシステム(デザインレビューで補完)。監査・試験は、公認機関が実施します。

MID識別 適合する機器はどのように識別されますか。

インタラクティブイメージマップ:MIDエネルギーメーター
MID識別
左から順に:CEマーキング、計量法マーキング、申請年[Mxx]、公認機関識別番号[xxxx]、検査証明書番号。