ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

Ethernet-APL

Ethernet APLにより、プロセステクノロジアプリケーションの防爆エリアにある機器やセンサを、2線式のイーサネットで直接接続可能になります(「フィールドのイーサネット」)。このように、通信インフラにより、プロセス産業におけるイーサネットの一貫した使用が可能になります。
処理工場
センサを接続したEthernet APLスイッチのプロトタイプ

APLフィールドスイッチによるセンサのシンプルなイーサネット接続

Ethernet APLとは一体何でしょうか。

APLとは、Advanced Physical Layerの略であり、イーサネットネットワークでの物理的なデータ伝送をさらに発展させたものです。この物理層により、従来は4線式または8線式が必要とされていたイーサネットのデータ交換が、2線式で対応可能になりました。

このテクノロジは、純粋な通信だけでなく、オプションとして、同じペアのワイヤー上の接続機器に電力を供給することも可能です。

したがって、Ethernet APLは、シングルペアイーサネット(SPE)のいくつかの形態の1つであり、センサを直接接続することで、現場の数メートル先までの連続通信を可能にします。

Ethernet APLの機能

APLテクノロジには次の機能があります:

  • 長距離をブリッジ:幹線長最大1,000 m、支線長最大200 m
  • 防爆エリアでの使用が可能(Zone 0、1、2)
  • 異なるメーカーの機器やシステムの相互運用性
  • 膨大な量の追加データ(ビッグデータ)のキャプチャと分析が可能 – 予知保全などの新たなソリューションを実現することで可用性を向上
  • 既存のケーブル配線やEtherNet/IP™、HART IP、OPC UA、PROFINETなどの実績のあるイーサネットプロトコルにより、費用対効果の高いシステムの最新化を実現

SPEとEthernet APLの違いについて。

SPEテクノロジは、さまざまなデータ伝送速度やケーブル長をサポートするさまざまな規格で構成されているため、さまざまなアプリケーションに適しています。規格10BASE-T1S、10BASE-T1L、100BASE-T1、1000BASE-T1は区別されています。

さまざまなイーサネット規格のデータ伝送速度とケーブル長の比較

Advanced Physical Layerは、IEEE 802.3cgに準拠した10BASE-T1-L規格、およびIEC TS 60079-47, 2021-03(2-WISE)規格(2-WISE=2線式本質安全イーサネット)を使用し、本質安全防爆を含む防爆仕様に対応しています。したがって、Ethernet APLは、防爆エリアでの使用や、10 Mbpsで最大1,000 mの長距離のブリッジを可能にします。

Ethernet-APLネットワークとプロセスプラントのハイライト

処理工場のEthernet APL

Ethernet APLの使用場所

Advanced Physical Layerにより、プロセステクノロジアプリケーションの防爆エリアにある機器やセンサをイーサネットで直接接続可能になります。イーサネットが直接統合されているため、現場からデータにアクセスする場合、複雑なゲートウェイソリューションを必要としません。したがって、Ethernet APLは、プロセスオートメーションにおけるIIoTのための経済的基盤であり、強化要因でもあります。同時に、NAMUR Open Architecture(NOA)やOpen Process Automation規格(O-PAS™)などの新しいコンセプトを可能にします。その結果、次のようなさまざまなユーザーグループがこの新しいテクノロジからメリットを得ることができます。

  • オペレータおよびユーザー
  • 制御システムサプライヤ
  • EPCおよびシステムインテグレータ
  • 機器メーカー

APLネットワークのセットアップ

Ethernet-APLは、小規模プラント(製薬工場や化学工場など)とプロセス産業の大規模プラントの両方で使用することができます。幹線と支線のトポロジは、より広い範囲で使用されます。

現場に設置されたEthernet APLスイッチは、防爆エリア(Zone 1および2またはDivision 2)での使用を目的としているため、防爆に関する高い要求はすべて、安全性向上または本質安全性向上の保護等級で満たすことができます。

以下の図は、2022年8月に完了したEthernet-APLプロジェクトの活動に基づくコンセプトレイアウトを示しています。

インタラクティブイメージマップ:プロセス産業の大規模なプラント向けのAPLネットワークのセットアップ
電源スイッチ
Ethernet APLは、電源スイッチを使用して制御盤の最上段に接続されています。それにより電力とデータ通信が1つまたは複数の幹線ポートに供給されます。これを実行するために、電源スイッチには外部から電圧が供給されています。
幹線ケーブル
幹線ケーブルは、機器に電力供給するための高電力負荷と、Zone 1のAPLフィールドスイッチ間における最長1,000 mの長いケーブルに対応しています。
フィールドスイッチ
フィールドスイッチには、フィールドデバイスと機器が接続されているAPL支線ポートがあります。Ethernet APLケーブル(幹線)経由または外部から電流を供給することができます。
フィールドデバイス
フィールドスイッチは、通信信号とエネルギーの両方を、支線を介してフィールドデバイスに分配することができます。
支線ケーブル
支線ケーブルは定格電力が低く、オプションでZone 0で最長200 mまで対応可能な本質安全防爆仕様になっています。

さらに、ネットワークのトポロジを柔軟に設計することができるため、コンパクトなレイアウトも実現が可能です。APLスイッチを使用して、APL支線ポートを標準のイーサネットに直接接続することにより、幹線を使用する必要がなくなります。

インタラクティブイメージマップ:コンパクトなシステム向けのAPLネットワークの設定
フィールドスイッチ
フィールドスイッチには、フィールドデバイスと機器が接続されているAPL支線ポートがあります。Ethernet APLケーブル(幹線)経由または外部から電流を供給することができます。
支線ケーブル
支線ケーブルは定格電力が低く、オプションでZone 0で最長200 mまで対応可能な本質安全防爆仕様になっています。
フィールドデバイス
フィールドスイッチは、通信信号とエネルギーの両方を、支線を介してフィールドデバイスに分配することができます。
サージ保護
この製品は過渡過電圧を保護し、システムの安全性と可用性の向上を確保します。
ホワイトペーパーを今すぐダウンロード
Ethernet APLの詳細をご覧ください

Advanced Physical Layer(APL)テクノロジの特長をご覧ください。ダイナミックなプロセス産業では、APLにより危険な環境における信頼性の高い高速通信と現場レベルでのシームレスなイーサネット統合が可能です。ホワイトペーパーをダウンロードし、デジタル時代のAPLの変革の可能性をご覧ください。

ホワイトペーパーを今すぐダウンロード
プロセスプラントの前のEthernet APLのロゴ
プロセスアプリケーションの前のAPL制御盤

Ethernet-APL製品は、量産体制が整い、すでに利用可能となっています。

当社のEthernet APLに対する取組み

2018年~2022年にかけて、フエニックス・コンタクトと他のプロセステクノロジの大手サプライヤーは、ユーザーの要件を満たす2線式イーサネットソリューションの「Ethernet-APL」プロジェクトの実現に取り組みました。標準化機関であるPROFIBUS & PROFINET International、FieldComm Group、ODVA、OPC Foundationと協力して、産業パートナーは、プロセスオートメーションで使用するための新たな物理層に基づくオープンスタンダードを確立しました。

フエニックス・コンタクトは、2019年末に開かれたNAMUR総会および2020年2月のARCフォーラムにおいて、デモ機でEthernet-APLスイッチの初の実用的な試作品を発表しました。当社のAPLプロジェクトのパートナーであるABB社、Endress+Hauser社、KROHNE社、SAMSON社が参加したNAMURの設備では、PROFINETプロトコルを使用して、Ethernet-APLスイッチとPLCnext Technologyを介してデータをHMIとクラウドに接続しました。ARCフォーラムでは、ABB社と協働し、OPC UAによる接続を実証しました。

現在、いくつかのAPL製品は量産体制が整い、すでに利用可能となっており、製品リストは継続的に拡張されています。内容をご覧ください。

その他の新しい通信技術 フィールドまで一貫性のある通信

OPC UA、TSN、SPE、5Gなどの新しい通信規格が、さまざまな委員会や標準化プロジェクトで現在作成されています。しかしこれらの新しいテクノロジは、それぞれ独立したものとして考えるのではなく、むしろ共に将来の通信を形成していくものです。
工業用通信テクノロジの分野で30年を超える経験を持つテクノロジ大手のフエニックス・コンタクトは、すべての主要な標準化委員会に積極的に参加しています。 これらの委員会で、当社は自動化のための異なるメーカー共通の新しい通信規格の形成を支援しています。

新しい規格の詳細を当社ウェブページでご確認ください。