ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

図 サステナビリティのトピック上のPLC-INTERFACE

最終段階までのサステナビリティ思考 製品開発からリサイクルまで

PLC-INTERFACEリレーのライフサイクル全体を通じて、サステナビリティは非常に重要です。当社はすべての側面および領域においてプロセスを最適化し、カーボンニュートラリティを目指して尽力しています。この点における当社のモットーは、イノベーションと情熱に対する活力となります:

PLC-INTERFACEリレー – 持続可能な未来のためのスイッチング機器
梱包の削減、簡単で迅速に交換可能なリレーの使用、製品文書におけるカーボンフットプリントの透明性の確保、最適な製品リサイクルを実現するための簡単に分離可能な材料(プラスチック、コンポーネント、金属)の使用。

もう一つ重要な側面は、今後10年間についてフエニックス・コンタクトが自らに課した目標、「カーボンニュートラルな製造」です。

リレーのライフサイクル全体にわたるCO₂の透明性 カーボンニュートラルな未来への道を形成するためには、製品のライフサイクル全体にわたって現在CO₂がどれだけ生成されているかを把握することが不可欠です。当社は製品環境フットプリントによって透明性を確保し、製品ごとのCO₂排出の場所や量の詳細をお客様に提示しています。将来のフエニックス・コンタクトのすべての製品についてもこの文書を確認し、お使いの機器やシステムのフットプリントを決定するために使用することができます。

CO₂文書、QRコード、リレーの製品ライフサイクルが表示されているラップトップ