モバイルストレージおよび急速充電ソリューション 急速充電機能を内蔵したモバイルバッテリーストレージシステムにより、グリッド接続が中断または遅延した場合でも、信頼性の高い電力と充電の供給が可能になります。特に、エネルギーインフラを需要に応じて柔軟に拡張する必要があるアプリケーションに適しています。フエニックス・コンタクトとSBOW社は、共同パートナーシップにより、このようなシステムは技術的に完成された量産ソリューションに発展しました。
課題 モバイル充電インフラとエネルギーインフラへの高まる需要
E-Mobilityの急速な普及により、高性能の充電インフラに対する需要が大幅に増加しています。特に、工事現場やイベント会場などの一時的な場所や、電力網の接続が不十分な地域では、送電事業者は、短期間で利用可能な柔軟なエネルギーと充電ソリューションを提供するという課題に直面しています。従来の定置式電力網の接続はここでは利用できないことが多く、その設置にはかなりの費用と時間がかかります。
同時に、モバイルシステムは特に高い技術的要件を備えています。定置型システムと同じ性能要件と安全性要件を満たしながら、コンパクトで堅牢、かつ移動可能でなければなりません。
高い充電電力、安定した供給電力、インテリジェントな制御コンセプトと保護コンセプト、そして高性能なバッテリーストレージシステムの安全な統合が不可欠です。さらに、動作状態の変化、輸送や運転による機械的ストレス、さまざまな気候環境により、使用する部品には高い信頼性とフェールセーフが求められます。また、拡張性と柔軟性に対する要求も高くなっています。モバイルシステムは、さまざまなアプリケーションシナリオに迅速かつ確実に適応できなければなりません。これには、個々の電気自動車のためのオフグリッド急速充電システムから、充電パークや重機のための一時的な電源まで、さまざまなものがあります。
このような背景から、中心的な課題は、定置型の高性能充電テクノロジの複雑なハードウェアモジュールとソフトウェアモジュールを、堅牢で輸送可能な全体システムに統合することでした。同時に、技術的なアイデアから堅牢で量産可能なソリューションへの共同ステップを成功させなければなりませんでした。
当社は、あらゆる困難に対する明確なソリューションを開発してきました。この緊密なやりとりにより、当社のアイデアをレジリエントな量産ソリューションへと発展させることができました。
Phoenix Contact SpainのDavid Álvarez Gonzálezと、SBOW社のSantiago Antelo Muñiz氏
SBOW社との協力に成功 モバイルストレージおよび急速充電システムのイノベーションパートナー
スペインに本社を置くSBOW社は、モバイルストレージおよび急速充電システムのスペシャリストです。同社は、持続可能なエネルギーとモビリティソリューションの主要なプロバイダであるDiggia Groupの一員です。同社は、柔軟でオフグリッド、または電力網の負荷を軽減する電源のための総合的なソリューションを開発し、特にE-Mobilityの増大する要件に対応しています。同社の目標は、いつでもどこでも超急速充電を可能にすることで、従来の電力網接続の限界に関係なく高性能の充電インフラを利用できるようにすることです。SBOW社は、これらの洗練されたコンセプトを実現するために、強力なテクノロジパートナーシップに頼っています。SBOW iFlexモバイルソリューションは、数年にわたる反復開発プロセスの成果です。スペインのフエニックス・コンタクトとの協力は、プロジェクト成功の決め手となりました。
対等な立場での技術協力
ソリューション 急速充電機能内蔵モバイルバッテリーストレージシステム
SBOW社は、フエニックス・コンタクトと協力して、高性能なバッテリーストレージシステムと最先端のDC急速充電テクノロジを組み合わせたモバイルストレージおよび急速充電ソリューションを実現しました。このシステムは、従来の充電インフラが限界に達したアプリケーション向けに特別に開発されました。SBOW社はシステムおよびアプリケーションに関する専門知識を提供し、フエニックス・コンタクトは産業オートメーション、E-Mobility、安全な電源インフラに関する広範な専門知識を提供しました。DC結合型システム設計は、SBOW iFlexの技術的基礎を形成しています。このアーキテクチャにより、充電電力と蓄電容量の最適な調整が可能になり、非常に効率的な運転が実現します。最大240 kWの充電電力と最大180 kWhの内蔵バッテリー蓄電容量により、性能と可用性の高い要件を満たします。また、2台の車両を同時に充電することも可能です。
当社はSBOW iFlex社と共に、実績のあるハイパワー充電テクノロジを、定置環境から堅牢で輸送可能な全体システムに移行することに成功しました。フエニックス・コンタクトの実績あるシリーズコンポーネントをインテリジェントに組み合わせました。CCS充電ケーブルとCCS充電用インレット、双方向電源モジュール、制御およびリレーテクノロジ、車両側インターフェースを組み合わせ、一貫性のある安全なシステムアーキテクチャが形成されています。耐振動性バッテリーポールとプリント基板用コネクタにより、内蔵バッテリーストレージシステム内での低損失の電力伝送を実現します。これは、長寿命と現場でのサービス作業のしやすさに大きく貢献しています。
SBOW社とフエニックス・コンタクトの協力関係は、従来のサプライヤ関係を意図的に超えたものでした。連携交流を通じて、両社の強みをターゲットを絞ったやり方で束ねたのです。開発段階での緊密な連携と、市場要件と実用性に関する共通理解が、プロジェクト成功の基盤となりました。その結果、高性能でモジュール型の全体的なシステムが完成しました。このシステムは、実際の使用ですでにその性能が実証されており、モバイルバッテリーモジュールと急速充電ソリューションの新たな基準を打ち立てようとしています。
当社は、DC/DCおよび双方向AC/DC電源モジュールからコントローラ、コネクティビティに至るまで、フエニックス・コンタクトのコンポーネントを主要なシステムに使用しています。これにより、統合が加速され現場での信頼性が向上しました。