アプリケーション例
2024-08-07

All Electric Society Parkのネットワーク化された照明ソリューション 効率、品質、持続可能性の向上に最適です。

All Electric Society Parkのネットワーク化された照明ソリューション

簡単な概要

All Electric Society Parkにおけるスマート照明システムの導入は、産業企業が直面する課題の克服に最先端テクノロジがいかに役立つかについて印象的に示しています。それらは、デジタル化を通じて持続可能性と費用対効果の向上を目指す企業を支援するデジタル通信インフラを提供し、効果的にセクターカップリングを促進します。

All Electric Society Parkにある街灯柱

特別な街灯柱は、パーク全域にわたってニーズに応じた機能的な照明を確保します。センサは下部の投光器の部品に目立たないように組み込まれています

インテリジェントな照明ソリューションに最適

都市や自治体と同様に、産業企業も運営コストの削減、効率の向上、そして同時に高い安全性と環境基準を満たすことを常に求められています。

施設などに照明を提供することは、このパズルの1ピースです。ブロムベルク(Blomberg)にあるフエニックス・コンタクトのAll Electric Society Parkは、カスタマイズされた将来性のあるソリューションでこのパズルを解決できる方法を示しています。

All Electric Society Park Pavilionの夜景

パビリオン内の照明全体も中央照明制御システムに接続されています。これにより、All Electric Society Parkでは、適切な照明が適切なタイミングや適切な場所で、いつでも利用できるようになります。

スマート照明:効率的で持続可能

これを効率的かつ持続的に行うにはどうすれば良いでしょうか。答えは、単なる照明以上の機能を備えたスマート照明システムを実装することにあります。

ブロムベルク(Blomberg)にあるフエニックス・コンタクトのAll Electric Society Parkでは、照明システムは、パークのエネルギー管理システム全体における不可欠な部分です。それは同時に、このネットワークのさまざまな機器、アクチュエータ、センサ、エネルギー負荷系統、発電機に必要な通信インフラを提供します。

All Electric Society Parkにあるモダンな街灯柱

各柱はLoRaWANを介して無線でシステム全体に接続され、データネットワークに統合されています。

照明を増やして、安全性を向上

このパークは入場無料で、24時間年中無休です。そのため、安全かつ魅力的で、夕暮れ時や夜間でも訪問者に開放する必要があります。全体の照明コンセプトは魅力的で、調和がとれていて、心地よい雰囲気を作り出しています。これにより、デザインやテクノロジという点ですでに魅力あふれるこのパークが、夜間でも会社の展示物としての存在になります。

All Electric Society Parkにある街灯柱がまさに多様な機能を発揮します。LED照明や人感センサ・光量センサは、上部エリアに設置されています。その下にはラウドスピーカー(拡声器)が設置されており、また雰囲気のある照明を演出するカラーライト用の特別なLEDシステムがあります。

All Electric Society Parkの屋根付き充電ステーション

充電パークのカーポートも照明付きです。これらはパーク内での一般的な安全性や利用者の快適性にとっても重要な要素です。

All Electric Society Parkにある照明の総電力は、約7.8 kWです。例えば、これに使用されるLED街灯の最大消費電力は36ワットで、光出力は1ワットあたり約91ルーメンです。遅延なく任意のレベルに調光することができます。

これは、All Electric Society Parkの照明レベルを、需要と訪問者の頻度に合わせて調整できることを意味します。結局のところ、パークには照明システムに接続されるモーションセンサを含む多数のセンサやアクチュエータが装備されています。パークに訪問者がいない場合、照明レベルは規制基準の約40%に減光されます。動作が検出されると、システムがフルパワーまで上昇します。これにより、規定を満たし、歩道での最大限の安全性が確保されます。

これにより、規制要件を満たすと同時に追加の節約を実現することが可能になります。従来の照明に比べて、この効果的なLEDテクノロジのバージョンは、インテリジェントでニーズに応じた制御管理と連動しているため、効率が約80%向上し、より持続可能性も向上しています。

基盤となるスマートな通信ソリューション

これに必要な条件は、照明システムをパーク全体に接続するスマートな通信ソリューションです。このソリューションは、調整されたハードウェア、カスタマイズされたサービス、高性能でオープンアーキテクチャのIoTプラットフォーム、そして直感的に分かるソフトウェアが特徴です。

さらに、これらのブロックを組み合わせることにより、照明の品質を向上させ、運用コストを削減し、エネルギー消費を最適化する柔軟で効率的なシステムが形成されます。パークの制御システムは、街路照明の制御機能を管理するgrovez.io IoTプラットフォームにリンクされています。

All Electric Society Parkの夜間の階段アクセス

パーク内の階段の手すりも照明付きです。これらはパーク内での一般的な安全性や利用者の快適性にとっても重要な要素です。

システムの仕組み

ハードウェアは、LoRaWAN対応のLuminaire Controller Units(LCU)およびSegment Controller Units(SCU)で構成されています。LoRaWANは、エンドツーエンドの暗号化に基づく高い伝送信頼性を組み合わせた低電力消費の長距離の通信を可能にし、屋外の広いエリアでの使用に最適です。コントローラにより、個々の照明や照明グループからゲートウェイへの接続が確立されます。これらのゲートウェイは、制御ユニットと他の資産管理システム間の通信およびデータ転送のインターフェースとして機能します。

IoTプラットフォームはシステムの中核となります。環境センサ、気象検出器、加入システムの動作状態からの情報がすべてここに収集されます。パークからのデータは、一元的に記録され、連携されています。

明確に配置されたダッシュボードを搭載したこのソフトウェアでは、いつでもどこからでもシステムを完全に制御することができます。機能には、リアルタイム監視、エネルギー解析、照明シナリオの計画・オートメーション、異常やシステム障害時の警報システムを含みます。

All Electric Society Parkにおけるスマート照明システムの導入は、産業企業が直面する課題の克服に最先端テクノロジがいかに役立つかについて印象的に示しています。省電力のLED照明やニーズに応じたインテリジェントな制御システムを使用すると、エネルギー消費量が大幅に削減されるだけでなく、運用コストも削減され、安全性も向上します。運用コストも削減され、安全性が向上します。

全体として、スマート照明が単なる照明以上の機能を提供できることをこの例で示しています:それは、デジタル化を通じて持続可能性と費用対効果の向上を目指す企業に利益をもたらすこともできるデジタル通信インフラを提供することができます。

ポイント

All Electric Society Parkにおけるスマート照明システムの導入は、産業企業が直面する課題の克服に最先端テクノロジがいかに役立つかについて印象的に示しています。それらは、デジタル化を通じて持続可能性と費用対効果の向上を目指す企業を支援するデジタル通信インフラを提供し、効果的にセクターカップリングを促進します。

著者: Phoenix Contact

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿