有用な情報
2024-02-07

セキュリティのあるグリーンエネルギー Hauke Kästingとフエニックス・コンタクトは、風力タービン発電機をサイバー犯罪から保護します。

ヘルメットを手に風力タービン発電機を下から見上げる人

簡単な概要

再生可能エネルギーがますます重要な役割を果たしている世界において、風力タービン発電機はより一層サイバー犯罪のターゲットにもなってきています。この記事では、風力タービンやその他の再生可能エネルギー発電機をサイバー攻撃から保護することを専門とする、フエニックス・コンタクトのIT Security SpecialistであるHauke Kästingの挑戦と業績を取り上げます。システムのネットワーク化の推進から、従業員をセキュリティ実践に関与させる必要性まで、この記事ではKästingとそのチームが、エネルギー革命をより安全にするのにどのように役立っているかをご説明します。

メイン記事

再生可能エネルギーの重要性は増加し続けています。同時に、風力タービン発電機はますますサイバー犯罪のターゲットになっています。この記事では、風力タービンやその他の再生可能エネルギー発電機をサイバー攻撃から保護することを専門とする、フエニックス・コンタクトのIT Security SpecialistであるHauke Kästingの挑戦と業績を取り上げます。システムのネットワーク化の推進から従業員をセキュリティ実践に組み込むことまで、Kästingとそのチームが、エネルギー革命をより安全にするのにどのように役立っているかをご紹介します。

風力発電の性能にはコストがかかる

風力タービン発電機はエネルギー革命にとって非常に重要です。気候変動に影響を与えるために必要な、クリーンなエネルギーを提供します。これらのシステムの効率向上には、オートメーション・テクノロジが重要な役割を果たします。しかし、権限のない人が制御システムに介入できる可能性があるため、オートメーションの増加にはリスクもあります。これにより、システムのシャットダウンや損傷に至ることもあります。

技術の進歩が新しいリスクにつながる

風力タービン発電機は近年大幅に発展しています。90年代の小型の市民風力タービンから、3.5 MWの生産量を持つ現代的で高性能システムまで。しかし、この発展により、特にセキュリティの分野で新しい課題も生じています。

風力発電のサイバー脅威:増加する危険

風力タービン発電機のネットワーク化の増加と、通信システムの統合により、サイバー攻撃への脆弱性が増加しました。Hauke Kästingは、以前は風力発電に熱心でしたが、現在はこれらのシステムの安全性を強化することに注力しています。サイバー攻撃の影響は広範に及ぶ可能性があるため、再生可能な発電におけるITセキュリティには、包括的なアプローチが必要です。

サイバー犯罪の脅威は現実のもので、着実に増加しています。過去には風力タービン発電機は孤立していたため、サイバー攻撃への抵抗力がありました。何かがうまくいかない場合、誰かが現地に出かけなければなりませんでした。現在、現代的なネットワーク化されたシステムはエラーログや運転データ、アラームを送信するだけではなく、運転を最適化するためにリモートアクセスも可能です。これはハッカーにとって、ランサムウェアを植え付けてオペレータに損害を与えたり、システムを麻痺させたりすることへの招待状になります。

チームワークと全体的なセキュリティコンセプト

Hauke Kästingは、システムメーカー、投資家、オペレータと緊密に協力して、風力タービン発電機をサイバー犯罪から保護します。単独の技術ソリューションでは十分ではないため、フエニックス・コンタクトは包括的なセキュリティ解析と既存システムのアップグレードを提供します。

ITエキスパートのHauke Kästing

Hauke Kästing、フエニックス・コンタクトのIT Security Specialist

ミッションの心臓部:個人的な情熱としてのサイバーセキュリティ

セキュリティのトピックは、徐々に重要性を増しています。関心は著しく大きくなっており、フエニックス・コンタクトへの問い合わせは2021年の秋以来大幅に増加しています。Hauke Kästingにとって、風力タービン発電機のセキュリティは、ビジネス上の必要性だけではなく、個人的な情熱でもあります。農家の息子として、人々の基本的な供給のための風力タービン発電機の重要性を理解し、再生可能エネルギーのセキュリティと成功に情熱を傾けています。

著者: Thorsten Sienk

メールアドレス:

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿