有用な情報 ·
2025-05-09

熱意を込めた直流 ローカルDC送電網は、最大20%のエネルギーを節約でき、発電した電気を直接貯蔵することが可能になり、建設に必要な資源の量を大幅に削減することができます。

DC電力のエキスパート:Dr. Martin WetterとDr. Christian Helmig

DCツインズ

フエニックス・コンタクトでは、彼らはDCテクノロジの担い手です。Martin WetterとChristian Helmigは、フエニックス・コンタクトのミッションステートメントであるAll Electric Societyに、強い意志を持って取り組んでいます。また、持続可能なエネルギー転換の成功に、直流が大きく貢献できることも確信しています。

あらゆるところに

日常生活では、私たちは直流電圧に常に取り囲まれています。「食器洗浄機やスマートフォンからカーエレクトロニクス(車載電子機器)まで、ディスプレイを備えたすべての電気機器は直流を使用します。ほとんどすべての電気ドライブは直流で動作します。ありとあらゆるバッテリーは直流を貯蔵します。旧式のトースターや衣類用アイロンのように、交流を直接使用する機器は非常に少ないです。」とMartin Wetterが説明します。

Christian Helmigが次のように付け加えます。「再生可能エネルギー発電機、特にソーラーの登場により、直流電圧が再び大きな課題となっています。ソーラーパネルでも風力タービンでも、生成されたエネルギーはまず直流に変換されます。そして電気自動車では、直流のバッテリーが車輪を動かします。」

フエニックス・コンタクトのAll Electric Society Factoryの屋根のソーラーフィールド

フエニックス・コンタクトのAll Electric Society Factoryの屋根のソーラーフィールド

直流のメリット

トーマス・アルバ・エジソン(Thomas Alva Edison)の後継者にとって有利となる具体的な論点としては、効率性、保存性、資源があります。エネルギーを変換するたびに、一部が熱として失われることは明白です。風力または太陽光で発電する場合、最初はDC電圧として得られます。交流に変換すると、元のエネルギーの約20パーセントが「消費」されます。この損失は、DC電力の世界で運用すれば回避することができます。

2つ目のメリットは回収、つまり過剰な運動エネルギーの利用です。「これは直流では特に簡単です。E-Mobilityだけではなく、ハイベイ倉庫システムや産業用ロボットなど、多くの産業分野でも重要です。移動が減少するとエネルギーが回収されます」と、Innovation ManagerのWetterが付け加えます。「そのため、直流の使用を増加させるためには、効率が中心的な課題の1つです。」

All Electric Society Parkの充電ステーションにいるDr. WetterとDr. Helmig

DC電気は、充電ステーションから電気自動車の駆動用バッテリーへ流れます

直接貯蔵できる点も、もう一つのメリットです。バッテリーからのエネルギーは直流です。直流システムは、バッテリーのエネルギーを変換せずに直接貯蔵したり引き出したりすることができます。システムの複雑さが軽減されるため、効率が向上します。

次のメリットは資源の節約です。これは材料の節約から始まり、必要な銅線ケーブルの断面積が大幅に小さくて済むことによります。また必要な接続負荷、つまり送電事業者が契約により提供する電気エネルギーの量は、従来のAC接続の約2/3になる場合もあります。「そのため、機械が稼働する前にもすぐにコストを削減することができるのです。」とChristian Helmigが説明します。

Dr. Martin Wetterとのインタビュー

Dr. Martin Wetterが、AC電気のメリットを説明します

交流のメリット

交流のメリットは、長距離の電力伝送の点で効果を発揮します。Dr. Wetterが次のように説明します。「ある量の電力を伝送したい場合、電流に電圧を乗じる必要があります。大量の電力を伝送したい場合、電流または電圧、もしくはその両方を増加させる必要があります。しかし、このような線上での伝送ロスは、もっぱら電流に依存します。実際、損失は二乗のオーダーで(二乗に比例して)増加するため、電流が二倍になると損失は四倍になります。そのため、大電力の長距離伝送には、高電圧の交流を使用します。それにより伝送損失が最小限に抑えられます。適切な変圧器を使用すれば、変換は単純で非常に信頼性が高いです。」 そのため、いくつかの大規模発電所とスター型の送電網から成る送電網の従来の技術では、交流が標準になっています。

交流は、取扱いの点でも優れています。Martin Wetterは次のように話します。「実際、直流で機能しないものは何もありません。しかし、交流セクターで達成したのは非常に高い安全基準です。比較すると、ドイツだけでも毎年約3,000人が、交通事故で亡くなっています。しかし、広く普及しているにも関わらず、感電による死亡はわずか30件です。」

Dr. Christian Helmigとのインタビュー

Dr. Christian Helmigが、DCとACの違いを説明します

直流に取り組むことが、いまだに専門家の領域なのはなぜですか。Dr. Christian Helmigが説明します。「日常生活におけるDCとACの実際の違いは、電圧のゼロ点が存在しないことです。稼働中の機器がAC電圧の主電源から切断されると、アーク放電が発生します。しかしそれに気づくことはほとんどありません。ほんの一瞬しか続かないからです。直流では、はるかに慎重にならなければなりません。直流電圧で稼働する通電状態の機器を、主電源から切断すると、危険なアーク放電がトリガされ、ユーザーにも材料にも大きなリスクとなります。このため、当社の製品開発目標の1つは、エンドユーザーは交流に慣れているため、直流でも同レベルの安全性を実現することです。

ArcZero – DC送電網向けコネクタ

ArcZero – DC送電網向けコネクタ

協力によりDCを高性能に

ここで登場するのがMartin Wetterです。「新しいパワーエレクトロニクスにより、DC電圧のメリットを再び活用できるようになりました。そして、直流を直接使用することを目的とした初の製品を開発しました。しかし、まだ標準化が遅れています。」

Dr. Helmigは、「例えば、当社のArcZeroは、DC専用に開発した初のコネクタです。接触を認識する回路が内蔵されています。負荷のかかった状態でコネクタを引き抜くと、ここでもアーク放電が発生しますが、電気が回路をトリガするため、最小限に抑えられます。」と付け加えます。

Wetterは次のように説明します。「これは、すべてをすぐにDCに切り替えられない理由を示しています。同じ結果を得るには、単純なプラグとソケットの組合せであっても、設計ははるかに複雑になります。簡単に言うと、交流の世界が定着しているということです。そのため、私たちはOpen Direct Current Alliance(ODCA)の創設メンバーでもあり、そこではすでに70社を超える企業が協力して機器向けの規格を開発してきました。システムコンセプトは、イノベーション間の個々の競争より重要です。

Dr. HelmigとDr. Wetter

Dr. HelmigとDr. WetterはDCの有効性を確信

ポイント:

Dr. Helmigは確信しています。「展示場の数が増えるにつれて、このテクノロジの使用はどんどん容易になります。その一方で、お客様の関心は着実に高まり続けています。産業分野のお客様の多くは、現在私たちがAll Electric Society Factoryで得ている経験について知りたいと考えており、実際に現地を訪問したいという声もいただいています。」

2人のイノベータは、そのミッションの成功を確信しています。「このテクノロジは有意義だと確信しています。メリットは明白です。当社のAll Electric Societyのビジョンに完璧にマッチしているため、開発される製品も将来に投資する価値があります。」

著者: Lutz Odewald

メールアドレス:
無料オンデマンドウェビナー
DCグリッド:構想から現実へ

直流が今話題になっています。しかし、そのテクノロジは実際にはどのように機能するのでしょうか。節減の可能性はどの程度でしょうか。どのような障害があり、それをどのように克服できるのでしょうか。フエニックス・コンタクトのエキスパートであるTobias Lükeが、具体例を用いてその基本と実践方法について説明します。

今すぐご登録ください
フエニックス・コンタクトのDCエキスパート、Tobias Lücke

当社のエキスパートとつながりましょう

フエニックス・コンタクト株式会社
フエニックス・コンタクト株式会社
「All Electric Societyやセクターカップリングに関するご相談は、ぜひ当社までお問い合わせください。」

その他の投稿