All Electric Society Parkへようこそ

未来の持続可能な世界、現在のテクノロジ。
All Electric Society Parkの概要と電気エネルギーの流れ

未来を体験、発見、探求:

再生可能エネルギー源はどの程度の信頼性がありますか。太陽光が得られず、風も吹かない場合はどうやってエネルギーを確保するのですか。電気自動車の充電方法が色々あるのはなぜですか。再生可能エネルギーを自動車、建物、製造工程に利用するためにはどうしたらよいですか。

当社のAll Electric Societyはこうしたさまざまな質問にお答えします:エネルギーの生成、保管、分配、およびエネルギー消費の最適化がどのように行われているか、そしてすべてのエリアがどのように関連しているかを、ブロムベルク(Blomberg)で私たちと一緒に実際にご体験ください。

All Electric Society Parkの第一印象

All Electric Society Park
All Electric Society Park内の風力タービンナセルの前にいる人々
All Electric Society Parkでモニタの前にいる女性と男性
All Electric Society Parkのインタラクティブウォールにいる人と2人の子供
All Electric Society Parkの夜景とウィンドツリーおよびソーラートラッカ

ご来場をぜひご計画ください

  • 営業時間: All Electric Society Pavilionとキューブ:年中無休、午前7:00~午後9:00
  • All Electric Society Parkのグラウンドは__自由にアクセス可能__で、いつでもお越しいただけます。
  • 入場:入場無料です。
  • __ターゲット層:__このパークはあらゆる年代の方にお楽しみいただけます。アプリケーションについての説明は、技術的な知識をお持ちでないお子様やご来場のお客様にも、All Electric Societyに関するトピックをご理解いただけるような方法で行われています。
  • 住所: Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Germany

All Electric Society Parkの概要

インタラクティブイメージマップ:All Electric Society Parkのマップ
バッテリーモジュール
当社のバッテリーストレージシステムは余剰再生可能エネルギーを保存します。このエネルギーは、太陽光が得られず、風も吹かない場合や、エネルギー需要が高い場合に使用されます。バッテリーストレージシステムは、信頼性の高い接続とオートメーション・テクノロジによって理想的に電源に組み込まれています。
フエニックス コンタクトはこのためのソリューションを提供
バッテリーモジュール
Power-to-X
電気エネルギーを水素に変換することにより、エネルギーを保管することができます。このプロセスを電気分解と呼びます。保存されたエネルギーは、再生可能エネルギーを生成することができない時に使用することができます。信頼性の高い運転のためにはプロセスの監視と自動化が非常に重要です。
フエニックス・コンタクトのソリューションで、これが容易に
Power-to-X
熱力学センター(Thermodynamical Center)
熱エネルギーの分配システムにより、All Electric Society Park内のすべての建物の冷暖房機能が確保されています。ここでは、冷暖房回路を示し、蓄氷システムを暖房に使用する方法を説明しています。インテリジェントなビルオートメーションにより、最適な空調を確保します。
フエニックス・コンタクトのソリューションで、これが容易に
熱力学センター(Thermodynamical Center)
水と環境
持続可能な世界に必要なのは、再生可能エネルギーだけではありません。すべての貴重な資源に、責任を持って取り組む必要もあります。 したがって、All Electric Society Parkでは、自動化されたオンデマンドの灌漑を使用しています。その仕組みをここでご説明します。
フエニックス コンタクトはこのためのソリューションを提供
水と環境
風力発電
All Electric Society Parkには、本物の風力タービンナセルがあります。これを使用して、嵐や雪を耐えるために風力タービン発電機が備えているものを示しています。悪天候時にも電気が高い信頼性で生成されることを確保するため、システムは監視されます。これにより、どんな気象現象にも迅速に対応できます。
フエニックス コンタクトはこのためのソリューションを提供
風力発電
太陽光発電
All Electric Society Parkの持続可能な電力のエネルギー源となっているのが、太陽光発電です。ソーラーパネルは、すべての屋根とパビリオンの外装、さらに通路にも組み込まれています。エネルギー革命を成功させるためには、太陽光発電の電力を迅速かつ高い信頼性でグリッドに供給する必要があります。
フエニックス・コンタクトのソリューションで、これが容易に
太陽光発電
変電所
二次変電所により、All Electric Society Parkで再生可能エネルギーが利用可能になります。2台のトランスで、周波数と電圧が正しいことを確保します。 故障時には、電気が供給されなくなります。誤動作を迅速に検出して修正できるように、二次変電所はデジタルに監視されています。
フエニックス コンタクトはこのためのソリューションを提供
変電所
電力センター(Power Center)
電源供給システムにより、All Electric Society Parkへの電力供給が確保されています。 課題は、分散型の電力供給であっても、グリッドの安定を保つことです。ここでは、そのためにエネルギー生成とその使用の適切なバランスが非常に重要であることを示しています。
フエニックス コンタクトはこのためのソリューションを提供
電力センター(Power Center)
E-Mobility
持続可能な未来に向かう上では、E-Mobilityが重要な要素となります。ここでは、エネルギーを電気自動車に供給する方法と、エネルギーは必ずしも車を運転するために使用される必要はないことを示しています。高性能の充電テクノロジにより、E-Mobilityは日常の使用に適したものになります。
フエニックス コンタクトはこのためのソリューションを提供
E-Mobility
All Electric Society Pavilion
All Electric Society Pavilionは、最初に訪れるのに最適です。ここでは、All Electric Societyのビジョンを説明しています。ここではセクターカップリングが主要な要素です。モビリティ、インフラ、産業、再生可能エネルギーのみを使用するエネルギーで構成される、全体的システムが作られます。
All Electric Societyの詳細
All Electric Society Pavilion

All Electric Society Parkは、自らソリューションを開発できるよう設計されています。このためのさまざまな情報源を利用することができます。

ガラスキューブやパビリオン内では、次のような情報がモニタに表示されます:

  • 「PARK」ビューのすべてのエネルギーとデータの流れおよび情報ウィンドウを含むAll Electric Society Parkの概要
  • 「CUBE」ビューのキューブのトピックに合致する説明動画
  • 「EXPERTS」ビューでのより詳細な技術情報

モニタはタッチすると作動し、見たいものを選択できるようになります。グラスキューブ内のやりとりは、関連トピックに合致するよう統合されています。遊び心満載のこうした要素を活用し、All Electric Societyにおいて技術が果たす役割をご自身でご確認いただけます。

パーク内のあらゆる場所で、さまざまな物体にQRコードが付いています。これをスマートフォンでスキャンすると、そのオブジェクトに関するより詳細な情報を確認することができます。

まず最初に訪れるべき場所は、All Electric Society Pavilionです。ここで、次に訪れるべきステーションをお選びいただけます。

All Electric Societyとは

All Electric Societyにおいては、再生可能な形で発電された電気エネルギーのみが使用されます。とはいえ、持続可能な活動が直接化石燃料を使用しない活動を意味するわけではありません。むしろ、既存の資源を最適な状態で使用し、世界中の人々にとって公平に利用可能な状態とすることが問題となります。
これを可能にするのが、モビリティ、エネルギー、インフラ、産業など仕事や生活におけるすべての側面をリンクし、1つのシステムを形成するセクターカップリングです。このシステムでは、需要に応じてエネルギーが自動的に分配されます。これによって、必要な場所で常に利用できるようになります。

未来につながる素晴らしいアイデアをコンパクトなサイズに

夜間にライトアップされるAll Electric Society Park
All Electric Society Park内の風力タービンナセル
訪れたAll Electric Society Parkの概要
All Electric Society Parkの追尾型ソーラートラッカ
All Electric Society Park内の制御盤
夜間にライトアップされるAll Electric Society Park

サッカー場よりやや大きなサイズです。パークの中心となるAll Electric Society Pavilionでは、フエニックス・コンタクトにおけるAll Electric Societyの意味とは何か、そして再生可能エネルギーの流れを最適化するためにセクターカップリングがどのように役立つかを紹介しています。

All Electric Society Park内の風力タービンナセル

非常に高い位置にある風力発電機を確実に稼働させることができる風力発電機ナセルです。通常は危険区域になるため、立入可能なのは専門家のみに限られていますが、当社のパーク内では機械室を間近に見ることができるだけではなく、中に入ることもできます。

訪れたAll Electric Society Parkの概要

敷地全体に配されたインタラクティブなガラスキューブでは、All Electric Societyのトピックを楽しい冒険としてご体験いただけます。全てのキューブはインテリジェントな相互ネットワークを形成しています。したがって、どれくらいのエネルギーが利用可能で、どこに需要があるかを常時把握することができます。

All Electric Society Parkの追尾型ソーラートラッカ

All Electric Society Park全体に配置された約550枚のソーラーパネルが、再生可能エネルギーの完全供給を実現しています。ルーフパネルや窓一体型のソーラーパネルだけではなく、通路には26 m²の歩行可能なソーラーパネルの舗装が施されています。

All Electric Society Park内の制御盤

All Electric Society Parkで、すべてのエネルギーを接続しましょう ここでは、全長7 kmのケーブルに電気が流れています。もう一方の12 kmのケーブルは、データ接続用に必要となります。

All Electric Society Park - メーキング

FAQ

クエスチョンマークの付いたサイコロ
クエスチョンマークの付いたサイコロ
All Electric Society Parkの電気自動車用充電ステーション付き駐車スペース
クエスチョンマークの付いたサイコロ
クエスチョンマークの付いたサイコロ
クエスチョンマークの付いたサイコロ

はい。車椅子やベビーカーなどをご利用の方もご入場いただけます。

クエスチョンマークの付いたサイコロ

いいえ。All Electric Society Parkでは、技術的な知識をお持ちでない方にも技術ソリューションをご理解いただけるような方法で、持続可能でよりよい世界の基本について説明しています。

All Electric Society Parkの電気自動車用充電ステーション付き駐車スペース

はい、22 kW(32 A/400 V)を備えたタイプ2 AC充電ステーションを有料でご利用いただけます。この充電ステーションでは、Giro Cardによる価格可変の充電と、交渉済みのローミング契約料金による充電のオプションがあります。

駐車施設マップをダウンロード
クエスチョンマークの付いたサイコロ

ゆっくり全てを見学しながら回る所要時間は、60~90分程度です。もちろん、それぞれのトピックに対する関心の度合いによっても変わります。

クエスチョンマークの付いたサイコロ

トイレはAll Electric Society Pavilionの地下にあります。ビル側面の外部階段からアクセスできます。

車椅子をお使いの方は、パビリオン1階の、階段に続くドアのベルを鳴らしてください。エレベーターへの通路をご案内いたします。