ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

製品のコンプライアンスと承認 製品および会社関連の基準を満たすことが、フエニックス・コンタクトのすべての取り組みの出発点です。国内と海外の両方の認証を得ることで、このためのフレームワークを確保しています。やはり、当社製品でお客様にご満足いただくことが重要です。そして1企業としてのフエニックス・コンタクトを信頼していただく必要があります。当社の創造的かつ起業精神にあふれたプロセスの基礎となる認証や承認の一部を以下でご紹介します。

該当する規格、指令、法律に準拠して試験済みの製品と人
品質管理を行うフエニックス・コンタクトの従業員

フエニックス・コンタクトは、すべての製品を、該当する規格、指令、法律に準拠して開発し、試験、マーキングを行っています。製品関連の証明と認証の詳細は、国ごとに異なります。製品の証明と認証に関する情報が必要な場合は、対象製品の製品詳細ページをご覧ください。そのためには、フエニックス・コンタクトのウェブサイトで、検索フィールドに製品番号を入力します。または製品リストから必要な項目を選んでください。

当社の製品は次に準拠して認証済みです:

  • IEC規格に準拠したCB認証
  • Underwriters Laboratories(UL)
  • CE適合
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
上に防爆記号がある化学プラント

防爆

防爆は、製品関連の認証と承認の中でも特に重要な役割を担っています。化学産業と石油化学、食品産業などの一般的には「危険ではない」と考えられるセクタでも、プラントエンジニアは防爆の法的要件を、全世界的に満たす必要があります。

グローワイヤを調べるフエニックス・コンタクトの従業員

品質試験

製品の試験済み品質は当社の最優先事項です。品質は、完成品に遡及的にテストされるだけでなく、製造や運用のすべての段階で責任を持って保証しています。当社製品をあらゆる関連産業で使用できることを確実にするため、当社製品は幅広い試験手順を経ています。つまり、多数の認定を受けているということです。

発行された証明書の前にいるフエニックス・コンタクトの従業員

会社認証

高品質であることは必須要件です。これは各製品とフエニックス・コンタクトグループ にも当てはまります。フエニックス・コンタクト は当社の規格を完全に満たすため、例えば 、品質管理、環境管理、エネルギー管理、労働安全に関して、会社として試験と認証を複数回行っています。選ばれた認証:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • DIN EN ISO/IEC 17025:2018またはDIN EN ISO/IEC 17025:2005に準拠の複数のラボ認定
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1